ミニリレー 2極のレビュー

平均満足度 4.29 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニリレー 2極 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。 【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
99件中 81~99件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
小酒井設計 様2014-03-30
用途:
電子回路組立
対象商品:
40143397

回路への給電を制御する為に使用しております。価格、品質共に良いと思います。

1人が参考にしています
緒方農園 様2014-02-05
用途:
農業用
対象商品:
40143415

リレー動作時にLEDが点灯するのうれしい。しかし、LEDが横向きになっているため、少し明るい場所ではグリーン色の点灯が確認出来ない。赤色で、もう少し輝度の高いLEDで正面向きが見やすいと思った。それ以外は価格や動作も問題無くいい。
供用ソケットとカタログに書いてあるが分かりにくいので、具体的にこのソケット対応と書いた方が分かりやすい。

1人が参考にしています
2017-12-13
用途:
停電時非常照明
対象商品:
40143397

パナソニックから買い替えたら、通電動作時にコイルから「ウーン」という音がでる。
パナも耳を近づけると、微かに鳴ってるようだが、コチラはハッキリ鳴っている。
停電時以外は常時通電であり、部屋の壁で鳴りっぱなしは残念。
結果パナソニックを買い戻した次第。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

マキシムエンジニアリング株式会社 様2015-08-16
用途:
工場現場用
対象商品:
40143397

価格の割に代替え品として利用できるのでとても良いです。

有限会社亀屋 様2012-10-22
用途:
和菓子の製造機械に取り付け
対象商品:
40143406

機械にはオムロン製が使用されておりましたが、全部大阪魂さんに交換しましたが全然問題なく作動しておりコスト面で非常に助かりました。

1人が参考にしています
設備電算親睦会 様2015-08-04
用途:
蛍光灯のLED化のため器具改良に使います。
対象商品:
40143397

電気部品はいつもモノタロウさんです。

2015-03-04
用途:
停電時非常灯へ使用
対象商品:
40143397

リレーに通電すると、唸り音が出る。
操作盤の前を通る度に気になってしまう。
富士電機のリレーが3年目で唸り音が出てきたので
大阪魂に買い換えたら、最小から唸っている。
で、再度松下のリレーに変えたら、静かになった。
チョットは安いんだけどねー、使えない事も無いんだけど、
品質はいかがなもんでしょうか・・?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2012-11-06
用途:
課題研究でリレーシーケンスをする
対象商品:
40143415

これから使用します。一般的な販売価格より激安で助かります

2015-03-01
用途:
大型車の電装品へ流用
対象商品:
40143415

自動車用では無いのであまり好ましくないでしょうが、バックカメラやモニター等の低電流電装品のスイッチングや切り替え等に使用してます。自動車用リレーの10分の1程度の値段なので助かります。

2015-11-14
用途:
制御盤改造時
対象商品:
40143406

表示灯のLEDが当初よりメーカー品に比べ暗め、使用していたら益々暗くなってきた。品質のバラツキかと取り替えたら、それも同様。
過去に購入したものはそうでもなかったので、生産ロットによる傾向か?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2015-10-13
用途:
制御盤に使用
対象商品:
40143406

品質に全く問題ありません。また購入します。

2014-04-17
用途:
制御用途
対象商品:
40143415

メーカー製に比べての開閉劣化(接点耐用)はこれからの様子見。
表示灯は無くても我慢できるが、用途によりダイオード付きが必須の場合、ラインナップに有ればうれしい。

2013-12-24
用途:
水位レベルセンサーで電磁弁を制御
対象商品:
40143397

問題なく使えます。
私の使用用途には必要十分。

2014-07-20
用途:
制御盤用のサンプル購入
対象商品:
40143415

サンプルで購入してみたが、通電表示用のLEDが逆極性で取り付けてありました。
おそらくこのメーカーは完成品検査をしていないか、重大な問題があるのでしょう。
値段もそう変わらないので信頼性を取ってパナソニック製を使用することにします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

イートリム合同会社 様2013-05-30
用途:
小型の表示機器に使用
対象商品:
40143415

安くて良いです。

2014-01-16
用途:
マイコン コントロール・モータードライブ電源・感光基板用蛍光灯タイマースイッチ 、他さまざま
対象商品:
40143415

ミニリレー 2極/4極
DC電源用で24vしかないのが残念です。
DC12v用を作ってください。
リレーコントロールマイコン等は、DC5vでリレー用電源がDC24vだと、スイッチング電源の価格が割高になりリレーが安くても、総合的に高くなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

2013-02-14
用途:
降雪センサーの降雪感知時の消雪ポンプ外部出力信号に利用
対象商品:
40143397

オムロンMY2ミニパワーリレーと比較しても動作にそん色は無くまた、オムロン製の共用ソケット角型ソケットPYFをそのまま使用できるので、製品自体の価格が易くて使い勝手も良かった。

2人が参考にしています
2012-10-16
用途:
スイッチ操作
対象商品:
40143415

ケースの中にコイルの5mmほどの線クズ混入
一応使用する前に中を覗いて確認した方が良いですね

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認致しまして、再発防止に努めます。
ご投稿ありがとうございます。

達磨工業株式会社 様2012-07-30
用途:
散水制御盤
対象商品:
40143397

現状は正常作動中
長期間の使用に耐えうるか観察中