耐熱・難燃・耐寒 プレミアム ビニールテープのレビュー
耐熱・難燃・耐寒性に優れたプレミアムグレードのビニールテープです。(使用温度範囲:-18℃~105℃)全7色のカラーラインナップです。低温特性に優れ寒冷地での作業に適しています。UL510準拠品です。(UL510認証取得品ではありません)有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)手で切断可能。
【用途】各種電線・ケーブルの識別。(ナンバリング)寒冷地における施工。耐熱を要する箇所の電気絶縁および保護。
2025-01-30
- 用途:
- 冬のマイナス気温でも大丈夫!
除雪機のコードをまとめて巻いていますが、普通のビニールテープですと、マイナス気温下でカチカチパキパキの状態ですが、プレミアムテープならしっかりくっつきます。今は冬季ですが、夏の暑さにも耐えられると思っています。
2022-08-03
- 用途:
- 耐熱部の漏れ防止、直射日光が当たる場所の部材の脱落防止
- 対象商品:
- 39539455
耐熱部の漏れ防止、直射日光が当たる場所の部材の脱落防止に大変良い。従来のテープは100円均一で購入したものでは、耐熱性や耐寒性がないため、すぐにはがれてしまいますが、このテープではそれがないので良い。願わくば、透明なテープもあれば重宝します。
1人が参考にしています
つやまホームサービス 様2021-01-28
- 用途:
- 古い布団乾燥機の送風ジヤバラの修理
- 対象商品:
- 39539455
最近のコンパクトな布団乾燥機を買いましたが使い勝手が今一つで古い方を引っ張り出しましたが年代物の為送風ジヤバラがあちこち切れてました。
まあ温風といってもそこまでの温度にはならないとは思いましたが耐寒耐熱ならそれに超したことはないので購入。
使い勝手は普通のビニテとなんら変わりません。
又しばらく靴の乾燥などで活躍してくれそうです。
1人が参考にしています
2019-12-12
- 用途:
- 配線作業時
- 対象商品:
- 39539437
割合温度の高い装置での作業時、絶縁性、耐熱性が備わった
粘着テープを探していたら色々な条件の中から今回のテープを選び満足しています。
1人が参考にしています
2019-01-15
- 用途:
- 車内配線の絶縁
車内配線の絶縁に使いました。
耐熱なので夏場の車内でも耐えてくれると思います。
使い勝手は普通のビニテと同じです。
2人が参考にしています