ケーブルグランド AVC-1シリーズのレビュー

平均満足度 4.67 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
   
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-25
用途:
制御盤へのケーブル接続
対象商品:
40170392

線径と芯数で太さがまちまちになる時に使える
1個から購入できるので助かる

ADACHI・EDS 様2023-03-13
用途:
防水兼ケーブルホールドに使用
対象商品:
40170383

制御盤やプールボックスのケーブル取り込みにキャプコンを使っていますが、保持力がいまいち弱いので、試しに今回購入してテストしています。

2023-01-27
用途:
充電器に使用
対象商品:
40170374

充電器のケーブルがフリーになり使用 ケーブルが固定して見栄えもよくできました。

1人が参考にしています
株式会社アロックス・エレクトリック 様2022-05-19
用途:
中継ボックスケーブルの固定
対象商品:
40170392

ケーブル径に合わせて固定することができます。リピートさせていただいています。

2021-11-03
用途:
IPカメラ接続
対象商品:
40170383

細いケーブルの先に太いコネクタが付いているLANケーブル等やACアダプターでもコネクタがすんなりと通りスムーズにケーブルをシール出来ました。感動ものです。

2021-04-17
用途:
ケーブルの防水固定
対象商品:
40170374

なかなかその辺で売っていませんし、少量の調達にも対応できて助かっています。品質は十分です。

2021-03-16
用途:
制御ボックスからのコードの引き出し
対象商品:
40170374

取付穴サイズも無駄に大きくなく狭い所にも対応、肝心なコード径の適用範囲もそこそこ広いので重宝しています。

2020-12-04
用途:
BOXからのケーブル引き出し
対象商品:
40170401

価格が安いことがたいへん助かります。
更に、対応サイズの範囲が広いので従来2,3種類購入していたのがこれ一つですむのがとても助かる。

ウェイクケーブルファクトリー 様2020-11-19
用途:
電源タップ製作
対象商品:
40170374

多くのパーツからなっているので,使用目的に合わせて調整できるのがイイですね。

2020-10-24
用途:
ボックスへのケーブル引き込み
対象商品:
40170374

ボックスへケーブルを入れる所に使用。
ただのゴムブッシュより耐久性と気密性が向上する事を期待して購入しました。
ゴムブッシュ並みの広いケーブル外形範囲は、とても使いやすいです。

2020-08-16
用途:
s-vctfコードの入線箇所に使用
対象商品:
40170383

コード用のボックス用コンビネーションの中では、最も使いやすい製品です。
他の方にも自信を持ってお勧めできます。

2020-07-22
用途:
追加回路の操作線の引き出しに使用しました。
対象商品:
40170383

電線サイズの適応が広いので助かります。作りもしっかりしています。

2022-06-08
用途:
プラスチックパイプの蓋への固定(差し込み長さを調整用)
対象商品:
40170392

ケーブルグランド取り付けのための下穴加工寸法をもう少し明確に記載してはいかがですか?

2019-10-16
用途:
分電ボックス設置時に使います。
対象商品:
40170383

バリもなく、作りも良いです。
廉価でも精度は抜群です。

1人が参考にしています
2019-11-22
用途:
装置からのハーネス引き出し
対象商品:
40170401

このシリーズは適応電線径が幅広いのでとても使い勝手が良く
丈夫で傷も目立ちにくく重宝しています。

井上エンジン 様2019-10-16
用途:
機械配線に使用
対象商品:
40170374

プラスチックの紫外線劣化については経年劣化を確認する必要が有るが、現品を目視する限りでは、特に問題なし。

2019-01-07
用途:
DFZ3222Pと組み合わせ
対象商品:
40170392

パナソニックの露出スイッチボックスと組み合わせて電源タップを自作しました。安価ですが、造りがしっかりしていて全く問題なく使用できました。また、地元ホームセンターを数店舗回ってもこのような商品は取り扱いがなく助かりました。

2018-11-20
用途:
電源ボックス用
対象商品:
40170392

加工精度はいいですが、ボックスとの固定部分が短く強度に不安があります。微妙な感じです。

テイ シークェンス 様2018-04-11
用途:
ケーブルを盤に入れる時
対象商品:
40170392

防水、防塵に関して不満はありません。
使用方法もほぼ手締めで問題ありませんので迅速な作業が出来ます。
また迅速な作業が可能であるに関わらずネジで締め込むタイプと価格も変わりませんので大変ありがたいものです。

カネモト農園 様2018-06-21
用途:
制御盤
対象商品:
40170392

φ16まで通ることでコネクタ付きケーブルを挿入でき、挿入後締めるとφ6まで締り重宝しました