ステンレスホースクリップSETのレビュー

平均満足度 4.23 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスホースクリップSET K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)
299 / 税込 329
便利なホースクリップのセット
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高橋農園 様2023-08-10
用途:
エンジンポンプの修理時
対象商品:
40275977

エンジンポンプの燃料ホースを交換するため、ホースとあわせて購入し、使用しました。

2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
40275977

どのサイズが分からなかったので、セットを購入しました。もちろん目的以外のサイズは余りますが、また何かで必要かもと思い在庫として置いてます。

2021-11-20
用途:
バイクのレストア
対象商品:
40275977

中々私の近くでは売ってなく助かりますありしかもステンレスなのでいい。色々なサイズが入っておりまたよい。

2021-11-11
用途:
バイク、農機具の、整備

サイズがいろいろと、入っているので使いやすい。
いざバラすとクリップがダメとなる事が多々あるので、サイズが色々で重宝します。

2021-09-03
用途:
バイクメンテ
対象商品:
40275977

ホース類を外すと、ついつい失くしてしまう
グリップがセットになっています。
ステンレスなので錆びにくいのも良いですね。

Jデザイン 様2021-06-21
用途:
バイクの古いホース交換に伴いこのクリップを使用します
対象商品:
40275977

現状で大体OKですがクリップの材料を太くして頂ければ尚宜しいかと思います。

北口自動車 様2022-03-07
用途:
交換時
対象商品:
40275977

いざという時の在庫として、使用します。ステンレスタイプので大丈夫と思います。

2020-07-29
用途:
呼吸器チューブに
対象商品:
40275977

在宅酸素のチューブに継ぎ目に外れ防止に購入利用。年寄りは自分で踏んずけて外れても気が付かないので非常に良い。

2022-02-24
用途:
交換
対象商品:
40275977

これでいいかと思ったけどゆるゆるで、だめだった さいずみたのになあ

岡田ブルーデンタルスタジオ 様2020-07-01
用途:
バイク修理ゴムホースガソリンホースのクリップ
対象商品:
40275977

安くて使いやすい。セットで大きさが色々なものがあるので助かります。

2020-06-09
用途:
チューブの劣化を見つけたときこれが無いとこまる。
対象商品:
40275977

汎用チューブとか使うと色んな太さの物に対応するためには数種類入ったこれがとてもたすかります。

2020-05-17
用途:
バイク燃料ホース メンテ
対象商品:
40275977

バイクの燃料ホースが劣化していたので一緒に交換しました。
サイズが微妙だったので大きさの違うこちらのセットを購入しました。

2019-11-17
用途:
バイクレストア
対象商品:
40275977

ホースの外形に合わせても実際嵌めてみると緩かったりきつくなったりします。全種類入っているので微妙なサイズの変化にも合わせられます。

2018-04-08
用途:
バイクの補修ように
対象商品:
40275977

使うか判りませんが念の為、購入しておきました。 いざという時に役に立つかも

2017-10-15
用途:
フューエルホース交換
対象商品:
40275977

setになっているので、ホースの径に対してどのクリップが適正かわからない場合、試せるので良い。

2017-02-14
用途:
農業用発動機のエンジン修理
対象商品:
40275977

使用目的にもよりますが、例えばエンジンのフューエルホースは2種類ぐらいが基本となるため、在庫品ができてもったいない。      2種類のセットで数が多い方が発注しやすい。

1人が参考にしています
2017-03-08
用途:
耕運機耕運機のキャブレターに使用
対象商品:
40275977

ホースがよく締まり安心して利用できます。
サイズの小さいものわ草刈り機に利用します。

2人が参考にしています
2022-01-20
用途:
シリコンチューブ外径12mmの固定
対象商品:
40275977

セットの中の内径寸法11mm抜け止め防止に使用としたが
締め付けが少し足りないらしく、内圧が掛かると抜けてしまう。
結局クリップバンド止めにした。

1人が参考にしています
2017-05-22
用途:
kawasaki 250cc バイクのタンク交換
対象商品:
40275977

燃料タンクのゴムホースが3サイズあったので、当てずっぽうで購入。
使用できたのは1サイズ。
アバウトな私が悪いわけでメーカーに落ち度なし。
でモデル別のセット販売があればベストです。

1人が参考にしています
2017-04-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40275977

古いバイクを整備しているため、様々な大きさがセットになっいてありがたいです。