パワーフィルター ストレートのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーフィルター ストレート KITACO
KITACO
1,998 / 税込 2,198
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-07
用途:
カブにて
対象商品:
40279163

スペースが狭い所に使用するのに最適です。 
メーカー品なのでキャブ設定の邪魔もしないです。

1人が参考にしています
2022-12-13
用途:
スズキ2サイクルバーディー
対象商品:
40279163

BA14A型のノーマルキャブに取り付け。口径が合致しているので、何の問題もなく取り付けられます。目の粗いステンレスメッシュだけですので、ほぼ直キャブレベルです(メッシュの隙間から向こう側が見えます)。雨の日やほこりの多い場所の走行は控えたほうがいいでしょう。

2020-11-19
用途:
普段走行時に使用
対象商品:
40279163

Daxに使用
コンパクトで収まりがよい
全天候タイプか防滴カバーを開発して欲しい

1人が参考にしています
2020-11-29
用途:
バイクの部品交換
対象商品:
40279206

PWKキャブに使用。特に不都合はなかったです。吸気抵抗も感じられず、綺麗な空気を吸い込んでいますよ。

2020-01-12
用途:
微妙でした
対象商品:
40279172

バイクとの相性、仕様との相性はあるかもしれません。アイドル時の吸気音が虫が鳴いてるみたいであまり好きではありません。

1人が参考にしています
2020-07-25
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
40279172

やはり、信頼のブランドです。
大変満足しています。
ありがとうございました。

長谷部商事 様2019-09-27
用途:
ロードパルのキャブレターに使用
対象商品:
40279154

古いバイクなので、エアークリーナー等の純正品が無い為購入しました。
丁度良いサイズで満足してます。

2019-07-07
用途:
モンキー ボアアップ
対象商品:
40279154

ボアアップに併せてマフラー交換し、純正キャブに取り付けてみた。
ノーマルルックを壊さず良い感じです。

2022-06-07
用途:
ゴム部分が劣化したパワーフィルターと取替
対象商品:
40279163

従前使っていたものは、口径がキャブレターと合致していなかったため、ゴム部分が裂けてきました。今回は合致していますので長持ちしてくれるでしょう。

2020-04-18
用途:
予備用として
対象商品:
40279172

日常使いの製品とは、別に予備として購入しました、見た目からも使用するのが
楽しみ

2019-05-18
用途:
メンテナンス用
対象商品:
40279181

キャブレターのメンテナンス性を良くするために購入。
音なども問題なく使用できています。

2018-06-11
用途:
バイクのエアーファンネル交換
対象商品:
40279197

早速、取り付けてみました。しっかりしていてとてもよかったです。

2015-06-09
用途:
旧式バイク必需品です
対象商品:
40279181

店頭には先ず4個は置いて無いので助かります。
送料かからず安く手に入れたので大変お世話になっております。

1人が参考にしています
2015-04-30
用途:
オートバイの修理
対象商品:
40279181

機能や耐久性などは、使用期間が短いのでまだはっきりした事は分かりませんが、特に問題は無いようです。
商品の種類やサイズが豊富なので、状況に応じて対応できるのが気に入りました。

2013-06-24
用途:
レーシングカートのキャブレターのフィルター
対象商品:
40279206

取り付けは問題なくできました。まだ走行チェックまでは出来てないのですが、問題は無さそうです。

2013-04-23
用途:
バイクの修理
対象商品:
40279172

他店よりも 安い