3ウェイプラグレンチのレビュー

平均満足度 4.08 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3ウェイプラグレンチ KITACO
KITACO
669 / 税込 736
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-25
用途:
色々なタイプに使えて良いです
対象商品:
70339509

小ぶりで携帯にも便利で 車載用で使用しています 輪ゴムで固定して無くさない様にしています

2022-01-31
用途:
出先でのバイクメンテナンス時
対象商品:
70339509

この値段でこのクオリティーは文句無しです。改善点と言うのなら携帯用でももう少しハンドルが長くても良かったかなと思いました。

1人が参考にしています
2022-10-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73779074

バイクのメンテナンスに使用するため購入しました。今までは借り物だったので。

NGOフェニックス救援隊 様2021-08-13
用途:
バイクの車載用に
対象商品:
40280861

中古バイクに車載工具がなかったため、軽量コンパクトで汎用性があるものを探していました。筒状のため、内側にドライバの軸がちょうど収まり、車載工具として常備できそうです。シンプルかつ力掛けやすく使いやすいです。サイズも複数対応のため、他のバイクや車でも使えるため重宝しそうです。安いのにしっかりした作りで満足度も高いです。

2021-04-06
用途:
旧い中古バイクの場合工具が付属していない場合があります。これは2サイクルのプラグに。
対象商品:
40280861

KS-Ⅱに乗っていましたが、ポンコツだったので工具は付いていませんでした。
2か月かかって一応見た目は綺麗に再生し、ばっちりの状態で最近売却しました。ただ、次の方が不便な目に遭わないようにこのプラグレンチを買って中古の工具セットにおまけしておきました。しっかり作られているし、きれいだしすごくいいと思います。

NGOフェニックス救援隊 様2021-06-24
用途:
バイクのプラグ交換(車載工具)
対象商品:
40280861

中古バイク(セロー250)を買った際に車載工具が付属しておらず、簡易的でいいので安くて軽いものを探していました。値段の割に品質もいいので、車載工具として携行します

2021-04-24
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
40280877

この価格で切削してよくこの価格ですごいね。ただ、プレス加工でもよくないですか?

2020-12-21
用途:
スクーターのプラグ交換用
対象商品:
40280861

グランドアクシス100のプラグ交換用に購入しました。
二面幅が18mm、高さはショートと珍しいため安く購入できて助かりました。
もちろん使用するに問題はありません。

2020-11-23
用途:
点火プラグの交換時
対象商品:
40280877

3ウエイにはつかえますが、出来れば草刈り機や動力散布機でも使えるようになっていれば、もっと便利なんですが。(19ミリを追加してほし。例--NGK BPM7Aプラグは、19ミリです。草刈り機等は、ほとんどが、19ミリです)検討して見てください。

2021-06-30
用途:
整備作業
対象商品:
40280861

MRO3500LBIのプラグ交換の為購入 太くて使用不可でした。

2020-12-24
用途:
携帯用
対象商品:
40280861

ハンドルが短いので締めつけ力は適度にしておきますが走行中にプラグが緩むコトハありません

2020-02-21
用途:
プラグ交換
対象商品:
40280877

原付や中型等、複数台所有している場合には、この3ウェイはとても助かります。
特に不備無く使用可能です。

1人が参考にしています
2020-05-17
用途:
車輌整備
対象商品:
40280877

安価で良かった。
旧車はプラグのチェックをマメにするので役立っています。

2020-11-02
用途:
農機やバイク等
対象商品:
40280877

一つあれば色々使えて便利です。
毎回使用するわけではないですが、持っていれば安心

2019-12-17
用途:
外出時の備えとして
対象商品:
40280877

セッティングによって燻りがちなバイクのプラグ清掃用に購入。携行するにはもってこいのサイズで重宝してます。

2020-07-25
用途:
プラグ交換
対象商品:
40280877

バイクだけでなく使用しており、3サイズ使用できるため機能的に十分な商品です。

2019-11-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
40280861

メッキがかかり、車載工具より良い感じ。
未だ使用していません。

2018-10-01
用途:
バイクのプラグ交換時
対象商品:
40280877

250ccのバイクのプラグ交換用に購入しました。
ホームセンターでもう少し安いものもあったのですが、作りが全然違う感じがします!
少しお金を出して良いものを買った方がやっぱりいいですね!

1人が参考にしています
株式会社セカンドウェイ 様2019-05-27
用途:
スズキのスクーターに
対象商品:
40280861

サイズが心配でしたが、
ぴったり合いました。
コンパクトで使いやすい。

1人が参考にしています
2018-06-30
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
40280861

複数のバイクを所有していますが、これ一つで全車種使えて便利です。

1人が参考にしています