エアチャックガンのレビュー

平均満足度 3.71 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアチャックガン SK11
SK11
3,298 / 税込 3,628
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。 【用途】エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-07
用途:
自動車整備時のタイヤ空気圧調整

今のところ、問題なく使えてます。このまま誤差が基準内に収まっていてくれればいいのですが

2025-09-27
用途:
タイヤの空気充填
対象商品:
40502542

以前のが壊れてしまい、同じSK11の物を買い直しました。
空気圧をこまめにチェックするのに使用しています。

2025-10-31
用途:
バイクの空気入れに

以前のものが壊れましたので新しく買いました。ほぼ同じようなものですのでなの問題もありません。あると便利です。

2024-12-16
用途:
会社、自家用共にタイヤ交換時他の空気圧調整用

バッチリですね
使い心地も良く、ゲージ数値もほとんど誤差がありません。

株式会社ソフトウェア研究所 様2024-09-13
用途:
車両の整備に使います

使いやすいです。価格もそれなりですが圧力誤差が少し多いかなぁ と思いました。

1人が参考にしています
合同会社ライブリファイン 様2024-04-24
用途:
タイヤ空気入れに使用
対象商品:
40502542

使用になんの不具合も感じません。使いやすいと思います。

2023-07-22
用途:
バイクの空気入れ
対象商品:
40502542

バイクの空気入れ、タイヤ交換時のビード上げ、メンテナンス等に。チャック部分がバイクには挿しにくいので、他社のL字のチャックに付け替えて使用しています。精度もまあまあで使えます。

1人が参考にしています
2021-11-14
用途:
点検・修理 時に
対象商品:
40502542

タイヤエアー点検・補充時に使用
安価なので、毎年に交換しています

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
タイヤの空気を入れる時
対象商品:
40502542

金額の割にホースも柔らかくメーターの表示も見やすくて良かったです。まだ使い始めなので長く使ったときにチャックの不具合や空気漏れなど泣ければ金額も安くてお買い得です。

1人が参考にしています
2021-05-17
用途:
タイヤエアー調整
対象商品:
40502542

加圧減圧しながらエアー調整できるので作業性が上がり便利に使っています。
タイヤゲージと比較してみましたが、指示値はほぼ同値でした。
ゲージの精度は業務用と比べると誤差範囲が広いので最初に確認する事をお勧めします。

2021-02-09
用途:
タイヤ空気入れ
対象商品:
40502542

一括でエアーを確認ができ便利である差替えなしで調整できる

1人が参考にしています
2022-01-29
用途:
作業車や自家用車のタイヤ空気入れに
対象商品:
40502542

非常にずっしりした頑丈な作りで価格のわりに良い物です

2021-11-03
用途:
車のメンテ
対象商品:
40502542

使用した感じは普通。ゲージの精度は参考程度かと思います。

2018-04-01
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
40502551

値段が程々だと思います。圧力計の精度は比較していないので分かりませんが、夏タイヤに交換時前の圧力からして有ってるんじゃないかと思います。

2人が参考にしています
有限会社 ガレージトップ 様2017-07-04
用途:
整備
対象商品:
40502551

何らよその物と、変わりませんが、モノタロウさんで購入でき良い。

2020-10-01
用途:
バイクの空気入れ
対象商品:
40502542

バイクの12インチのエアバルブが直立タイプなのでエアチャックがアルミホイールに当たって物理的に入ってくれませんでした。L字タイプのエアバルブなら入れることができると思います。

3人が参考にしています
2017-04-27
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
40502542

自動車の空気圧チェックに使用しています。
コンプレッサーがなくても空気圧の確認はできるので便利です。

2016-11-11
用途:
クルマ、バイクの日常メンテナンスに
対象商品:
40502542

今までは片手でチャックをバルブに押さえつけながらエアを入れてました。ある程度入れたら、エアゲージで空気圧を確認し、足りなければまたエア注入→確認→注入→確認と何度か繰り返してやっと終了。この商品を使えば、片手で楽々と希望の空気圧に調整できます。どこまでの精度を求めるかによりますが、日常メンテナンスでは十分な性能を持っていると思います。コストパフォーマンスは最高です。

株式会社FIX 様2023-05-25
用途:
使えない
対象商品:
40502542

購入して1月でゲージ 針が取れた。
安物は仕事には 使えませんね。

2人が参考にしています
2017-01-21
用途:
車両管理
対象商品:
40502551

ゲージがあって、抜き、入れが出来て、更にトラックのタイヤまでいけます。
実用的かつ理想的です。
うちの全ての車両、農耕機などフルカバーです。