- 用途:
- 車両走行時
- 対象商品:
-
32008875
ディスクへの食い付きも良く、制動力に問題ありません。
耐久性に関してはこれから様子見でしょうか。
- 用途:
- アドレスV125
- 対象商品:
-
42273673
乗り方にもよりますが、純正との違いは無いよう気がします。
- 用途:
- アドレスV125G用
- 対象商品:
-
42273673
初めて自分で交換してみて一週間ほど経ちました。
交換後すぐは少し効きが悪い感じでしたが、アタリも付いたようでよく効きます。
交換前より良い気がします。
1人が参考にしています
- 用途:
- 練習用バイクのリアブレーキパッド
- 対象商品:
-
42273567
純正よりもかなり安いです。ブレーキ鳴きはないし商品名のとおりフェードもしませんが、ホイールが汚れやすいように思います。
- 用途:
- アドレスV125(現在99000km超え通勤用)に使用
- 対象商品:
-
42273673
デイトナゴールデンパッドを3セット使用しましたが
前回よりキタコノンフェードパッドにしました。
減りも聞き味も私には大差なく、安い分満足です。
長距離通勤に使用していせいもあり
交換してから20000km過ぎていますが、まだ使えています。
200mmディスクにしているのもあり
耐久性は参考にならないと思います。
すでに次回交換用も購入しています。
5人が参考にしています
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
-
42273673
問題無く使用出来ています。純正より少し効きが悪い様に思いますがまだ距離も走っていないためこれからになります。
1人が参考にしています
- 用途:
- リ-ド110のメンテ時
- 対象商品:
-
42273594
価格的にも性能的にも非常に満足しています。 次回も使用いたします。
- 用途:
- バイクのパット交換
- 対象商品:
-
42273551
フロントパット交換にて使用しました。多数のメーカーから価格とメーカー信頼性から選びました。あたりが出てないので効きはこれからです。
1人が参考にしています
- 用途:
- グランドアクシスに
- 対象商品:
-
32008875
めちゃくちゃブレーキききます。
耐久性はわかりませんがブレーキききます。3千キロ程走ったらまたリピートします。
- 用途:
- セローのメンテナンス
- 対象商品:
-
42273603
通勤、通学、街乗りには充分な品物です。コスパ的にもよくて満足
1人が参考にしています
- 用途:
- アドレスV125
- 対象商品:
-
42273673
期待したほどの制動力はなかったです。
純正と同程度だと思います。
- 用途:
- バイクのブレーキオーバーホール
- 対象商品:
-
42273673
初めて新品へ交換したので、感想と言われても困りますが、ディスクへの食いつきはかなり良いほうだと思います。
- 用途:
- 初交換
- 対象商品:
-
32008875
購入後初の交換。普通です。次回交換時どのくらいパッドが減っているか?
1人が参考にしています
- 用途:
- アドレスV125Gに
- 対象商品:
-
42273673
バイクの足回り交換ついでに購入。
効きはノーマルより良いが凄い良くなった感はありません。
でも街中なら十分です。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
-
42273594
ノーマルパッドよりも厚めで、6mm以上あります。その分減りも早い気がしますが、使用感はとても良い感じです。安価なノンフェードで探していたので、とても気に入ってます。
- 用途:
- AXIS100に使用
- 対象商品:
-
42273612
純正と変わらない加工精度と、一回り上のストッピングパワーで価格以上だと思います。
1人が参考にしています
- 用途:
- FTR223 フロントブレーキ整備
- 対象商品:
-
42273594
ディスクパットが1ミリ位になったので交換、ブレーキの利きが以前より良くなった気がします。
- 用途:
- バイク補修
- 対象商品:
-
42273567
安価で信頼できる部品だと思います。リピートします。
1人が参考にしています
- 用途:
- ミニバイクレース
- 対象商品:
-
42273567
コスパの関係でこのパッドを利用しています。
レースの利用にも耐えて問題なしです。
- 用途:
- 車の修理
- 対象商品:
-
42273594
安く購入できました。交換後長距離を含め問題ありません。