ケーブルアジャスターのレビュー

平均満足度 4.47 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルアジャスター KITACO
KITACO
299 / 税込 329
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-04
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
42273935

問題なく装着出来ました。
勿論、KITAKO製なので何ら心配ありません。

1人が参考にしています
2023-12-29
用途:
ヤマハ ドラッグスター250 補修用
対象商品:
42273935

純正品番 ナット(168-26344-00) 90179-08148が取り扱い終了のため、代替品を探してKITACOさんのこれが合いそうだったので購入しました。
取り付けてみたら外径、ネジピッチ、全長共にピッタリでした。
見た目も純正品より艶があり好みでした。

2023-06-17
用途:
プレスカブのクラッチケーブルの延長の為
対象商品:
42273935

在庫で持っていたマニュアルクラッチのケーブルハウジング長さと調整しろが微妙に短かくてクラッチ調整しろ確保の為に何かで流用出来ないか探していたら見つかりました。実際に使えるのか不安だったんですがなんとかなったので助かりました。

BONSAI MOTORCYCLE 様2023-12-01
用途:
部品交換
対象商品:
42273935

錆びたので交換した。値段は安いがしっかりした物だった。

2022-11-21
用途:
スズキ テンプター
対象商品:
42273935

ブレーキケーブルのアジャスタが変形していた為に利用。問題なく使えています。

1人が参考にしています
2022-07-13
用途:
※やっぱKITACO製ですネ!
対象商品:
42273935

作りも丁寧でさすがKITACO製!自信を持って推奨します。

2022-03-14
用途:
古い機械の代用部品
対象商品:
42273935

定番な品なので問題はない。固定用リングがもう一個あれば長さの調節ができるのにと思っている。2個買えば良いことですが。

2021-09-20
用途:
メンテナンス交換
対象商品:
42273935

サビが出てきたので交換しようと購入しました。
金額的にどうなかと不安もありましたがしっかりした商品です。

2019-08-26
用途:
バイクのレストア
対象商品:
42273935

純正のパーツが錆びて腐食したため、こちらの製品を取り付けしましたが、値段の割には普通に使用できているので良い製品かと思います。円盤型のナットは写真よりも大きいような気がします。

株式会社トップ防災 様2021-08-20
用途:
40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
対象商品:
42273935

クラッチワイヤー・ブレーキワイヤーのアジャストに使用しました。

2022-05-07
用途:
錆びた純正品と交換
対象商品:
42273935

精度に問題あり。
それぞれタップ&ダイスで切り直さないと入りませんでした。
ダイヤルのギザギザも尖っていないので、調整中滑りやすいです。
それなりの値段なので仕方ないかなと思います。
材質は鉄にメッキです。

美容室ラ・レーヌ 様2021-06-12
用途:
XR250MD30に使用
対象商品:
42273935

純正よりシッカリしているように思います。
問題なく使用できます。

2017-05-21
用途:
補修部品として
対象商品:
42273935

純正が腐食によってボロボロだったので交換しました。
純正がホルダーとセットでしか購入できなかったので助かりました。
ただ、値段が値段なので成形に関しては純正とはかなり差があります。
ネジ部分はまったく問題なく使用できますがクオリティには期待しない方がいいです。
個人的には小奇麗にされて数万円で売られても困るので現状で十分と考えています。

2人が参考にしています
2016-02-05
用途:
バイクの整備
対象商品:
42273935

当たり前の寸法形状で、安心できる精度です。
目に付く場所なので、きれいなパーツに替えました。

2022-03-24
用途:
ケーブル受けに
対象商品:
42273935

チョークケーブルの受け部分に使用するつもりでしたが、寸法的にやや難があり、お蔵入りしました。

2018-05-28
用途:
バイク整備
対象商品:
42273935

商品は良いのですが、ネジ径は8mmと記載されていますが、ワイヤーケーブルを収めるところの外径を記載した方が良い。取り付けたがワイヤーアウターがブカブカでした。

2016-01-18
用途:
自転車の修理
対象商品:
42273935

自伝車用の部品が欲しかったが、無かったのでバイク用でしたが、有ってよかったです。
安く修理ができました。

2013-10-15
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
42273935

バイクのレストアしてます。
価格も安いのでリピートで購入しました。
汎用なので結構な車種に合うようです。

銀河エンタープライズ 様2016-07-15
用途:
バイク(ホンダ)の旧車レストア用
対象商品:
42273935

消耗部品では無いがレストア時再メッキせず 安価の為気楽に交換出来る。