作業椅子 キャスター・樹脂トレー付のレビュー

平均満足度 3.84 (193件のレビュー)
商品レビューを投稿する
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
193件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-28
用途:
機械の手入れ、メンテナンスの時に使用しています。
対象商品:
45113284

機材のメンテナンス、部品交換時に使用する目的で買いました。座った高さも丁度良く細かい部品なども椅子の下における事で、よい商品を見つけたと喜ばれています。座っていろいろな場面で使用できるのと、自在に動くキャスターが重いものを乗っけて移動するにも小回りが利き、よい買い物ができました。座面が赤いのも遠くからもわかって本当に便利です。

2019-01-19
用途:
自動車整備に
対象商品:
45113284

構造は頑丈でそこそこいいです。ただし座面のクッションが柔らかすぎて底づきするのですぐに疲れてしまうのが難点です。

kusakusa88 様2016-05-06
用途:
移動しながら加工作業する時に使おうと思い購入しました
対象商品:
45113284

結局ほとんど座らず工具の仮置き場として重宝しています
私の体重が重いのか座るとやスターの動きが良くありません・・・
工具置き場としては重宝しています

2021-11-18
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
45113284

座り心地はいいのですがキャスターの動きが悪い為か座ったまま移動する時に力が要ります。

2015-07-20
用途:
座ったまま移動
対象商品:
45113284

施術ベットの周りを座ったまま移動するんなら、コレでしょ?
足元の台に何でも載せられて、すごく便利です。
ただ、上に乗せる椅子の部分にバリエーションが有ればもっと良い。

有限会社 片山自動車工業 様2016-01-22
用途:
下の方の磨きに使用
対象商品:
45113284

横にもスムーズに動けて、膝にも負担なく、らくらく作業させて頂いてます。(^^)

2015-05-12
用途:
オートバイのメンテナンスやパーツ取り付け作業
対象商品:
45113284

高さと座り心地は良く、移動や回転のときのキャスターの動きもスムーズで作業しやすさに感激です。椅子下のトレーが工具の持ち運ばずに済むことで置き忘れを無くし、探さずに済むところがとても気に入りました。

2019-08-11
用途:
機会のメンテナンス時
対象商品:
45113284

組み立て時、ボルトの穴がズレており加工が必要だったのが残念でした。
もう購入することはないでしょう。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-12-23
用途:
低い位置での組み立て作業
対象商品:
45113284

同じモノタロウの「収納付ローリングチェア」と迷い、試しに両方購入してみましたので比較レビューします。ローリングチェアーの方が安いのですが、リピートするならこちらの鉄製フレーム作業チェアの方かな。。と思います。
何と言っても「座面」が柔らかく、すわり心地が良いです。(しかしクッション性の耐久性はまだ分かりませんが(笑))足元の黒い面の工具置きもシンプルなだけに使いやすく気に入ってます。唯一車輪ローラーが硬いのか、コンクリ上で座ったまま移動するときの振動は気になります。ローラー材質だけ変えたら100点だと思います。ご参考まで・・・。

2人が参考にしています
2018-01-26
用途:
デザインや機能は満足
対象商品:
45113284

デザインや機能は満足ですが、スプリングワッシャーの取付けが上手くいかない。ボードとの径の違いで説明書通りに付かない。金額が金額だけに、仕方ないと思うけど、フレームの部分なのもう少し精度を良くして貰えてら最高です。

2020-12-04
用途:
単車や車の整備に使っています
対象商品:
45113284

まず、組み立ての際にボルトに対し穴が大きく、またねじをきつめに締めると歪が出る。値段が値段なので致し方ないところか。最大のメリットは安価なところで、あとは耐久性が良ければ言うことなし。

2021-02-25
用途:
半年で故障。足のローラーが外れやすい

使用半年で足のローラーが外れやすくなった。
週に1回ネジが緩んで外れるので、頻繁にネジを締めて取り付けが必要。
面倒なので使わなくなった
別メーカーのものは4年使ってるがどこも壊れないので品質が悪いと感じた

2人が参考にしています
2020-07-15
用途:
自動車整備に
対象商品:
45113284

ちょっと高さが高い。
あと10センチ低ければgood
高く調整するのは簡単ですが、
低く加工するのは大変です。

2019-06-15
用途:
ガレージ作業
対象商品:
45113284

購入後8ヶ月でキャスター破損。
使用頻度などにもよりますが、キャスターが悪いのでお勧めしません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-07-07
用途:
車輌整備から家具の組み立て迄使用できます。
対象商品:
45113284

【優】
・身長が175cmの私に高さが丁度良い。
・3区画に分かれたトレーが使い勝手が良い。
・体重80kgの私でもキャスターの動きがスムーズ
【劣】
・フレーム内に製造時の穴あけ加工での金属片が残っているので振ると音がする。
・座面のクッションが柔らか過ぎるのと耐久性が心配。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

構井事務所 様2014-04-23
用途:
車両の整備や薪割り時の椅子として
対象商品:
45113284

あらゆる方向に動けるので、なかなかいいです。ちょっとした工具や部品などもおけます。

2018-03-08
用途:
バイクメンテ
対象商品:
45113284

座り心地が良いい、コロがあるので楽に動けて足の負担が軽減出来ました。悪い所は多くの方が書き込みしているようにスプリングワッシャーのサイズが合っていない改善してください。

オリエント電機株式会社 様2020-08-31
用途:
下部分の作業時
対象商品:
45113284

溶接作業時は火花が発生するので、座る部分がビニール製ではなく鉄製の商品も販売してほしいです

2018-04-17
用途:
所有バイクのメンテナンス等に使用
対象商品:
45113284

これまでに投稿があったとおり、取付ボルトの穴が大きいため、ワッシャーの一部が入り込んでしまう。(大きめの座金を取り付け解消した。)改良が必要です。

株式会社シイラジャパン 様2015-05-19
用途:
アルミフレームに、アジャスターボルトを取り付けたり、キャスターの取り付け台として使用
対象商品:
45113284

チェアーと一体で工具トレーがある事は最適。