二輪車用スタンド リア用のレビュー

平均満足度 4.19 (365件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ
モノタロウ
4,398 / 税込 4,838
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
365件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

GPX750Rに使用。機能的には問題ない。
ただし、組み立て時に付属のセルフロックナット2個のうち1個が不良品でネジ山をなめてしまい使用できなかった。
おかげでホームセンターに買いに行くハメになった。

2021-09-14
用途:
リア廻りメンテナンス諸々
対象商品:
45113354

値段も安く良いと思います。
全く問題なく普通に使えます。

2020-10-11
用途:
バイクチェーンのメンテナンス
対象商品:
45113354

CB400のチェーンメンテに使っています。180kgもあるので一人でスタンドが設定できるか不安でしたが、固定部品のサイズが変えられるのでぴったりと合って問題なく楽にできました。
1台あると便利です。

2021-02-13
用途:
オートバイメンテナンス

安さにつられて購入しました。GB250クラブマンで何度か使用するうちに、よじれが発生するようになりました。組み立て時のパイプの結合部にガタもあり塗装を剥がし接着しましたが、他社製品のようにねじれ・よじれ防止の補強がないとだめですね。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2020-09-16
用途:
ゼファー750の整備に使用
対象商品:
45113354

特に問題なく使用できました。耐久性は長い期間使用しないと何とも言えませんが、プライベートで使う分には十分使用に耐えられそうです。長年欲しいと思っていたのでお値打ち価格で助かりました。

レッドテクノ株式会社 様2021-09-02
用途:
バイクの整備
対象商品:
45113354

丈夫で使い勝手がいいです。バイクの整備に便利です。

2020-12-15
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
45113354

バイクにセンタースタンドがないため、この商品を使うとメンテナンスがしやすくなります。
本製品にスイングアームをかけたときにちょっと歪むので、ちょっと不安な面があります。

2020-07-02
用途:
メンテナンス時
対象商品:
45113354

これまでサイドスタンドでチェーン調整をしていたので、軸固定の左右バランス確認などがどうしても不充分でした。今回の購入でリアタイヤを浮かせて確認できたので、とても良かったです。オフロードバイクでも通勤や配達に安心して使えるようになりました。

2人が参考にしています
2022-11-28
用途:
メンテナンスの為
対象商品:
45113354

使用するには問題ないが
現物とカタログの写真が違いがある

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品画像を修正しました。

2020-08-25
用途:
チェーンの清掃、給油。オイル交換時に使用しています。
対象商品:
45113354

XR250,Vストローム650XTに使用しています。XRはスッと簡単に上がります。650は少し重たいですが問題ないです。スイングアームに引っ掛けるゴムは厚みがあって傷もつきにくく丈夫です。本体組み立て時、しっかりガチガチにナットを締めないとガタツキが出るかもしれません。しっかりと締めたら安定します。

2020-08-22
用途:
洗車と整備
対象商品:
45113354

値段が安かったのであまり期待していませんでしたが思ったよりしっかりしていてYZFーR1も軽々上がりました。いい買い物をいたしました。

1人が参考にしています
2020-06-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

自分のバイクはVF750Fですが、今回投稿を見て他の人達も大型バイクで使用しているのを読んで購入を決めました。実際に使用してみて投稿通り十分だと思います。ただし若干横には揺れますが、一人で楽に掛けられてこの値段では十分だと思います。

2023-06-05
用途:
使えなくは無いが寿命は早い

バリオス2に使用
最初はまあ使えていたが、当初から分割式なためか
ボルトをちゃんと締めても歪んで斜めっていた。
使っているうちにどんどん斜めりが酷くなってきて
最終的には使うのが怖いほどになり(倒れそうになりました)使うのをやめた。回数としては10回も使ってないと思う。
構造と耐久性に難あり。もう少し補強バーと
(他社はよく斜め補強が入っている)
接続部分の改善が必要に思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2020-09-10
用途:
グロムのメンテナンス時に使用
対象商品:
45113354

普段は使用せずにチェーンメンテなどの時に使用しています。グロムサイズだと、かなり高くなりますが、作業はやりやすいです。

2023-06-28
用途:
重めのバイクにも一応大丈夫ですが、さすがにおすすめできない
対象商品:
45113354

車重250kg近い車体のリアタイヤ交換に使用。
車体のバランスが取れていれば持ち上げたまま一週間以上放置しても、おかしな方向へ歪んだり倒れたりの事故は全く起きなかったので静止状態ならとりあえずの強度は大丈夫。
その後も3年間、チェーン調整や清掃などに度々使用していますが、おかしな歪みは出ていません。
ただ、バーに補強がなく、他の製品と比べて耐荷重を大幅に超えての運用は完全自己責任で精神衛生上も良くないのは確かです。
このレビューにしても車体によっては重心も大きく変わるので、200kg超えでも大丈夫なことを保証しているわけではないです。
大人しくもうちょっと高い、構造的に安心度が高いものを買ったほうが無難です。
スタンドを初めて使う人は重いバイクだとまあまあ苦戦するので助っ人を呼ぶなど慎重に。
慣れる前にやらかして何度か倒してます。
必ず平地で使うのと、フロントブレーキを固定すること、
それとリアボックスは必ず外してからたてること。
リアボックス(トップケース)をつけたままだと立てる難易度が跳ね上がります。

4人が参考にしています
2020-09-16
用途:
バイクのメンテ用
対象商品:
45113354

値段の割に使い勝手が良いと思います。250ccクラスのセンタースタンドの無いバイクのリア廻りのメンテに重宝してます。

2020-12-21
用途:
バイクメンテ用
対象商品:
45113354

強度は全く問題なさそうですが、汎用の為アップ位置がスイングアームを持ち上げる感じなので,1人での作業は少し不安です。

2020-09-18
用途:
NSR250R MC18メンテナンス
対象商品:
45113354

サイズに問題ありません。スイングアームの幅にピッタリ調整できます。正直、ひとりじゃ怖くてできなかったです。かかっても外せるか心配だったので一人でやるのはやめました。貫通タイプが確実ですがちなみに貫通タイプは21mmで本品は20mmです。四角いところには入りません。練習するかさらに出費をするか。自分しだいです。

2020-07-15
用途:
中型バイクの整備用。
対象商品:
45113354

コスパ最高!普通に使える。素人さんにもお勧めできます!

2020-08-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
45113354

CRF250M用に購入しました。
サイズがあうか心配でしたが、一番短くしてぴったりでした。(もう少し短くできそうでした)
他の方が言うフレームの弱さについては、車体を揺らすと多少たわむような感じでした。
個人的には250の車両にはいいと思いますが、大型ではちょっと不安だなと感じました。
フレームがぐらぐらすると投稿している方はネジの締め付けが弱いのではと思います。
この値段で購入できたので満足です。小排気量にはおすすめできます。