鉄製 貼付けウエイト 5g刻みのレビュー

平均満足度 4.38 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP
TIPTOP
2,898 / 税込 3,188
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-31
用途:
タイヤ・ホイールの組替作業時
対象商品:
45317745

ロールや5g/10gの組み合わせなどありますが、一番手軽に使用できるかと思います。

2022-04-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
45317754

ずっと前から使い続けています。
5g10gの組み合わせウエイトよりも5gのみの方がホイールの内面アールに対する両面テープの密着度が良く剥がれにくいです(5gと比べて10gは中心部の両面テープ密着度が低くなる)
また、無名メーカーのバランスウエイトは両面テープの粘着力があてになりませんが、TIPTOPならば安心です!

タイヤショップ石川 様2021-04-16
用途:
タイヤ入替時
対象商品:
45317745

タイヤショップの者ですが、社長が大変気に入っています。
使いやすいと言っていました。またリピートさせて頂きます。

2021-03-12
用途:
今までのウエイトで一番良い
対象商品:
45317745

今までいろいろなウエイトを試してきましたが、こちらが一番です。切りやすい、テープ剥がしやすい、静電気でくっつかない。次回も購入したいと思います。

2020-07-07
用途:
タイヤ・ホイールバランスに
対象商品:
45317745

安心のTIPTOP!製品が安定しているので扱い易い。作業効率が上がる。良い商品です。

株式会社イトーシンミュージック 様2020-06-30
用途:
ピアノ修理
対象商品:
45317745

製品が安定しているので扱い易い。テープ付きのおかげで作業効率が上がる。良い商品に出会えた。

アイネットガレージ 様2020-04-21
用途:
タイヤバランス時
対象商品:
45317745

5グラム刻みは使いやすく価格的にも満足できます。以前安いもので、冬になるとドライヤーで温めないとはがれることがありましたが、この商品は、粘着力も安定しています。

有限会社金田商会 様2019-06-15
用途:
タイヤ組み付け時のホイルバランス調整用
対象商品:
45317745

環境のことを考えると、鉛は使えません。鉄製でなおかつ5g切れ目は
とても使いやすいようです。両面テープもしっかりと固定できました。

2018-10-08
用途:
タイヤホイールバランス用
対象商品:
45317745

以前使っていたタイプから変えたのですがホイールの接着が少し弱いと思いました、次回は以前のタイプに変えます

1人が参考にしています
松田モータース 様2019-10-18
用途:
ホイールのバランス調整
対象商品:
45317745

いつも使う商品で、価格も標準なので購入しやすい。
商品も全く問題なく使用できます。

九十九里自動車工業 様2018-09-25
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
45317745

5gずつなので、付ける時に大変楽でよいと思います。

2019-05-16
用途:
アルミホイールのバランスに調整
対象商品:
45317745

毎回頼みます。
重宝してますよ。しかも、注文してすぐに来る

variousstoresサービス 様2017-12-07
用途:
バランサーにてバランをとった後に使用
対象商品:
45317745

バランサーにてバランをとった後に使用するのですが、
裏のテープ部分が糊の部分よりも長いため、手袋をした状態で剥がすことができるため、
非常に効率が良い!

足立自動車 様2018-05-04
用途:
自動車整備
対象商品:
45317745

他社製では指定グラムを張ってもゼロにならない事もありましたが、この商品だとキッチリとゼロになります。流石TIPTOP。
また5グラム単位で無駄なく使えます。

株式会社翔コーポレーション 様2017-08-16
用途:
タイヤバランス
対象商品:
45317745

5グラムのを購入しましたが次回からは5グラムと10グラムのミックスを購入したいと思います。とても使いやすいです。

有限会社青柳 様2020-04-22
用途:
ホイルバランス

以前購入した時は黒い両面テープで、とても良く貼り付いたが今回はグレーの両面テープに変わっていて全然付かない。
しっかり掃除して貼り付けても取れてしまう時がある。

2人が参考にしています
ウッドベルファクトリー 様2017-07-14
用途:
自動車の整備に使用
対象商品:
45317745

最初は、鉄のウエイトと聞いて曲がらないから…Rの小さいホイルに張り付けるとウエイトの中心部分が浮き上がっちゃうかと思ったが、ウエイト自体が小さいのでウエイト剥がれの心配要らないようだ。メッキもしっかりしてるので錆も問題なさそうだし…此れからは、環境を考えると鉄のウエイトが良さそうですね。

2016-11-28
用途:
タイヤ組み換え時
対象商品:
45317745

安ければ安いほどありがたい商品ですが安物は途中で剥がれたり
分厚い事がデメリットでしたがこの製品はTIPTOP製なので問題なく使えています。

有限会社木村商会 様2016-12-22
用途:
バランス取る時
対象商品:
45317745

コンパクトなサイズで、見た目が綺麗です。おすすめ致します。

2017-03-10
用途:
ホイールバランス調整
対象商品:
45317745

スチール製なので価格がもっと安くならないかな?出来れば5g/10gで60g仕様