ねじゆるみ止め用接着剤 中強度のレビュー
- 用途:
- 金属装置の組み立て時
- 対象商品:
- 45500481
将来外すことのできるネジロックとして使用しています。
今まで使っていた、ネジロックは、固定がきつく細いネジは、ロックしすぎるけどこの接着剤は、ちょうどよい。
- 用途:
- エンジンOHなど
レビューの催促メールが来ましたので指摘させて頂きます。
この商品今回が初めて購入です。キャップを外して中蓋が無いか確認し使おうとしたが、握っても出てこない。どうやらノズル部分を回す事によりON、Offになっているようです。すぐに理解出来はしますが、ノズル部に開閉の記載やラベルなどで説明文などがあれば良いのではと指摘させて頂きます。
- 用途:
- 体育館外窓の取っ手の緩み防止
- 対象商品:
- 45500481
体育館の設備担当ですが外窓の開閉頻度が高く取っ手のビスが緩み外れる事が多いので、この製品を使用しましたがその後外れる事が無くなりました。外す事も考慮すると中程度の物で十分かと
- 用途:
- ネジの緩み防止として
- 対象商品:
- 45500481
思った以上に粘度が低くタレてしまうので、扱いを慎重にしなければならないです。
量・値段は満足しており、コスパが良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 45500481
初めて使用しましたが、中身がなかなか出てこないので、一瞬不良品かと思いました。中フタ?にロックがあることに気付くまで時間がかかりました。説明書きがあってもよかったと思います。
- 用途:
- ボルトの締め付け時
- 対象商品:
- 45500481
ゆるみ止めとしてメジャーな製品を使っていたが、内容量が少ないか多いかで、ちょうど良い量の製品を探していたところ、モノタロウ製品を見つけて試用してみた。
液の柔らかさはメジャー製品と同等で満足。ただし、一度に大量の液が出てしまう構造のため、M6等の細いボルトだと液量が多すぎる。一般的には細いボルトにゆるみ止めを使わなくていけないような用い方をしないかもしれないが、車いす等では多用するため、ボトルの口をもう少し細くしてほしい
- 用途:
- 古いバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 45500481
送料無料を狙って、消耗品を見ていたところ、今まで欲しかったけれど購入していなかった、この商品が目に入りカートに入れました。
ほんとうはもっと早く購入しておくべきだったのですが、良いタイミングでした。
性能は、ネジが緩むまでわからないのですが、たぶん大丈夫だと思います。
- 用途:
- バイクブレーキローターのボルトに
- 対象商品:
- 45500481
問題なく使えます。今までは他社有名メーカーの物を使用していましたが、遜色無く使えます。
- 用途:
- 農機具・車等の整備
- 対象商品:
- 45500481
製品の価格は安価で良いです。但し、ゆるみ止め効果は未定です。
使い勝手は先端をカットに注意しないと一度に大量に出て来ますので注意を要します。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 45500481
思ったよりボトルがでかかった。たっぷり入っていて一生使える感じ(若い人は2本くらい?w)。振ると結構空気入っていてタプンタプン言うのでもう少し小型化できたような気がする。あるいはちゃんと50ml入っていないのかな?
- 用途:
- バイクのエンジンオーバーホール
- 対象商品:
- 45500481
バンバン90のエンジンをオーバーホールした際、クランクケースを締めるときに使用しました。量が多く、原付きのエンジンなら20回くらいは組めそうです。訳あって一度組んだエンジンをバラす機会がありましたが、その際ネジロックがきちんと機能していて、緩めるときには抵抗がありました。私のような日曜メンテの人は、もう少し小さいサイズでも十分だと思います。参考になれば幸いです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 45500481
蓋の開け方がすぐにわからなかった。量は多くて良い。空気と遮断されると硬化する性質のものだと思うので硬化しないよう容器に空気が入るよう余裕があるのも良い。
- 用途:
- ねじのゆるみ止め
- 対象商品:
- 45500481
キャップを外すと毎回ドバドバと大量に漏れ出します。使う分量よりも液漏れする量のほうがはるかに多く、すぐに無くなってしまいそうです。今まで使用していたものより粘度が低すぎて床に垂れて使いにくい。