錆止めスプレーのレビュー

平均満足度 4.20 (441件のレビュー)
商品レビューを投稿する
錆止めスプレー モノタロウ
モノタロウ
¥ 599 / 税込 ¥ 659
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。 【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
441件中 341~360件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-24
用途:
発電機のメンテナンス作業
対象商品:
45522346

値段値であるがもう少し速乾性が有ると善い

2019-04-18
用途:
金属の防錆
対象商品:
45522337

使用して3ヶ月程度では他社の市販品との違いはなさそうです。

渡辺工業 様2015-01-22
用途:
金物などの塗装下地、溶接部のタッチアップに使用。
対象商品:
45522346

今のところなんの問題も無く使用してます。
改善箇所もありません、普通に重宝しています、値段も手頃です。
ちょくちょくリピートしてます。

2015-11-08
用途:
トタン、農機具、物干し台等
対象商品:
45522346

トタン、物干し台は、いいのですが、農機具は、土との摩擦により、塗料が剥がれます。

2015-06-12
用途:
簡易塗装
対象商品:
45522337

ちょっと値段が上がってる気がするけど他社製品に比べると安いし
質も良いので次回も購入する予定です。

2020-07-22
用途:
イマイチ
対象商品:
45522346

イマイチでした。
塗装する前に処理も施しラッカーしましたが、イマイチな気がします
安いから仕方ないないのかな

株式会社 山嘉精練 様2020-07-01
用途:
塗装作業時
対象商品:
45522346

手の届きにくい場所にはうってつけの商品です。ただ、すぐに無くなってしまうので、もう少し大きめの缶も発売してほしい。容量が不満な分、星4つでした。

土地家屋調査士 浜村正明事務所 様2017-05-21
用途:
金属製品のさび隠し
対象商品:
45522346

手軽にスプレー出来るので便利である、お勧めできる商品です。

2017-04-18
用途:
除雪機等の下地処理
対象商品:
45522346

値段も安くノリも良く満足してます。錆止め効果につきましては迄確認できていませんがサビを封じてくれれば(永久には無理ですが)二重丸ですね

ムライ工芸 様2015-04-22
用途:
C型鋼やアングル同士等継ぎ手を溶接した、突起物の多い鋼材の錆止め塗装
対象商品:
45522346

スプレーですので、突起物の多い鋼材など、非常に簡単にムラなくスピーディーに作業できますので、製作時間が短縮できます。
乾燥時間が早いのも次の工程に移れますので、良いところだと思います。

1人が参考にしています
2015-03-26
用途:
ドブ板塗装用
対象商品:
45522337

仕上がりも良いしなかなかいいよ。

2017-02-27
用途:
メンテナンスに
対象商品:
45522346

色々な用途に使用してます
コストも良いので毎回購入してます

1人が参考にしています
2017-01-29
用途:
簡単な塗装作業
対象商品:
45522337

商品は全然問題ないです。
値段がもう少し安くなれば最高

マチダサイクル 様2014-10-23
用途:
鉄のアングルの錆止め
対象商品:
45522346

普通に使うことが出来ました。広がり具合も良いと思います。

2014-10-01
用途:
現場作業
対象商品:
45522346

2回目のリピです。

気軽に使えて、商品・価格共に満足しております。

2019-03-31
用途:
塗装作業
対象商品:
45522337

スプレーのノズルが詰まっていて全く使えない、ほかメーカーの使い終わったノズルに交換してやっと塗装出来ました。もう二度と買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2023-02-21
用途:
農作業用の鉄性支柱等に錆止め塗装だけで充分です
対象商品:
45522337

錆発生時の再塗装はペンキ塗装除去研磨が不要で合理的です。

立松図研 様2014-11-20
用途:
金属建築材の現場溶接痕の補修

在庫期間が短そう 調子よく使用できる。

2016-08-13
用途:
ワイパーアームの塗装
対象商品:
45522346

自動車には不向きとなっていましたが、なるほどです。
噴射される塗料がユルめで垂れやすいです。乾燥は早いので複数回に分けて薄く吹けば対応できますが、時間はかかります。
上塗りにアクリル系のつや消しブラックを吹いて仕上げました。
見た目は問題ない様に感じています。耐候性についてはこれから確認になりますが、価格が控えめなので、使用箇所を選んで使うのが良いのだと思います。(色むら など気にしない場所)

2016-09-13
用途:
コンテナのメンテナンス
対象商品:
45522337

安くて良さそうなで購入した。塗膜も強そう。
しかし!半分も使用せずにガスが終了。使用できなくなりました。
逆さで使用したり、高温になる場所で使用した訳ではなく、缶スプレーの標準的な使用しかしていないのですが。

まぁ、安い物なので「たまたま悪い物に当たっただけ。」と考え3本再購入しました。また不良品があれば2度と買いません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。