錆止めスプレーのレビュー

平均満足度4.20(441件のレビュー)
商品レビューを投稿する
錆止めスプレー モノタロウ
モノタロウ
錆止めスプレー
¥599/税込¥659

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

441件中 421~440件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 45522346
2015-11-13
用途: 鉄の下塗り

仕上がりはいいのですが、乾きが
遅すぎます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45522346
2015-07-25
用途: 工作機械などの錆止め・下塗塗装

他社製品(塗料・塗装メーカー)と比べると、かなりシャビシャビの状態。
ラッカーで言ったら、薄め過ぎた塗料をスプレー缶に入れたようなものでした。

ラッカーなどの塗料スプレーよりかなり薄く4~5回くらい重ね塗りしないと駄目で、2・3度の重ね塗りのつもりでスプレーすると、すぐにたれてしまいます。(粘着性がほとんど無い)
速乾を促進するうすめ液みたいなの(ベース用、有機溶剤?)が容量の半分近くを占めているようです。
錆止め剤や塗料関係は、他社の錆止めスプレーや普通のラッカー塗料の半分くらいの量くらいしか入っていない感じです。
その為「シャビシャビ」と感じます。

スプレー缶の中で、成分がかなり分離しやすい状態にある。 成分選びに問題がある。


男前モノタロウ・ブランドのスプレー塗料は、塗料・塗装メーカーのスプレー塗料より安い分だけシャビシャビで薄いです。
塗装面積も1/2~2/3くらいしか塗れないので、注意しないと安物買いの銭失いになりかねないです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品 : 45522346
2014-04-30
用途: アングル材の錆止めにて使用

普通に使えます。ホームセンターで買うよりも安いので助かります。

対象商品 : 45522337
2015-09-10
用途: トラックのサビの出た所に
農・林・水産業

サビ止め効果は、まだ様子見です

対象商品 : 45522346
2014-03-05
用途: 車 作業機械
アメリカンドラッグ 様

価格が安ければ今後も購入したい

対象商品 : 45522346
2014-06-29
用途: 溶接後の防錆処理

メジャーどころのサビ止めスプレーは使用後、逆さまにして噴射しノズル詰まりが起きないようにするのですが次回使うときはほとんどノズル詰まりをおこし使い物にならないのですが、このスプレーはノズルつまりが全くなく感心しました。
ただ、他メーカーのものより乾きは若干遅いですが価格からして満足してます。

2人が参考にしています
対象商品 : 45522337
2014-04-30
用途: 自動車レストアの防錆

自動車には使用しないで下さいとの事ですが、普通に使っています。
ちょっとしたサビは軽くケレンしてこれを吹いておけば、しばらくは大丈夫です。
上からシャーシブラックなど吹いても、特に問題ありませんでした。

ただ、長期的に走行を繰り返した場合、塗装部分がどうなるかは、経過を見ていかないとわかりませんが。

2人が参考にしています
対象商品 : 45522346
2014-07-06
用途: 塗装前の下処理

いつもは他社のを塗装前の下処理用で使用してますが、値段が魅力で試しに購入致しました。
皆さんが言う通り、乾きが遅いのと薄塗りをしないと直ぐに液垂れします。しかし慣れると問題無く使用出来るので今後も購入しようと思います!!

モノタロー最高~!!

1人が参考にしています
対象商品 : 45522337
2014-02-21
用途: 単管パイプ

着きが良い

対象商品 : 45522346
2014-09-03
用途: さび止め
製造業

普通に良い品物だと思う、現場でのタッチアップや、少数の小物を塗るには重宝している、垂れるとの声もあるが、塗り方次第では当方は問題有りません、色身も安っぽい感じは無いです

対象商品 : 45522346
2014-05-19
用途: 屋外の喫煙所(ベランダ)での灰皿のサビ防止

事務所の喫煙ベランダでの大きな灰皿を脚とセットで購入。

以前使っていたものは屋外で仕様のため、3~4年でサビてブリキの底が抜けたので
予防の意味もあって、こちらのモノタロウブランドの錆止めを、
ブリキむき出しの部分に(主に内側)塗ってから使用開始しました。

耐久性はまだ使用し始めたばかりなのでなんとも言えませんが、
さび止めのねずみ色は、サフェーサーに似た感じの仕上がりです。

しかも土日に発注したので、プライベートブランド10%引きで
更に安くなりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 45522346
2014-11-27
用途: 鉄部加工

2回リピートですが、値上げに残念です。

4人が参考にしています
対象商品 : 45522346
2014-04-26
用途: 鉄骨の仕上げ塗装の前処理
建設業・工事業

乾燥時間が長いので 作業の手待ち時間が、ちょっと増える

対象商品 : 45522337
2014-04-22
用途: さび止め

鉄骨さび止めに仕様。
さび止め効果はやや弱い気が?
乾燥させてから2日雨ざらしにしてしまったところ
一部にうっすら錆びが浮く。
値段からすればこんなもんかな?

対象商品 : 45522337
2014-09-08
用途: 面積の少量部分に使用している。
有限会社イソザキ 様

塗料の広がりに偏りが少なく塗りやすい。

対象商品 : 45522337
2013-09-18
用途: 鉄骨のサビ止め
株式会社河島勇商店 様

噴射パターンが、45度斜めに楕円に出るため塗りづらいです。真っ直ぐに噴射するようにするには缶を斜めにする必要があり、残りが少なくなるとガスだけが出て、塗料が残ったまま捨てることになります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 45522337
2013-06-21
用途: 鉄のサビ止め

塗料そのものはなんの問題もありません。
速乾の割にちょっと乾燥時間が長いかな、という気はしますが。
それより、スプレーのノズルが楕円タイプだったらもうちょっと塗りやすいのにな、と思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 45522337
2013-12-14
用途: 錆止め

寒いときの乾燥時間が遅い
他メーカーと比べると

対象商品 : 45522346
2013-09-25
用途: 機械の下塗り
農・林・水産業

マーマーの仕上がり

1人が参考にしています
対象商品 : 45522346
2013-04-11
用途: 現場での錆止め補修

何より安い。
乾きはあまり良くないようですが、この値段ならまったく問題なし