304ステンレスホースクリップのレビュー
- 用途:
- デフブリザー延長ホースに使用
- 対象商品:
- 45546426
内径12mm スズキジムニーシエラのデフブリザ―延長ホースに使用。
色々探しましたが、このホースを選びました。 カラーが気にいっています。 耐久性はこれから見てみたいと思います。
- 用途:
- ネジが固い、、他
- 対象商品:
- 45546426
ネジがかなり固いです。故に取り回ししづらい場所で締め付けるのはなかなか困難かと。またドライバーを当てるマイナス部分の切れ込み幅が結構ある(1.5mm程度)のでグリップもしにくいです。当方は13mm~19mmのを購入しましたが締め付けた際に内径18mmの時点で既に楕円形になってました。均等にホースを締められない印象ですね。バンド部分が分厚く硬いのでそうなったのだと思います。内径14mmくらいまで締めてそうなるのならまだ分かるのですが。ラジエターホースで使おうと思ってましたが…どうでしょうか。
- 用途:
- ホース固定に
- 対象商品:
- 45546532
ターボサクションホース大型化のために購入。安いホースバンドでは締め付ける部分の両脇が浮くこともあり、交換後は2度と触ることが無いような場所であることから、こちらを指名買い。
確かにほぼ浮きません。安心して使用できます。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 45546435
バンドの内側に穴が無いのでホースを傷つけにくい
しっかりと締まって使いやすい
もう少しバンドの幅が狭いと満点です
- 用途:
- 車のラジエーターのリバースホースの締付けに使用
- 対象商品:
- 45546426
バンド部分の両端が丸く加工されているため、ゴムホースにキズを付ける心配なく締め付けられます。
ボルト部のメーカー刻印もマニアックで気に入っています。
- 用途:
- ボートの燃料ホースを繋いでいます。
- 対象商品:
- 45546401
ボートは海辺に置いているので、錆が必須。
オールステンのクリップはなかなかないので重宝してます。
1年ほど使用しましたが、錆びも電触もありません。
バンドもネジもステンレスのようですね。
- 用途:
- バイクのエキパイの固定
- 対象商品:
- 45546471
バイクのサイレンサーとエキパイの固定するのに使ってましたが、3ヶ月で振動で切れました。
素材がやわいのかもしれません。
- 用途:
- 車のエンジンルーム/ATFゴムホース配管の締め付け
- 対象商品:
- 45546435
バンドに穴が開いているとホースが痛むのでしかっりと締めれないが、開いていないタイプなのでしかっりと締め付けが出来る。