オートウエルドのレビュー

平均満足度 4.50 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートウエルド 隆成コミュニティ
隆成コミュニティ
1,598 / 税込 1,758
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。 【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
137件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
昭和基地 様2025-12-22
用途:
旧いバイクのレストア

エポキシ系の充填剤としては強力で量は少なめですが安価です 従来はデブコン等でしたが価格が高く量も多い 小場所の修復には威力を発揮します 完全硬化すればアルミ並に固くなります

1人が参考にしています
松尾農場 様2025-10-30
用途:
農機エンジン、アルミヘッドカバーの掛け補修
対象商品:
46753935

旧式の耕運機エンジンヘッドカバーに使用。乾燥後は薄い灰色でアルミみたいで目立ちません。
ガッチリ接着しましたよ。

2025-01-29
用途:
エンジンカバーの補強改造

接着してから機械加工してガリガリ削ってもびくともしなかったので凄いです。

中野デーリィファーム 様2025-04-08
用途:
トラクターのタンク漏れに

トラクターの タンク漏れを ロウ付けの修理に出したのですが
直ぐに漏れ出し 燃料パイプ周辺を固めました 振動に耐えてくれると思います

1人が参考にしています
2024-09-22
用途:
バイクのクランクケースのオイル点検窓

125ccのレース用車両のオイル点検窓からポタポタとオイルがにじみ出ていたのを外側から中が見えるように周りだけ付けてみた。クランクケース自体も100℃以上になったりするし、振動も有るので心配だったがすでに6時間ぐらい走行してるが全く問題無くしっかりオイル漏れなし。もっと早く購入すればよかったなぁ。

4人が参考にしています
2024-07-14
用途:
ジムニーのフロントホーシング修理
対象商品:
46753935

ジムニーのフロントホーシングの球体部に使用しました。ナックルシール交換の際、球体部に錆があり、研磨すると腐食による凹凸があったため、脱脂後に薄く充填。乾燥後に表面を研磨すると滑らかに仕上がりました。ナックルシールの引っ掛かりも無くなり、密着度が上がり防水性も良くなりました。

2024-06-24
用途:
オイルタンクの補修に
対象商品:
46753935

耐油性なので、オイル等があっても大丈夫
バイクのオイルタンクにヒビが入ってたので
脱脂して塗りました
1年経ちますが漏れはありません

3人が参考にしています
2024-09-07
用途:
車や家庭の色々なものに使用
対象商品:
46753935

前回はホームセンターで購入した記憶がありましたが、なくなってしまったので今回はモノタロウさんで購入しました。接着剤の中でもかなり優れた商品だと思っております。

2024-06-11
用途:
機械備品
対象商品:
46753935

接合部が折れてしまったためこちらを購入しました。
速乾タイプとは違い1日掛かりましたがしっかりと接合
されております。
定番商品ですが安心度は高くリピート予定です。

2024-05-21
用途:
携行缶やエンジン関連部品の補修
対象商品:
46753935

接着のみならずパテのように盛り付けもできて便利です。

1人が参考にしています
2023-11-01
用途:
汎用
対象商品:
46753935

この接着剤が出てから多様する機会が多くなりました。
耐熱耐油が魅力的です。
以前はデブコンやT88エポキシ等使っていました。
このタイプで硬化後弾力性があり振動に強い耐熱耐油のエポキシが出てくれたら嬉しいです。
セメダインか何かで出ている弾力がある接着剤は油にも多少持ちますが矢張り劣化します。

2人が参考にしています
さわやかサンデー 様2025-01-06
用途:
チェーンソーの補修作業

耐油性のあるものを探していました。しっかりと固まってくれて満足しています。

2023-12-06
用途:
恒久的な取り付けに
対象商品:
46753935

色々な接着剤を使ってきましたが これが一番! スペース・材質が許せば溶接で行くのですが それがままならない場合に重宝しています

2023-05-11
用途:
草刈り機燃料タンクの油漏れ補修
対象商品:
46753935

漏れが止まるだろうかと心配していたが、ひび割れの所に2個の材料を1対1の割合で混ぜて塗り一晩待ち、燃料を入れて様子を見るも全く漏れがなく予想以上でした。これは、お勧めの商品だと思います。

4人が参考にしています
2023-05-06
用途:
アルミ溶接の巣穴埋めに

アルミ部品の溶接穴埋め時に内部にスが出来た場合などに これで一度埋めてタップをたてたりしますが 十分使用に耐えられます。

2人が参考にしています
2023-05-29
用途:
破損、ひび割れ等補修
対象商品:
46753935

硬化後やすり掛け 穴あけできるぐらいカチカチに固まります。密着もよいです。補修や補強用途いろいろです。

2人が参考にしています
2023-10-23
用途:
銅板と塩ビパイプの接着
対象商品:
46753935

特殊な部品の制作に使っています。硬化時間がクイックウエルドとの中間ぐらいのがあればいいのですが。

2023-01-27
用途:
バイクのアルミパーツクラック補修

成形がし易く硬化後にグラインダーで仕上げると補修した部位が分からない位に修復され、強度も問題有りませんでした。

2人が参考にしています
2023-01-12
用途:
穴埋め
対象商品:
46753935

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、硬く乾燥し使用も安心です。

2022-08-24
用途:
ラジエーター液漏れ修理
対象商品:
46753935

一度耐火パテを何回か重ね塗りしましたが、液漏れが直らず、このJBウェルドを試したところ、カッチカチになりました!その後液漏れはしてません!本当にすごい固さになります!一度お試し下さい、最高です!

2人が参考にしています