焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーのレビュー

平均満足度 4.45 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。 【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-29
用途:
カートリッジヒーター焼付防止
対象商品:
54981552

グリースの持ちが良く、コスパも優れています
ロングノズルも付属していますが、取り付け時に噴射してしまい、はずさないとキャップが付けられないというのが難点ということで星4
キャップからノズルを起こすタイプだと良かった

3人が参考にしています
扶双産業有限会社 様2020-06-01
用途:
機械メンテナンス時、機械作動時
対象商品:
54981552

ノズルが細く、加注入が防げる。また、注入面に乗りが良い。

2022-10-30
用途:
車メンテナンス作業
対象商品:
54981552

車足回りのメンテナンス作業でブレーキローターやボルトの固着防止に使いたいと購入しましたが効果の程はまだわかりません。

2020-05-22
用途:
プラグ交換用に購入しました。
対象商品:
54981552

安く買えて満足しています。
もっと小さいサイズにして、さらに価格を抑えて欲しいと思いました。

2022-03-16
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
54981552

換えのスプレーノズルが付いているのは大変便利なのですが外したノズルを同じ所にしまえないのが非常に残念です。

2人が参考にしています
2019-03-08
用途:
機械器具の整備・組立
対象商品:
54981552

以前は、他メーカーを使用していましたが、多く使用するのでコストを考えて今回初導入してみましたが、ほとんど性能差がないように感じます。しいて言えば、スプレー時に周囲への飛散量が以前のスプレーよりも多い気がします。まぁコストを考えると全然問題ないですね。スプレーノズル開口部などの改良があればもっと良いかもしれません。

1人が参考にしています
株式会社タクシン 様2019-04-19
用途:
穴あけ後の保護
対象商品:
54981552

色がついているので、とてもわかりやすく、使い勝手がよいです。

TADオオイシ 様2019-04-02
用途:
大型ダンプetcのボルトナット固着防止
対象商品:
54981552

ダンプのボルトナット固着防止に薄く付けました次回脱着時にどうなるか?
プッシュ部を始めから折りたたみ式のストロー付で良いのでは?

2018-04-09
用途:
扇風機のベアリング焼付防止
対象商品:
54981552

仕事上、4台の扇風機をフル稼働していますが、夏場の焼付を防ぐために使ってみました。一般的なスプレーグリスと違い焼き付かなくなりました。

有限会社カーサロン市川 様2017-09-28
用途:
困った時に使用
対象商品:
54981552

一家に、これ一本!あなたの仕事を楽にします。やったね。

1人が参考にしています
大石建築 様2017-05-21
用途:
車の部品取り付け時使用
対象商品:
54981552

車の部品取り付け時に使用、ビスの潤滑用やドリルの刃にも使用してます。

2018-02-08
用途:
潤滑剤として
対象商品:
54981552

同等品が高いので試しに買いましたが使用に問題はありません。

1人が参考にしています
2017-10-26
用途:
ボルト交換
対象商品:
54981552

高温度箇所のボルトやナットの交換時に使用してます。
次の分解時にも焼付いていないので簡易に外せてます。

2016-11-26
用途:
高温部でのギア及びネジ部の焼きつけ防止
対象商品:
54981552

手が汚れるのが嫌でスプレ-タイプを購入しました。しかし粘土が低くあまり効果が期待できないように思います。今後は真っ黒になるのを覚悟してペ-ストタイプを購入したいと思います。

有限会社カーム 様2016-07-07
用途:
オートバイの整備に使用しています。
対象商品:
54981552

オートバイ、自動車の整備をする際に使用しています。今までは手を汚していましたが簡単に使用できるため大変重宝しています。

2016-05-28
用途:
高荷重部の潤滑に便利です。
対象商品:
54981552

お値段お安めで助かります。

菱東漁業 様2016-03-31
用途:
車のホイールボルト
対象商品:
54981552

以前に軽四のホイールボルトをかじったため,購入。

インパクトを使うとたまにかじってしまいます。
効果のほどは次回の取り外しの時に確認。

モリコートは昔よく使ってましたが,異物とゴミ付着で
かじりリスクが増大することから控えてました。

パーツクリーナー等で洗浄後塗布します。
インパクトによる過大トルク防止のため使用します。

1人が参考にしています
株式会社睦美 様2016-05-23
用途:
車両整備
対象商品:
54981552

良い

2016-03-16
用途:
焼きつき防止
対象商品:
54981552

問題なく使えます。

2015-03-18
用途:
エンジン周りのボルト
対象商品:
54981552

ちょうどいい具合に広がる