ジャッキーオイル32のレビュー

平均満足度 4.56 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキーオイル32 エーゼット
エーゼット
599 / 税込 659
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。 【用途】だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-16
用途:
カヤバのシザースジャッキのOH時に使用しました

カヤバのシザースジャッキをOHした際にこちらを使用しました。何の問題も無く使えていますので、同じ用途を検討している方にはお勧めです。

2025-11-21
用途:
油圧パンタジャッキのオーバーホール

ノズル先端を切ってキャップを付けようとするも固定できず。
少しづつノズル先端を切っていったら、結局切りすぎて固定できなくなりました。

1人が参考にしています
吉永電装サービス 様2025-03-03
用途:
ガレージジャッキ修理時

メルテックのガレージジャッキ2t修理の為Oリングと一緒に購入。分解は手こずりましたがこのオイル1本で十分足り修理後問題なく作動してます。いつか漏れたらまた買います。

1人が参考にしています
2024-08-26
用途:
カヤバ工業(株)製シザーズジャッキの修理用
対象商品:
58414325

カヤバ工業(株)シザーズジャッキの説明書では、オイルの番数はISO 
VG22~46なので32を購入しました。
オイル交換後、問題なく作動しています。。

1人が参考にしています
自営業 様2024-08-15
用途:
オイル交換に使用
対象商品:
58414325

性能は落ちてきたので交換しましたが、値段も安価で大変良かったです。また次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
2024-05-14
用途:
フロアジャッキのメンテ
対象商品:
58414325

指定オイルがVG32なので購入しました。
問題ないです。

1人が参考にしています
2024-02-22
用途:
フロアージャッキオイル交換
対象商品:
58414325

アルミジャッキのOIL指定粘度がVG32だったのでこちらを購入。動作に問題は今のところ発生しません。

1人が参考にしています
2023-09-19
用途:
ガレージジャッキの修理時
対象商品:
58414325

ピストンのОリングからオイル漏れしたのでオーリング交換に合わせて購入。何CC入るか分からなかったので300CC入りで安かった本品を購入。オイル注入口まで距離があったが先を少し切って狙いを定めて押し出し無事補充完了できました。ただし、キャップが硬いポリよりゴムならよかったと思いました。

有限会社サクセス21 様2023-12-27
用途:
ジャッキのオイル
対象商品:
58414325

ジャッキ用オイルで使用しました。
安価で良かったと思います。

1人が参考にしています
有限会社シー・エム 様2023-03-30
用途:
ジャッキーに入れる
対象商品:
58414325

特に、問題もなく、ジャッキーに入れることができました。

2022-11-13
用途:
パンタジャッキのオイル漏れでオイル交換
対象商品:
58414325

パンタジャッキのオイル漏れでリリーズバルブのOリングを交換に伴いこのオイルを購入しました。交換後はオイルもれもなく正常に機能しました。

リビングメイト 様2022-12-13
用途:
油圧ジャッキの補充用です。
対象商品:
58414325

特に問題となっていること事柄もなく十分満足できます。

有限会社小林電気工事 様2022-02-09
用途:
手動油圧パンチのオイル
対象商品:
58414325

ホームセンターにあると思い、3か所探したけれど、どの店にもなくモノタロウで検索したら
あったので、すぐに注文したら、翌日の午前中に届いたので、よかった。
オイルを補充したら、スムーズに動いたのでよかった。
これからもよろしくお願いします。

有限会社 渡辺商店 様2022-03-21
用途:
ジャッキオイル交換
対象商品:
58414325

マサダの2tジャッキのオイル交換に使用しました。一本で充分足れました。値段も手ごろで良かったです。

松本 様2021-12-20
用途:
ノックパンチャー等
対象商品:
58414325

使って間もないですが、問題無く作動します。買ってよかった。

2021-06-06
用途:
フォークオイル用に使用。
対象商品:
58414325

ISO32はSAE10Wと同等粘度から一本300㏄のこれを2本購入し各フォークへ一本ずつ入れました。計量しないで使い切れたので満足しています。

1人が参考にしています
2021-06-01
用途:
ガレージジャッキのオイル交換
対象商品:
58414325

ガレージジャッキのオイル交換に使用しました。ちょうど良い量で無事に交換完了できました。

2020-11-20
用途:
油圧工具のオイル交換
対象商品:
58414325

フロアジャッキとポートパワ―ポンプのオイル交換に使用しました。
今まで使っていた物が、粘度が高かったのか、交換したら上げ下げが少しスムーズになった気がします。色が透明なので交換する際、劣化具合が分かって良いと思います。

2019-07-02
用途:
工具整備
対象商品:
58414325

アストロプロダクツのエンジンクレーンラムの
オイル交換に使用
問題なくつかえます

2018-07-06
用途:
油圧ジャッキのオイル補充
対象商品:
58414325

油圧ジャッキのオイルが少し漏れたので、補充用に購入しました。
300mlあれば補充には十分です。

1人が参考にしています