検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用のレビュー

平均満足度 4.27 (139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。 【用途】通電・極性の確認などの検電作業
139件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-16
用途:
車の電装品取り付け時
対象商品:
58587252

これ良いです!
プラス線かマイナス線かも光の色でわかるし、音が出るのがとても便利です。
例えばリア部のACC線を探す際に、テールランプ周辺の何だかわからない電線にこれをテープ等で接触固定させといて、自分は運転席でキーをACCに回さば音の有無で電線の判別が出来ます

電装いじりの際の必需品です。

1人が参考にしています
2018-06-24
用途:
自動車電装整備
対象商品:
58587252

この手は粗大きさは同じだと思いますが、音が鳴るのと鳴らないとでは使用上全く違います非常に便利で購入正解でした。

2020-07-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
58587252

直ぐに壊れる。まず、ランプが点灯しなくなり、音が出なくなる。
3個購入したが、1ヵ月もたずに、壊れた・・・

2人が参考にしています
2018-11-17
用途:
機械メンテ
対象商品:
58587252

音が鳴るのがイイてす、ブザーが鳴るテスターで他商品の半分の値段はコストパフォーマンスが良いです。

有限会社山岸自動車 様2022-04-02
用途:
トラックの電装品を取り付けるときに
対象商品:
58587252

24V仕様のトラックに使用したところ、2~3回ほどの通電確認の作業で点灯しなくなりました(ブザーは鳴ります)
トラックなどで使用ができるように対応電圧を、もっと上げてほしいです

2人が参考にしています
2018-10-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
58587252

シンプルで必要にして最低限の機能なので、簡易検査用に重宝してます。欲を言えば、本体がもう少しスリムだとなおよしなのですが、概ねOKです。

1人が参考にしています
2018-01-30
用途:
車、重機の電気系統の修理、改造等
対象商品:
58587252

どなたかレビューに書いてありましたが、たしかに先がもう少し長いほうが使いやすいような気がします。他は満足です。

M・G東陽自動車株式会社 様2018-06-20
用途:
仕事用に
対象商品:
58587252

なくしてしまってので再購入です。
車の場合、車外に検電計を取付て室内でスイッチを押すとき検電計が視界になければ通電を確認できませんが、これはブザーが鳴るので便利です。

交告モータース 様2018-09-03
用途:
通電確認
対象商品:
58587252

アース用クリップは大きくて使いやすいがコードが細くちょっと心配です。テスターの下のあたりに補強も無いのですっぽ抜けるような気もします。音が出るのは非常に有り難く使い勝手は大変よろしいです。

有限会社中原電器商会 様2017-11-19
用途:
車修理
対象商品:
58587252

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2018-02-12
用途:
自動車整備作業
対象商品:
58587252

針先端が約11mmと短いのであと3mmか4mmほど長くしてもらいたい。
コードの巻数が細かく固くて伸ばしづらいために細いコードが断線しやすそうなので巻数をもう少し緩くしたほうが取り回しやすくコードにも負荷がかからないと思います。
コスパは申し分ないので良い商品です。

2020-11-21
用途:
自動車整備の電気系統点検
対象商品:
58587252

安くて使いやすく、よく注文しますが6個中の4個がLEDつかなくなりました。音は出るのでまだ使ってますが次は違うのにします。

1人が参考にしています
日本社会福祉デザインセンター株式会社 様2017-08-23
用途:
車の配線カプラーで通電を確認するのにつかっています。
対象商品:
58587252

車両で配線する際に使用していますが、先端に赤色の樹脂キャップがついており、外すと先端はかなり尖っていて小さなカプラーにも使用できます。通電すると赤と青のランプで電極がわかるのも便利です。安くてすぐに使える点が便利です。

下村農園 様2020-01-31
用途:
通電確認
対象商品:
58587252

以前違うものを使用 年数とともに検知ランプがぼけてきて正確さを求めて購入

株式会社マルショウ 様2018-06-10
用途:
自動車整備
対象商品:
58587252

やはり、皆さんのレビューの通り配線が短く電検部の先端が短く使い辛いですね。
配線も固いですね。改良するとgoodですが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-10-29
用途:
自動車の電装修理
対象商品:
58587252

検電器の先が鋭い為、硬めの被覆でも調子良く検電出来ますよ。スパイラル部分の長さも十分です。LEDの光は日中でも見やすいです。

ブルームーン 様2017-09-01
用途:
大型車両修理の現場で使用
対象商品:
58587252

一流ブランドの高いやつも使いましたが、寿命は1~2年でした。ブランド物に見切りを付けコスパ重視で1000円ぐらいの手ごろなやつを2~3品使ってきました。しかし流石に安物だけあって質感もチャチ、すぐ壊れる、信頼性なし。モノタロウブザー付検電用テスターは、この価格にしてはクオリティーが高いです。すでに1年使用しています。壊れてもブランド品10を位買える価格ですからね、壊れたら買えばいいやと言う感覚です。逆接続時のLEDの光も赤(-)・青(+)で区別も使いやすい。改善点としては、安い商品に言える事ですが、カールコードが短くコードの太さが貧弱です、改善点が30%反映されればこの商品は、☆5です。

1人が参考にしています
2017-08-19
用途:
自動車整備作業時
対象商品:
58587252

予備に二個目購入しましたが、値段の割に使えます。しばらく使ってますが、クリップの根元が一回断線したくらいで、直して使ってます。

向和リース株式会社 様2020-08-13
用途:
自動車のメンテナンス

初めて使い直ぐ音がしなくなり、
光も点かなくなった。

2人が参考にしています
株式会社ヤマグチ自動車工業 様2016-12-29
用途:
配線導通
対象商品:
58587252

前回も購入用しているが何かわからないが前よりも使い勝手抜群