ストップリーク エンジンオイル用のレビュー
- 用途:
- 前の車のオイル上がり対策に使用
- 対象商品:
- 60997212
以前使用していた車のオイル上がりが激しく白煙がスゴイのとオイルがすぐ減ってしまうのでその対策でコレを使用。
粘度が上がったせいかピタリと止みそんなに激しく減らなくなりました。
安く直って良かったです。
- 用途:
- オイル交換時に使用
安価でコスパが良くオイル交換時に全車両に添加してました。オイル漏れも軽減されまた防止にも役立ち気に入ってました。終売で非常に残念です・・・ 切に再販を熱望致します。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 60997212
クランクシャフト・プーリーのオイルシールから二日で一滴程の雫 自分の車なので試しに入れてみました そのうちに止まった~へーえ? 面白い! 後に古い車で・・・スクラップ
- 用途:
- メンテナンス用
- 対象商品:
- 60997212
オイル上がりのためピットワークなどの有名どころは使用してきましたが、値が上がり手が出しずらくなったので試しに購入しました。結果ほぼ効果は同じ。今後、値上がりがなければリピートするつもりです。
- 用途:
- 車のオイル交換。
- 対象商品:
- 60997212
オイル購入時、見かけたので試し購入。
車にはオイル漏れはないが、6年以上乗っているので今回オイル交換時入れてみました。
性能表示に期待です。
- 用途:
- オイル消費の為
- 対象商品:
- 60997212
1000キロ走行で0.5~0.6リットル補充していました。こちらを使用しましたが、多少改善しました。経験上、2~3回使用しないと効果が表れないと思います。軽自動車では余るので、キャップが出来る物が良いです。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 60997212
物価高騰のなか、価格に魅力を感じて初めてオーダーしました。効果はまだなんとも言えませんが、劇的な効果は期待するものでは無いのでと思い、使用継続してみます。
- 用途:
- タペットカバーからのオイルにじみ
あと1年ちょいしか乗る予定が無いのでパッキン交換では無くこれで止まればと購入しました。前回オイル交換時にも入れましたが余り変化無く、もう1度入れてみようと思い再度購入です。2度目の投入はまだですが期待したいです。
- 用途:
- 乗用車のオイル下がり対策
- 対象商品:
- 60997212
BMW-X3(2012年)が4~5日乗らずにエンジンを掛けると白煙が出るようになりました。すぐに消え走行中には白煙が出ないのですが、10万㎞越なのでバルブシールの寿命なのかとも思いましたが試しに使ってみたところ治まりました。オイルを国産(WA●●●EX-C××)に変更してから発生したのでエンジンに合わなかったのかもしれません。次回はACEA規格のグレードを
使います。
- 用途:
- オイル交換時に
- 対象商品:
- 60997212
8万キロほど走行しているプリウスに使用。少しタペットパッキンからにじみが見られる為、気休め程度に入れています。
エステルも入っているので、純正オイルでも性能が上がるのでは?!と期待しています。
- 用途:
- 21年前のミラでのオイル漏れ防止
- 対象商品:
- 60997212
オイル漏れでが出てきたので試しで1本入れて見ました。
すぐでの効果はありませんが、2週間程たつと漏れが少なくなって来ました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 60997212
15万Kmの軽自動車に使用。オイル漏れがひどかったので、タペットカバーパッキンを交換直後ちがう場所から漏れてきたので、この商品で効果が出てあと2年もってくれればという気持ちで購入しました。即効性は無いと思いますので様子見です。
- 用途:
- サンバーのオイル漏れ
- 対象商品:
- 60997212
サンバーのヘッドカバー、ミッションのオイル漏れに使用、初めはミッションケースに2、3滴いつも漏れていましたが、脱脂後、半分をオイル交換時に注入、4ヶ月、4000km走行後、見事に止まりました。即効性はないので気長にお試しください。安価で素晴らしい商品。オイル交換毎に入れようかな。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 60997212
今回 モノタロウ商品を 使用してみましたが 少量オイル漏れは
この商品で 完璧に止まりました 使えます
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 60997212
オイル漏れはしていない過走行の古い車に使用しました。エンジンオイルが少し硬くなりましたが、然程問題なし。オイル漏れが防止できれば有難いと思います。