3WAYエアーチャックのレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3WAYエアーチャック EARTH MAN
EARTH MAN
2,698 / 税込 2,968
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応 【用途】ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Oneness Plus 様2024-05-25
用途:
パンク修理
対象商品:
66847514

この商品の良い所は、ちっちゃくて手軽に持ち運べる所です。
自転車乗ってて突然のパンクや空気が抜けたとき、
感じの良い整備工場の人やガソリンスタンドでもコンプレッサー使ってもいいよと言われたら即使います。
自転車バックに入れておいても良いでしょう。

1人が参考にしています
cozycycle 様2020-03-30
用途:
自転車やバイク整備
対象商品:
66847514

フレンチバルブ、英式,米式と3種類のバルブ形状に対応するので便利です。
耐久性はこれからですが、使い始めの感想は良好です。

1人が参考にしています
2017-08-30
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
66847514

米式バルブと英式バルブは共に短い方の口で入れますが、口の小さな英式に入れる際も空気漏れがなく確実に入れることができます。また、使用しない時の空気漏れがなく、携行タンクでの使用も心配ありません。

1人が参考にしています
2016-06-07
用途:
仏式エアバルブへのエア充填に使っています。
対象商品:
66847514

精度が高く、エアもれなくすんなりバルブに納まります。こちらを購入してから、出発前のストレスが一気に解消いたしました。

まつた 様2022-01-24
用途:
自転車の空気入れ自転車の空気入れ
対象商品:
66847514

どのバルブも漏れやすくコンプレッサーで楽に空気入れをしようと思ったがうまくいかない。4~5000円のハンドポンプを買い直した。自転車のそばに置いとけば済むのでエアーチャックは無駄な買い物になった。

1人が参考にしています
2015-11-14
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
66847514

今回はフレンチバルブ側のネジが知らない間に脱落していたので買い替えです。中のゴムパッキンの滑りが悪くなりやすいですが、そんな時はシリコンスプレーを吹き付けて滑りやすくして使用しています。

2015-12-17
用途:
エアコンプレッサーを使用しての複数の自転車のエア注入に使用
対象商品:
66847514

我が家のエアコンプレッサー及びエアホースや先端工具は全て日東のスーパーカプラに交換して使用しているのだが、この製品は専用の通常タイプのカプラが取付されており、他のカプラへの交換はできないようになっている。仕方なく変換用にカプラを工夫して使用するようにしたが、あまりに不便である。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2015-02-03
用途:
自動車、オートバイ、自転車、のタイヤの空気注入に
対象商品:
66847514

フレンチバルブ対応が非常に便利です。内部のパッキンの消耗は分かりませんが、とにかく重宝します。
首の長いタイプもあれば、なお良いと思います。

CYCLE FACTORY ONO 様2014-09-26
用途:
自転車タイヤへの空気入れ
対象商品:
66847514

フレンチバルブへの空気入れが、アダプタを使わなくてすむので、簡単になりました。
ディスクホイールへの空気入れも楽にできます。

1人が参考にしています
2014-10-30
用途:
車、バイク、自転車用
対象商品:
66847514

ミニバイクのタイヤが10インチなのでこの形状でないと使用が難しいために購入しました。
傷む物ではないので、継続購入はしません。

1人が参考にしています