オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度 4.53 (536件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
モノタロウ
549 / 税込 604
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
536件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-06
用途:
オイル交換
対象商品:
74267252

nv350キャラバン、オイル交換に使用。
ノズルが長くて入れやすいです。

2020-09-11
用途:
オイル交換
対象商品:
63405378

オイル交換時にノズルが長いので、非常に重宝します。
しかし、ノズルホルダーと言うか、使用後のノズルの先を上向きに固定出来れば、
オイル垂れも心配せず、次の作業に入れると思います。
キャップはありますが、作業ごとに一々付けてられません。

1人が参考にしています
2020-12-04
用途:
オイル交換に
対象商品:
74267234

このサイズのぞうさん型は軽いし取り回しもきくので注ぎにくいところに重宝してます。強いてあげれば保管時にゴミが入らないよう蓋があるととても良いです。

2020-10-20
用途:
オイルの注入用に
対象商品:
74267252

以前使用していたジョッキはホースの径が大きかったのですが今回は細いようなので少し物足りないのではないかと思いますがステップワゴンのようなオイルの注入口が奥にあるエンジンなんかは腰をあまり曲げず出来るのでいい商品かと思います。

田中 様2021-05-30
用途:
バイクとクルマ
対象商品:
74267234

ノズルの長さは殆どの場合で使い易いのですが、小排気量のバイクには長すぎると感じます。
多少高くなってもショートノズルが付いていたら満点です。

2021-03-03
用途:
オイル補充の時
対象商品:
63405353

ロングノズルはやはり便利。個人的にはメモリが細かいと(50mlずつ)なお良かった。

2020-12-01
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
74267252

オイル交換にしろアドブルー補充にしろロングノズルが何かと使いやすいです。

2020-11-28
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
63405378

オイルキャップまでの距離があるので、ノズルが長いと非常に使いやすいです。

2020-11-19
用途:
車のオイル交換
対象商品:
63405378

どこにでもあるようなジョッキですが、ホースが長くしかも先端にキャップがある
のでとても便利です。

2020-10-31
用途:
車のオイル補充
対象商品:
74267234

エンジンオイルの補充はこぼさないように気を使いますが、
ノズルが長いと安心して作業できます。

2020-10-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
63405378

軽の箱バンのオイル交換に使用しています。
シート下にエンジンが有る為、室内に乗り込んでの作業になる為
ロングノズルはこぼさず給油できるので助かります。

オキツ工務店 様2021-03-28
用途:
オイル補充時に使用
対象商品:
63405353

農機具のオイル補充やガソリン補充に使用している、前のジョッキが簡単に割れてしまったため今度は簡単に割れないといいが。

2020-12-03
用途:
オイル交換時
対象商品:
63405353

ノズルが長くてとても良いです。
出来れば本体にも蓋が付いていると
良いですね。

2020-10-28
用途:
バイクのオイル交換時に使用
対象商品:
74267234

ロングノズルでオイルをこぼさずに交換できます。
ノズルの先のキャップも保管時に良いです。

2020-10-07
用途:
オイル交換
対象商品:
63405378

エンジンルームを汚さずに、効率よく注げます。キャップと、ガイドがよい。買って正解。これは助かった。

2021-01-28
用途:
車のオイル交換に
対象商品:
63405378

注油口が奥まっていても、こぼれることなく注油できます。容器の保管時には、長いノズルが邪魔になりますが、仕方がないですね。

2020-09-19
用途:
オイル交換
対象商品:
63405362

長いノーズは、ホンダ車には、必須ですね。
長いホースも半分になるので、倉庫の中でも場所を取らずに便利です。

2020-07-16
用途:
オイル交換時に使用
対象商品:
74267234

メモリがあるので、使いやすかったです
キャップがあるので、作業途中の対応が楽でした。

2020-11-19
用途:
なんせ、「ロングノズル」が欲しかった!!
対象商品:
74267252

機械によっては、エンジンオイルの注ぎ口が、「なんでこんなに狭く遠いところにあるんだ???」って思うものが多くある。そんな時、これは便利。この商品のいいところは、「ノズルが長すぎて困ったことがない!!」と言う事実である!!
ってことは、世の中の「オイルジョッキ」、ぜ~んぶこの長さでいいじゃないか?!って、心底思っている・・・。

1人が参考にしています
シブヤオートサービス 様2020-07-10
用途:
ウォッシャータンク用とエンジンオイル交換
対象商品:
74267252

エンジンオイル交換用は長持ちしますが、ウォッシャータンク用はノズルが固くなって折れるのが早いようです。
でも、安いので満足です(^^♪