オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度4.52(547件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。

547件中 421~440件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 63405353
2018-02-03
用途: オイル交換
農・林・水産業

注ぎ口がもう少し細いのが有ると便利です。小さな農機具に使用しますが、注ぎ口が小さいために入れにくいことがsります。

対象商品 : 74267234
2016-11-26
用途: 農機等のオイル交換
農・林・水産業

今までビニールホースなどで代用していましたがとても便利

対象商品 : 74267252
2021-07-30
用途: オイル交換
建設業・工事業

このオイルジョッキは、至って普通のオイルジョッキです。
ロングノズルのキャップを上にする方がいい。

対象商品 : 74267234
2016-12-29
用途: 機械メンテナンス利用

ノズルが長く使いやすい、狭い所の作業するのに良い。

対象商品 : 74267252
2016-10-08
用途: オイル交換
運輸・通信業

文句無しです。 使い勝手もいいので重宝しています。
冷却水にも使えると思うので2つ購入しました。

対象商品 : 74267234
2016-12-22
用途: エンジンオイルの補給で、補給をしにくい時
フラッシュ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

オイル補給をする際、ジョウゴが入らない時などにロングノズルは、鬼に金棒です。価格設定にも満足しています。

対象商品 : 74267234
2022-04-01
用途: バイクには

シグナスとスカイウェイブですが給油ノズルの先端が思ったより口の径が大きく
バイク給油口内にはまらないので使えませんでした。

 AZのオイルジョッキを使っています。

 バイクには向いていないかなと思います。(本体のオイル給油口が車に比べ小さいので)
 

 ノズル部分も少し硬く曲がり癖が付いてるのでもう少し柔らかいと
使いやすいかなと思います。

5人が参考にしています
対象商品 : 74267234
2016-11-19
用途: バイクのメンテナンス

コスパ最高です。普通のオイルジョッキのノズルでは届かない少し奥の所に最適な長さで使いやすかったです。

対象商品 : 63405353
2021-09-04
用途: オイル交換に
山中秀運送 様(運輸・通信業)

本体容量に比べて、ノズル径が異常に大きく別ノズル等使わない。本体1Lにしては、10L容量用ノズルとしか理解出来ません。
買って失敗でした

1人が参考にしています
対象商品 : 74267252
2017-02-13
用途: コンバインのオイル交換時
農・林・水産業

ノズルが長くて、奥まったエンジンに給油しやすかった

対象商品 : 74267252
2016-08-12
用途: オイル交換
運輸・通信業

すごく使いやすくスムーズに作業できた

対象商品 : 74267252
2017-01-13
用途: オイル交換
トータルサポートショップ山崎 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

こぼさずにオイルを補充できるので、おどろきました。

対象商品 : 63405353
2022-04-06
用途: キッチンカーで使用するインバーター発電機に使用
サービス業

ノズルが長いので注入時に楽に持ちあげられて注入後も
オイルが垂れにくかった。

対象商品 : 63405378
2019-02-25
用途: 車のオイル交換時
製造業

ノズルが長くてオイルこぼれも皆無で使いやすい商品です。

対象商品 : 74267234
2022-05-13
用途: 汎用エンジンのオイル交換

汎用エンジンには、不向きだと思う

投入先がエンジンに入らない

1人が参考にしています
対象商品 : 74267252
2017-01-20
用途: オイル交換。
Speed 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ノズルが長く安いので、色々な車種に付け替えなく使えるのが良いし、安いのが良い。

対象商品 : 74267234
2022-01-13
用途: 自動車のオイル交換

最近のエンジンオイルの注ぎ口が奥にあって口が長くないと届かないものが多い。メンテのこと考えてない車が多いいので、仕方なく道具で改善。

対象商品 : 63405378
2018-02-12
用途: メンテナンス
クリプトソフトウエア 様

まとめ買いしたため、ホームセンターで購入するよりも安価に購入できました。

対象商品 : 74267234
2016-09-30
用途: 自動車オイル交換

口先にキャップもついていて、奥の方に届くので重宝していますが、ジャバラの部分にオイルが残ってしまうので、ガソリン携行缶の注ぎ口のようにジャバラの部分が伸び縮みすれば、溜まっているオイルも排出しやすく、収納も邪魔にならず、空の時に立てても倒れにくいと思います。さらに、入れ口に蓋があればなお良い。

対象商品 : 74267252
2016-02-08
用途: 燃料給油、オイル交換時
農・林・水産業

従来品は、ノズルが短かったため、また、更には冬場ノズルが固くなって思うようなノズル角度での補給作業ができず、溢れることも少なくなかった。しかし、この問題は解消されそうです。ただ、もしメーカーさんに求めることが出来るとすれば、ノズルの材料を冬でも硬化しないようなもの、例えば、シリコン素材などを使ってもらえればさらにいいものが出来そうな気がします。
よろしく、お願い致します。

2人が参考にしています