オイルジョッキ ロングノズルのレビュー
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
2025-01-14
- 用途:
- 自動車整備
いつもこのラベルを利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。
2024-01-17
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 74267252
これを使ったら他のジョッキは使用できません。今までショートノズルでノズルおさえの無いジョッキを使っていましたら蛇腹が切れたのを機にこちらを購入しました。作業中に垂らすことも無く終了後にもOILを床にこぼす事も無くなりました。
1人が参考にしています
株式会社 東発金沢営業所 様2024-02-29
- 用途:
- 軽トラメンテ等
- 対象商品:
- 63405362
主にリヤエンジンのサンバーのオイル交換に使用しています。
長いノズルがとても便利で重宝しています!
その他狭い注ぎ口の所にも入り込めるので良いですよ。
2024-11-30
- 用途:
- 作業時に。
初めて購入した商品ですが、ノズルの部分もしっかりとしています。
合同会社 タイヨウとダイチ 様2023-11-25
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 63405378
ロングノズルがたいへん良いです。目盛が500cc毎にありますが、100cc毎にあれば、もっと良かったかも。
2人が参考にしています
有限会社新生 様2023-11-17
- 用途:
- エンジンオイル給油時
- 対象商品:
- 74267252
このジョッキは、ロングノズルでオイル漏れが格段に減りました。大変使いやすいです
1人が参考にしています
2023-12-29
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 63405362
以前ジョッキの注ぐ長さが短くオイルをエンジンルーム内のVベルトにこぼしてしまい、異音がして失敗したのでこのジョッキは長いから助かります。
山田設計事務所 様2023-11-02
- 用途:
- 車のオイル交換作業
- 対象商品:
- 63405362
ノズルが長いので、オイル注入時にこぼれる心配がありません。
注入後の取り外し時も長いノズルで、作業がしやすい。
2023-09-01
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 63405362
タントLA600S WRX S4 VAGの
2台に使用していますが
ノズルが長いのて先端を
オイル注入口に挿してから
ジョッキを傾けられるので作業がとてもしやすいです。