オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度 4.53 (536件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
モノタロウ
549 / 税込 604
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
536件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
堀籠農場 様2023-04-07
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
74267252

ずっと欲しがったロングノズルジョッキをやっと購入しました。使ってみて、なんで今まで我慢してきたんだろう?と素直に思いました。トラクター等のオイル注入は厄介なところに入口があるものもあるので、ロングノズルは本当に便利です!

株式会社大幸プラスチック工業 様2024-03-04
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
63405378

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

2023-02-07
用途:
オイル交換時
対象商品:
63405378

以前使っていたオイルジョッキが古くなったため買い換えました。以前のオイルジョッキはショートノズルのためオイル注入時にこぼすことがありましたが、このオイルジョッキはロングノズルのためオイル注入口までノズルを持っていくことができこぼれる心配がなくなりました。大変重宝しています。

1人が参考にしています
2023-05-15
用途:
自宅でオイル交換
対象商品:
74267252

ノズルが長くてエンジンルーム内にオイルを溢す事なく作業が出来て使いやすい。

有限会社山本製菓 様2023-07-11
用途:
AdBlue補給に
対象商品:
63405362

車がアドブルーを使う車になったので専用ジョッキとして購入。
ノズルが長いので注ぎ始めから終わりまで安定して給水できる。先がもう少し細ければ給水口に入るところでした。

2023-04-18
用途:
ウォッシャー液の給油用として
対象商品:
63405353

20Lのウォッシャー液を購入したので、ジョッキを購入ジョッキで水を薄めて使ってます。ウォッシャータンクにも入れやすいです。

保科ファーム 柳平拓杜 様2023-04-09
用途:
農機具修理整備
対象商品:
63405362

トラ、コン、田など、このロングノズルが使い勝手が非常に良いです。会社でも主に使用していた為購入しました。
満足しています。

JTM 様2023-01-31
用途:
自分の趣味車のオイル交換
対象商品:
74267252

今までは2L版で何回かに分けて入れていましたが、やはり5Lを一気にの方が便利でした。しまう場所がそれなりに大きな空間が必要なのはモノを手にしてから気付きました・・・。

1人が参考にしています
2023-06-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
63405353

ノズルが長いので奥の方まで届きました、良かったです。

2022-11-23
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
63405362

給油口をのぞき込みながら慎重にそろそろと作業する必要が全くない。
精神的にも作業時間的にも、ロングノズルはとてもすばらしい。
ロングノズルタイプでは5lサイズに蓋つきがあるけれど、軽にもバイクにもちょうどよい3lタイプにも蓋つきの設定があっても良いかなとは思いました。

3人が参考にしています
2023-12-01
用途:
メンテナンス時
対象商品:
74267234

大きさも丁度よくノズルも便利で使いやすいです。耐久性はこれからです。

2023-04-03
用途:
バイクに使用
対象商品:
74267234

分かっていたが、デカい!!
デカいからいい商品なんですww
助かってます。

2023-02-14
用途:
車とバイクのメンテナンス
対象商品:
63405362

ロングノズルを掛ける所も付いてるので便利です、ジョッキの中に不純物が入らないようにフタが付いてれば良いと思いました

横澤動物医院 様2023-01-23
用途:
小型管理機の給油用
対象商品:
63405353

家庭菜園に使う小型管理機の、燃料補給時に使います。
容量が少ないので、石油ボンプを使って溢れさせたりして危険でしたが、これで安心して給油ができます。
ノズルが長い分、自由度が利いて使いやすいです。

自営 様2023-03-08
用途:
自動車のエンジンオイル交換
対象商品:
74267234

現在使用のオイルジョッキはノズルが短く、延長ノズルを使用しながらオイル交換をしていました。ぼちぼちオイルジョッキの替え時だと思い見ていたら、ロングノズルのものがあり買い換えました。

waka103 様2023-02-03
用途:
マイカーオイル交換作業
対象商品:
74267234

2Lを選定しました。エンジンへの補給は4~5Lですが、2Lで2回補給することで、作業性は良かったです。ノズル(ホース)の長さも最適です。

堺商運株式会社 様2023-02-03
用途:
トラックに尿素水を入れるのに使用
対象商品:
63405362

トラックに尿素水を入れるのにノズルが長いので入れやすいです。
耐久性についてはまだわかりません。

2023-02-15
用途:
DIYオイル交換&オイルフィルター交換
対象商品:
74267234

DIYオイル交換&オイルフィルター交換のために購入。
使用は半年後の予定。

2023-01-30
用途:
オイル交換
対象商品:
74267252

ロングノズルで、オイルこぼしも無くなり、とても使いやすいです。
保管用の袋とかがあれば言う事無しです

SPEEDKING 様2023-02-27
用途:
オイル補充等に★
対象商品:
63405378

商品の質もよく普通に使用できます。
個人的にノズル先のフタは特に不要ですが、ノズルホールドできるタグ付きは
便利で大変ありがたいです。