ナイロンコンデンサーブラシ シングルのレビュー

平均満足度 4.55 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ
モノタロウ
149 / 税込 164
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-22
用途:
想像を超える頑丈さ

この細いブラシの似たようなものをたくさん見てきたけれど、たいてい貧相な作りでした。
しかし、これは驚くほどがっちりしています。
モノタロウさんは「「これがあればいいのに。」を実現しています。
ただ、モノタロウさんに出会いのない人達はかわいそうで、これを探している人多いのではないでしょうか。

2025-11-30
用途:
パイプの洗浄

エアコンのドレンホースの洗浄に使用。
かなりしっかりした造りなので、通常使用で曲がることも無いと思う。

2025-08-29
用途:
部品洗浄

消耗品なので、安価で持ちがよい製品を探していたところ、本製品を見つけて現在使用中。良好ならリピートします!

2025-10-03
用途:
ポンプの洗浄

細かいブラシでなんなく隙間に届くので重宝してます。
モノタロウブランドでコスパも良いです。

2025-08-04
用途:
器具洗浄

細い管状の器具の洗浄清掃になくてはならない、たいへん便利なブラシです。

若原商店 様2025-05-24
用途:
オートバイのキャブレター燃料パイプの清掃用

燃料パイプの管内の清掃に使用。洗浄液を染み込ませてパイプ内部をこすって
内壁の汚れ取りをしました。こする際にやや抵抗を感じましたが、捩じりながら
前後させてやることで、内壁をきれいにすることができた。このブラシを用いなければ、結構手間が掛かったと思う。

2025-10-15
用途:
清掃用
対象商品:
75299971

先端部分に毛はなく針金剥き出しなので、用途や使用時には注意が必要です。対象物に傷が付く可能性はあります。

2025-02-12
用途:
自宅のパネルヒーターの隙間清掃用

自宅のパネルヒーターの放熱部分に長年(10数年分)の埃がたまっておりましたので、清掃用として購入。放熱フィンの隙間に入れて上下して使用しましたが、適度なブラシの強さで驚くほどほこりが取れました。心なしか暖房能力も上がったように感じます。安価な本品で十分でした。

グリーンF 様2024-09-26
用途:
レストア

バイクのレストア作業中なので、各所のさび落としに大活躍

2024-09-16
用途:
いろいろ

パイプ内の清掃には欠かせないものです。いろいろなサイズをそろえておくと便利だと思いました。

マキの衣装箱 様2024-04-03
用途:
バスタブ排水口の掃除
対象商品:
75300005

軸がしっかりしていて扱いやすく、ブラシの硬さも適度なので髪の毛が絡まり、汚れも掻き出せるようです。

2024-01-27
用途:
ダイソンのクリーナーのゴミ捨てに使用。
対象商品:
75299987

ダイソンのクリーナーのフィルターの掃除に使用。ジャストサイズです。

2023-11-17
用途:
自動車整備
対象商品:
75299971

1個あると便利です、安いので3サイズ常備してあります。
キャリパーのスライドピン清掃に。
毛がしっかりしていいです。

2022-05-15
用途:
バイクのチェーン清掃
対象商品:
75299996

バイクのチェーン(525)の清掃時に使用しました。
チェーンの内側に13mmがジャストフィットです。
毛にも適度なコシがあり、汚れを効果的にかき出してくれます。
あまりにもいい感じなので追加購入します。
軸の先端が切りっぱなしなので、そのまま使用すると素材に傷をつけたり手指にケガをする可能性があります。
鉄鋼ヤスリで丸く整形してダイヤモンドヤスリで仕上げればなめらかになり全く問題無いです。ほんの一手間、まったりTVを見ながらチャチャッと3分もかからずできます。安くて機能的なので、この位の手間は全く苦になりません。
地元のホームセンターにはこのサイズは無いので助かります。

4人が参考にしています
2023-06-12
用途:
他では買えない
対象商品:
75300014

他では買えない使いやすくてとても良い商品でした。ありがとうございます

有斐学舎 様2021-05-16
用途:
二輪エンジン・キャブレターの清掃
対象商品:
75299971

意外に使い勝手が良いです
クリーナーを染み込ませて使っていますが微細な汚れも取ってくれるので今後も継続使用の予定です

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
樹脂穴の掃除
対象商品:
75299971

透明樹脂穴の掃除のために購入しました.軸もしっかりしており,使いやすいと思います.

2021-04-28
用途:
音楽機材φ6.3ジャックの清掃
対象商品:
75299971

しばらく使用しないと、くすんだりサビかける音楽機材のφ6.3ジャック内壁を清掃や磨くのに入手。φ6と言いつつφ6.5程度の外径なのでφ6.3内壁磨きに最適。惜しむらくは、先端が切りっぱなしなので機材内部の部品をキズつけてしまう。10円単価上がっても構わないので先端処理したものがあると嬉しい。

3人が参考にしています
有限会社俊精密 様2021-04-11
用途:
薪風呂釜の掃除に
対象商品:
75300014

ワイヤーブラシよりしなうので細かい所にも届く。窯を傷めない

1人が参考にしています
2020-05-16
用途:
エアコンのファンの掃除
対象商品:
75299971

三菱のエアコンのファンのカビ取りスプレーで取れないすみっこの汚れを取る時に使いました。
持ち手が長くてとても使いやすかったです。
助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています