超強力シリコート 替えゴムのレビュー
- 用途:
- 換えゴム
拭きムラもなく良好です。
気持ちの良い視界確保できました。
- 用途:
- カーメンテナンス
- 対象商品:
- 75317277
ワイパーブレードのふき取りおよび耐久性の満足度はとても高いです。安価なブレードにありがちな倒れ癖によるビビりや拭きムラがなく、交換頻度が少ないことからコスパも良く毎回リピートしています。
- 用途:
- 車のメンテ
- 対象商品:
- 75317295
長期間交換せずに使っていたらゴムのしなりが無くなり異音を発するようになったので本品と交換しました。取り付けは至極簡単で、晴天続きなので超撥水性能などを試すことはできてませんが、今後何年使えるか楽しみです。モノタロウさんは小さな品物でも大きな梱包で送ってくれるので、壊れる心配がなく安心です。
- 用途:
- ポルシェ997
- 対象商品:
- 75317541
SUR70T は、取付部が台形のためポルシェの純正ワイパーに取り付け出来ました。純正の長さは550mmですので切って調整しました。(ゴム固定用の溝の位置が内側なので長めにする必要があります)
少雨時の空拭き時に起こるビビりも無くなりました! 欧州車はガラス押し付ける力が強いので耐久性が心配ですが、1年持ってくれれば良いのですが。。
- 用途:
- 普段使いワイパーゴム
- 対象商品:
- 75317313
色々と使ってみた中でもっともしなやかで曲面ガラスとの相性が良くて、ビビりがなく拭き取りも良い使いやすいモノです。
- 用途:
- 交換用部品として使用
- 対象商品:
- 75317602
購入したのは外国車用のサイズですが、純正品の寿命が非常に短く、性能に不満がありました。今回PIAA商品ということもあり、入手しやすく、また国産車並みの耐久性を期待しております。とりあえず取り付けまでは問題なかったので★3個と、させていただきました。
- 用途:
- 自動車 ワイパー
- 対象商品:
- 75317322
説明通りのワイパーです。ガラスにコーテイングしてるので、特段変化はわかりませんが、コーティングが長持ちしてる感じです。
- 用途:
- ワイパーゴムの交換
- 対象商品:
- 75317602
BMW F10(5シリーズ)に使用。ふき取り、撥水も問題なし。ふき取り時のビビりも発生しません。他社製の交換ゴムは硬すぎてビビりが発生しますがこの製品は、問題なし。大満足です。値段も他の通販より安いので定期交換には最適です。
- 用途:
- 旧車のワイパーに
- 対象商品:
- 75317331
当方旧車の為、該当するワイパーゴムはありませんが、こちらを切って使用。撥水も問題なく一年以上使用してます。(使用頻度によって差があると思いますが)通常の安いゴムワイパーで不満を感じるのであれば、撥水シリコンゴムワイパーは高くない投資かと思います。
- 用途:
- ワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 75317496
PIAA スポルザ(運転席用)のふき取りが悪くなったために購入しました。
ストッパー部分がきつくて取り付けに少々苦労しましたが、問題なく装着できました。
ビビリや耐久性に問題がなければ、また購入したいと思います。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 75317584
送料の調整でそろそろ替え時かなと思い購入しました。保管状態の悪さなのかゴムがめくれてる状態で送られてきました。流石に使えません。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 75317611
撥水機能はもちろんですが、ワイパーのビビりも抑制されるので、いつも利用しています。とても良い製品です。