アルミスペーサーカラーのレビュー
- 用途:
- 車のエアロパーツ取付に
フロントリップ取り付けに使いました。
センターの空気の取り込み口を5ミリ少し下げて空気の流れを良くしました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 75794476
部品取付の補高に使いました。
当初ワンオフで製作見積りしたら高額な価格提示されましたが、既製品で同寸法の物が安価に入手出来て助かりました。
- 用途:
- ヤマハの旧車バイクのウインカー取り付けに使用しました。
サイズのバリエーションが豊富でイメージ通りの仕上がりで満足しています、単体で購入出来るところも良いです。
- 用途:
- バイクキャリア取付用
- 対象商品:
- 75794293
バイク用フロントキャリアのスペーサーを紛失したので
内径 φ8 /15×10 を探していましたが、探せなかった為こちらを購入しました。
特に支障なく強度も十分のようです。
あまり重いものを乗せるキャリアではないので十分でした。
仕上げも綺麗で十分です。
今回は納期も早くとても助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- 通常自動車/バイク整備に使用
以前はその都度削り出して使用していましたが、急ぎ仕事では各種寸法ありで多少の誤差は平ワッシャーで対応可能で助かっています。
- 用途:
- バイクのカスタム
黒系の部品に挟まれるカラーなので、アルミ地じゃない方が良いと思って黒を購入
普通のアルマイト黒とも違う、マットな黒なのでさり気なさがGood
- 用途:
- ロードバイク MTB他
- 対象商品:
- 75795203
高さ8㎜、5㎜、3㎜で 内径6mmを主に使用しています。TTバイクの肘あての高さ調整やブレーキキャリパーとフレームのクリアランス調整とかディスクキャリパーのクリアランス調整に重宝しています。精度、強度とも満足しています。黒と無地(アルミ地)を選べるのも良いです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 75794056
キタコのアルミスペーサーカラーは、サイズが豊富で品質も良いため、社外パーツを綺麗に取り付けたい時に重宝します。
モノタロウさんが、この手の商品を豊富に取り扱って頂けるのは、非常にありがたいです。
- 用途:
- バイク用パーツ取り付け用として
- 対象商品:
- 75794905
ジョイント部に使用しましたが、アルミの為、ヘタリ、潰れの懸念をしましたが、全く問題は無く、しっかりと機能しています。厚みのあるパーツがまた購入検討しています。