2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-10
用途:
2ストオイル交換高騰の救世主
対象商品:
85939287

FD規格でこの価格!迷うことはありません。
私はクローズドコースでスクーターを走らせていますが
このオイルを混合で使用し10000rpm廻しています。
全く問題ないです。コスパ最高です。

4人が参考にしています
2026-03-09
用途:
チェーンソー、浅耕機のガソリン作成

雑木伐採や茶に肥料散布後の浅耕機運転用に2サイクルエンジン用混合ガソリンを定期的に作成します。FD規格のため、50対1の混合比で混合ガソリンを作る事が出来ます。発煙も少なくエンジンマフラー周りの汚れも少なく、価格も手頃で使いやすい商品です。

2026-04-05
用途:
2スト原付
対象商品:
85939287

ホンダAF-34に使ってます。
缶の物より給油しやすい、プラの容器が処分しやすい、オイル自体の性能も白煙が少ないのでよい製品だと思います。

2026-04-03
用途:
バイクのエンジン焼付防止用

バイクの汎用の2サイクルエンジンオイルとしてはFD規格であり安くて使い易いです

2026-01-11
用途:
タイヤやゴムに
対象商品:
85939287

硬くなったタイヤやゴムに塗布し柔軟剤として使用してます。安価なので惜しまず使用出来ます。

1人が参考にしています
2026-04-01
用途:
安価です。

2台の旧車(2スト)を所有しているので,2ストオイルは欠かせません。安価ですし,FD規格なので安心して使用しています。

松尾農場 様2025-11-09
用途:
原付、刈払機、チェーンソーのオイルストック

まだ使用してませんがFD規格でこの値段は魅力的です。容器をパウチにすれば廃棄時の容積が減りますしコストカットにもなりませんか?ボトル容器なら2L?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-07
用途:
2サイクルエンジンの草刈り機

2サイクルエンジンの草刈り機用に購入しました。
1:50の混合油にして使用していますが、問題なく使用しています。

2026-02-19
用途:
2サイクル小型バイクのエンジンオイル

原付なので品質には拘りません。
コスパ良く、迅速に発送していただいたので満足です。

2026-01-18
用途:
旧車バイクに使用

高回転まで回さない旧車(トレールバイクなど)に使ってますが全然大丈夫です。リピートで使ってます。

2025-10-01
用途:
通勤バイク用
対象商品:
85939287

FD規格品がFB規格品並の価格で購入できるのが大きな魅力。
ボトルの口が太く短いので、自分のバイクだとそのまま直接注入できないため、オイルジョッキを使っている。
4リットルボトル品も設定され、割安になると尚良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

るーぷ 様2025-11-08
用途:
原付バイクに使用

FD規格でこの価格はありがたいです、容器もプラスチックで処分が楽です。

2025-10-15
用途:
ジャイロx後期2stに
対象商品:
85939287

今まで使っていたオイルが軒並み値上げになりこちらを購入。白煙も少なく走りも変わらず経済的です。

2025-10-06
用途:
混合ガソリンを作るのに使用
対象商品:
85939287

品質全く問題ありません。注ぎ易く、液垂れしなくて良い。    価格も満足です。

2025-10-05
用途:
オイル補充

品質が高く安価なのが気に入りました。注油もオイルジョッキなしで直接注油できるのもいいです。

東西オイルターミナル株式会社 様2025-09-18
用途:
自宅用に購入

スクーター用に購入、ランプが付いたため入れましたが、1L全部入りました。もっと購入すべきでした。リピートします。

2025-07-08
用途:
ホンダ・ブロード90のエンジンオイルに使用
対象商品:
85939287

すでに旧車で、滅危惧種の黄色ナンバー2ストスクーターに使用。
オイルはサラサラ気味、排気ガスの白煙は少なめ。
2ストオイルの安物は、排気ポートやマフラーやら、カーボンやタール状の蓄積物がこびりつきやすいのに、どちらかというと蓄積は少ない。不純物が少なくて燃えやすいかと。
白煙やマフラー詰まりを気にする方は良いかも。
あと、年々高騰する2ストオイルには有り難い価格帯。

2人が参考にしています
2025-11-18
用途:
2スト250ccバイク用
対象商品:
85939287

安いから買ってみたのですが、可もなく不可もなく、普通に使えてます。バイクのせいなのか、白煙が多いような気もしますが、値段が安いので使っています。

2025-08-28
用途:
2サイクルに
対象商品:
85939287

最近ホームセンターのオイルもかなり高くなりましたのでモノタロウさんで安く買えて助かります。
しかもFDグレードで良きです!

2025-11-07
用途:
刈り払い機
対象商品:
85939287

他のオイルより、ガソリンと混合しやすいような気がします。