2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-08
用途:
バイク用で使用
対象商品:
85939287

特に問題なく使えている。FDでこの価格は嬉しいです。

奥村商店 様2017-05-05
用途:
ホンダキャノピーに使用
対象商品:
85939287

ホンダキャノピー2サイクルに使用しました。FD規格なのにこのお値段!コスパが良いオイルだと思います。

菅谷均整院 様2017-03-03
用途:
2サイクルスクータに使用。
対象商品:
85939287

2サイクルスクータにて使用してます。
高性能、低価格に大変満足してます。

2017-04-17
用途:
バイクオイル
対象商品:
85939287

2STオイルFD規格でこの値段は安いです。煙も少なく満足しています。

2017-01-24
用途:
草刈機用にベスト
対象商品:
85939287

草刈り機にいつも使っています 匂いもまろやかで いい感じです
バイクには怖くて使っていませんが
草刈機なら25:1で使っているので
焼き付く心配もなくガンガン回せます
値段を考えたら良いオイルだと思います

1人が参考にしています
2017-04-07
用途:
オイル補充
対象商品:
85939287

FD規格の4L缶の物にはかないませんが
少量でこの価格は、コスパが良い

2017-02-07
用途:
2ストロークオイル 分離給油
対象商品:
85939287

純正品を使用していたが今回替えてみた。
今の所調子が良いようです。

2018-07-23
用途:
草刈り機、チェンソー等の混合油
対象商品:
85939287

着色剤が分離しますので、気休めに振ってから使用しています。
ボトルは樹脂製ですので、保管には少々心配ですので、直前まで
使用していたヤマハ・オートルーブスーパーオイルの空き缶へ
移して保管しています。現在までトラブルはありませんが、
価格差を考えると、安心のため、次回はヤマハへ戻ろうと
思っています。いずれにしても御社での購入予定ですが。

2人が参考にしています
2018-03-04
用途:
草刈り機の燃料作成
対象商品:
85939287

草刈り機にも問題なく使用可能です。ホームセンターで購入するよりもかなりお得。

サイエンステクノロジー合資会社 様2017-04-13
用途:
1967年式の2ストバイク(分離給油)
対象商品:
85939287

軽く吹き上がり、排気煙も少ない、更にFD規格なのに価格が安い、満足しています。

2017-04-19
用途:
バイクに使用
対象商品:
85939287

今回購入始めてなので まだ感想がありませんが この規格の2Tオイルでは安価です。

ホットボディジャパン有限会社 様2017-01-25
用途:
2サイクルスクーターに使用
対象商品:
85939287

今までこのオイルの倍以上の価格のオイルを使用していましたが、FD規格と知り驚きました。安くても安心して使えています。

2016-12-29
用途:
旧車原付に使用

調子よく走っています
良いオイルだと思います
リピートします

2017-01-18
用途:
2stオートバイ用
対象商品:
85939287

愛用していたSUZUKI CCISに代えて使っています。価格が安目でFDなので満足です。8本目です。

2016-11-27
用途:
バイク補充用
対象商品:
85939287

2回目の購入です。ヤマハの青缶からこれを1L使ってみました。青缶の獣臭と違い、排気の臭いはこちらの方が私はいいと思いました。性能の違いは良くわかりませんが流動性が良いのか、少しこちらの方がかぶりやすいような気がします。もう少しテストして同じようならオイルポンプを調整するかも…。

2017-11-26
用途:
50CCバイクのオイル補充
対象商品:
85939287

今まで10本は購入しているが、品質はとても安定している。

2016-12-24
用途:
AF20のオイルとして
対象商品:
85939287

古いバイクなのでいいオイルと思い(FD規格)いつも利用しています.調子よく走っています.割引の時買うと安いのも魅力です.

2016-08-28
用途:
通常メンテナンス
対象商品:
85939287

普通に使えていますし、不具合は全くありません。
消耗品なので、安価でこだわりがなければお勧め出来ます。

2016-12-20
用途:
空冷50ミッション

長時間全開を続ける為ある程度ハイグレードなものを試してきた。焼き付きが怖いので、濃いめに設定。これは柔らかいせいかへりが早いようだ。ここ一年半はずっとこれ。調べたら今年は6本買った。プラグはかなり焼け気味だが不具合は無し。FDにしては安いが、デカイ容器でもう少し安いとうれしい。今は変える積もりはない。MonotaROブランドで秀逸な品。メーカーは書いてないけどどこなのかな。

2016-07-20
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
85939287

50ccのスクーターに使用していますが、何も問題無く使用して頂ける商品をだと思います。

1人が参考にしています