2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Prime Auto 様2015-10-28
用途:
中古販売時の補充
対象商品:
85939287

メーカー品のFCグレードよりエンジンが滑らかに回ります。
やはりFDグレードの良さがわかりますが、価格を考えるとコストパフォーマンスに優れているのは一目瞭然ですね。

原 様2015-10-03
用途:
原付バイク
対象商品:
85939287

ジャイロキャノピー(ポート加工+面研)で9000ほど回ります。
100mlほど試しに入れ恐る恐る全開走行しましたが不安音はなく感触はOKでした。
1時間の試走後マフラーチェックも乾いた感じがあり燃焼状態。
ライトチューニングにもイケルと思います。

1人が参考にしています
2015-06-18
用途:
バイク
対象商品:
85939287

2ストは実用車、ギアつきスクーター(混合)、オフなど、5台所有していて、オイルは化学合成から鉱物までいろいろ試して楽しんできました。このオイルは主に実用車で使うようになり、吹けあがりにストレスがなく上まで回る印象で、発火栓の焼けも比較的安心感がありました。他のバイクでも使い続け、今回購入で確か5から6本目かです。実用車の分離用タンク内が殆どこのオイルになる頃から、燃費が5キロ向上しました。燃費向上のためいろいろ試しているので、要因は他にも考えられますが、タイミング的にオイルの相性が良いような印象です。FDだしヤマハ車をはじめ・・・という紹介文だしで、中身は青缶と同じでは?とも思いますが、心なしか青缶より臭くないし、値段も安いしで私にはこちらのほうがベターです。ブランドに不安感があり実は恐る恐る使い始めたオイルですが、今度は250オフ車でも試してみようかなと思っています。一方で最近ではFDかどうかよりも、バイクとの相性が重要なのではないか、という考えに傾きつつありますので、試すにしても実用車ほどの効果が得られるかどうか、様子を見つつやります。

9人が参考にしています
2016-09-29
用途:
現使用の補充
対象商品:
85939287

迅速に対応してくれ、ありがたかった

2015-10-26
用途:
スクーター用オイル
対象商品:
85939287

他のFDクラスからの乗換えですが、吹け上がりが軽くなった気がします。スモークもなく、この価格でFDクラスに大満足しています。

有限会社ケアサポート岡井 様2015-12-25
用途:
rs250、草刈機
対象商品:
85939287

レーサーレプリカから草刈機までOKです。

2016-01-13
用途:
混合25:1でラビットに使用
対象商品:
85939287

煙も少なくFDでこの価格は嬉しいです。

2020-09-09
用途:
ジョグのオイルに
対象商品:
85939287

SA01Jジョグは2サイクルなので、この商品を購入しました。もう何本目かはわかりません。もっと安いのが他メーカーでありますが、FDの規格ならモノタロウ印が一番安いなあと思います。FDとFCの違いがそれほど体感できるのかはわかりませんが、FDの方がいいだろうと思って使っています。

1人が参考にしています
2015-07-30
用途:
スクーターの分離OIL

20:1を推奨? 分離の場合は機械任せです
116リッターのガソリンを使う長距離(2500Km)を一気に走りました
オイルは2リッター使いました
ガソリンとの容積比率は58:1
この混合比でピストンはもとよりベアリング関係も問題無く
又使いたいと思います。
匂いも思ったより臭くないので良いと思います。
マフラーもドライです。
走行後アルミヘッドをOPENすると、
プラグホールの排気側にカーボンが少々付着はしていましたが、
高価なOILとの、その辺の差は不明です。

6人が参考にしています
2019-11-12
用途:
通勤の2ストバイクに
対象商品:
85939287

混合比4%と高めのバイクでほぼ毎日30km以上走ってるため価格は重要。Y社のFD規格オイルから乗り換え。粘度はかなり低いがここ数ヶ月使って全く問題なし。40%近いコストダウンです。

2015-07-09
用途:
原付2サイクルオイル補充
対象商品:
85939287

定期・リピート購入です。 ボアアップ・ビックキャブ車に使用していますが今まで焼き付きを起こしたことは有りません。安価で助かっています。化学合成油と比較すると白煙は多少出ますが、FCグレードよりは少ないです。

1人が参考にしています
2015-09-22
用途:
バイク弄り
対象商品:
85939287

FD規格がこの価格ならば・・・文句無しっ!!
リピート購入 決定!!

有限会社ジュテーム 様2016-05-30
用途:
バイクのレストア
対象商品:
85939287

この品質でこの価格には大変満足です。

2015-08-13
用途:
スクーター
対象商品:
85939287

安価で助かります。煙も少なく、エンジン音も静かです。少し粘度が高いのか燃費が若干落ちたような気がします。もう少し使ってみます。

2018-11-26
用途:
ツーリングからミニバイクレースまですべてに使用しています
対象商品:
85939287

この価格でこの品質は絶対お得。
最初はブランド物で見栄張ってましたが、この商品にであってから考え直しました。

熊崎プレス 様2015-06-05
用途:
配達のカブに
対象商品:
85939287

性能的には満足。
一点要望は、2サイクル用と4サイクル用のラベルがほとんど同じなので、間違える可能性があること。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

川西農事 様2015-07-01
用途:
草刈機
対象商品:
85939287

草刈機は意外とエンジンにシビアです。今まで、ホンダのウルトラGR2を使用していましたが、こちらを試してみました。結果、同等以上に感じました。今後、リピート購入させて頂きたいと思います。

3人が参考にしています
2015-07-24
用途:
混合給油 ベスパ用に
対象商品:
85939287

くすぶる感じも無く、燃焼室の汚れも比較的少ない感じがします。 価格も安くまた使用したいです。

1人が参考にしています
合資会社高槻製袋所 様2015-03-28
用途:
チェーンソー混合用
対象商品:
85939287

良いです。とても。不安も有るので556を一割がた混ぜて使用していますが、発火がとてもきれいです。2ストのバイクを若いころ乗っていましたが、C社の上級オイルを入れるとこんな感じの発火をしていたように記憶しています。チェーンソーはナーバスで用途はヘビーですが、各社純正オイルと比べても遜色ないと思います。

1人が参考にしています
2016-02-10
用途:
通勤バイク用のモーターオイル
対象商品:
85939287

まだ使用していませんが、FD規格でこの値段は安いと思います。

1人が参考にしています