2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー
- 用途:
- 2stバイク3台用にしようかとして
- 対象商品:
- 85939287
以前から持っていたH車の2st80㏄、少しH車のオイル以外を試していましたが、やはりH車のオイルに戻り、たまたま手元に来た77年の2st250が手に入り素人レストア中なのでオイルをどうしようか迷いつつ、人生最後のバイクを2stベスパにしてしまったので、これを機にオイルをまとめたいかなと思い評判、コスパ、FDとかモノさんのクーポンとかで再々購入させて頂いていますが、これからもリピするとは思いますが、容器が缶じゃないので、長期保管が少し心配ですかね。今は丁度良いガソリンとオイルの割合で悩んでいます。なんか楽しいですが。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 85939287
これまで使用していたものより煙は少ないような気がしました。エンジンの調子は良好です。
- 用途:
- スクーターの潤滑オイル
- 対象商品:
- 85939287
普段使用では全く問題ない品質と感じてます。煙も出ないし、エンジン性能に何か変わりがあったか?と言えば何も無し。オイルも高くなってきたので、これは助かりますね。
- 用途:
- 2ストスクーター用
- 対象商品:
- 85939287
いつも使ってます。まったく問題なし!安くて半合成・FDグレードなのがいいですね。
注入先が長くノズルを用意しなくてもいいし、栓ができるので保管も安心。
- 用途:
- 50ccスクーター
- 対象商品:
- 85939287
2ストロークスクーターに使用していますが、問題なく使用できており、コストパフォーマンス抜群で助かります。
- 用途:
- 原付バイクのメンテナンスに
- 対象商品:
- 85939287
FD規格の2ストオイルが安価で購入できるので助かります。
他メーカーのものとそん色ありませんので満足です。
- 用途:
- ガソリン混合オイル時
- 対象商品:
- 85939287
イタリアバイクのピアジオ チャオに乗っています。
ガソリンに、3%混合オイルとして購入、使用しており、従来のメーカー品に遜色無く使用出来ております。コスパ良く、次回もリピート購入させて頂きます。
- 用途:
- 2スト用バイクに
- 対象商品:
- 85939287
充分使える2ストオイルです!
とにかくコスパではモノタロウさん以外に太刀打ちできないのではないでしょうか。
次回、まとめて購入するかもしれません。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
100ccのスクーターに初めて使用しました。煙も少ないので今からはこれを使用したいと思います。
- 用途:
- バイク用2ストオイル
- 対象商品:
- 85939287
100ccの2ストスクーターに使用しました。ケムリもなく匂いもそれほど臭くなくてFD規格なので言うことなしです。
- 用途:
- 草刈り機用混合オイルに使用
- 対象商品:
- 85939287
汎用オイルなので、草刈機での使用目的に購入。
市販されている混合ガソリンは単価が高いので、
作業時ごとにガソリンと混合して使用することで
燃料費の削減を図っています。
- 用途:
- 2ストスクーターに
- 対象商品:
- 85939287
以前は、純正のオイルを使ってましたが、冷間時始動後に白煙が酷かったが、明らかにマシになってます。
エンジンの吹け上がりも良く、トルク感が増した。
純正に比べれば白煙量も、トルク感も劣る感じがするが、コチラの方がコスパが良いのでリピします。
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 85939287
このシリーズのFC規格オイルに1000円の添加剤入れたのと同じくらい良い感じです。
価格と性能考えると、今後はもうこれしか買わないかもしれません。