2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-19
用途:
通勤バイクのメンテナンス
対象商品:
85939287

リード100(JF06, 走行距離45000km)で使用しています。以前はウルトラ2(純正)を使っていましたが、こちらの商品の方がお安く、エンジンの動作も滑らかになったように感じましたので、乗り換えました。もう5本ぐらいは使っていると思いますが全くトラブルもなく、良いオイルだと思います。

2022-02-04
用途:
ホンダ50ccバイクメンテナンス時
対象商品:
85939287

純正オイルが減ってきたので補充しましたが、走行性能に全く問題ありません。
それに価格もとても魅力的です。容器もプラスチックのため廃棄が容易です。次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
2021-11-07
用途:
刈払機
対象商品:
85939287

ゼノアの刈払機の混合燃料作成に使用
刈払機の取説にFD規格とあったので購入
煙の量もこんなもんかという感じで 今の所は不具合なし
お安いので予備も買っておいた

3人が参考にしています
2022-04-14
用途:
発電機
対象商品:
85939287

FD規格でこの価格は嬉しい限りです。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
フェニックス鳳雛会 様2025-06-09
用途:
スクーターのガソリン添加用

FDなのでこの値段は安いとは思うのですが、FCでもっと安いのがあればうれしいんですけどね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2022-02-21
用途:
ベスパPX200BME(ノーマル)にて

500kmほど走りましたが今のところ全開走行でも特に不具合ないです。
まだ一本使い切れてないので、使い切ったら再レビューしたいと思います。

2人が参考にしています
2022-01-15
用途:
2stジャイロX用に

コストパフォーマンスに優れてます。
1年で2本使用しましたが、不具合は0です。
今のバイクを使い続ける限り、この商品を使用させていただきます。

1人が参考にしています
2021-12-07
用途:
原付スクーター用に・・
対象商品:
85939287

これはいいです!
高規格なのに・・・安い。煙が出ない・始動がいい・
一つランク下のも良かったですが・これはいいです・
FD規格でこの値段と品質は最高です!

2人が参考にしています
2021-12-21
用途:
2ストのオイル補充
対象商品:
85939287

安い!ととりあえず二本購入して使ってみました。勿論なんの問題もありません。
FDグレードでこの値段、これからはこのオイルを使用しようと思います。
金属容器でないのもとてもいい。最近値段が上がりつつ2ストオイルでこの価格。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2021-11-21
用途:
2スト原付の給油
対象商品:
85939287

純正品を使っていたが
こちらを注入して使用
純正オイル同等の使用感
性能アップは感じないが低下も無し
消耗品であり、安価で購入出来ることが
一番の魅力である
良い商品である

1人が参考にしています
2022-01-05
用途:
2サイクルエンジンオイル補充
対象商品:
85939287

価格安く、容器も使いやすく愛用しています。
改良点として残量が見えると助かります。

2人が参考にしています
2022-02-13
用途:
試しに
対象商品:
85939287

洗浄効果や排煙軽減に期待して充填してみました。まだ入れ替え前のものが少し残っている様で実感出来てませんが期待してます。特に煙と匂い、その次に高回転も安心出来て伸びるか?楽しみです。

2022-01-19
用途:
バイクのオイル補充
対象商品:
85939287

FD規格でこの価格、満足してます。
出来れば、4L缶で販売してください。

2021-08-03
用途:
イタリア製モペットバイクピアジオチャオ
対象商品:
85939287

私のお気に入りイタリア製モペットバイクピアジオチャオの混合燃料として初めて使用。それまで使用していた日本メーカー2サイクルオイルと遜色なく、軽快な燃焼感で快適なエンジン音に感激。これからはコストパフォーマンスを考えてリピート買い間違いなしです!

1人が参考にしています
2024-08-16
用途:
分離型2サイクルエンジンオイル用
対象商品:
85939287

カワサキの250ccバイクの補充用に購入しました。
オイルの消費量は以前使用していた物より早い気がしますが、安価なのでトントンぐらいかと思います。煙の量も若干少ない気がします。

1人が参考にしています
ミューフィット 様2021-09-14
用途:
2stバイク
対象商品:
85939287

現在2stのバイクに使用しています。
特にジャイロのミニカーは常にフルスロットルです。
いままで添加剤を別途入れていましたが必要ないように思います。
また間でないので使用後の容器の廃棄が楽です。
4Lの商品を希望します。

3人が参考にしています
2021-08-30
用途:
混合油の作成
対象商品:
85939287

農機具用の混合油を作る際に、使用します。FD規格なので、1:50の割合にしてます。これまで、トラブルはありません。無くなったらリピートの予定

1人が参考にしています
2021-12-08
用途:
災害ボランティア
対象商品:
85939287

FD規格対応とのことで、刈払機に使います。安価で助かります。

1人が参考にしています
2021-10-17
用途:
草刈作業
対象商品:
85939287

スモークが少なく使い勝手がとても良かった。また、使い易い容器でした。

1人が参考にしています
2021-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
85939287

価格も安く
グレードも申し分ないので
他の選択肢が無い
今後も利用させてもらいます。

1人が参考にしています