2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-22
用途:
モトコンポ 2ストオイルとして
対象商品:
85939287

モトコンポ(40年前の50ccバイク)に使用していますが、白煙がかなり少なく良いですね!
安いしFDなのが魅力。
リピートしますわ。
車両の特性上なのか、減り具合はかなり早い気がします

1人が参考にしています
2022-05-20
用途:
旧型原動機付バイクとチェーンソー、草刈り機
対象商品:
85939287

消耗品なので、この価格は大変助かります。
大量に消費しませんが、毎回こちらの商品を購入しています。

2021-09-23
用途:
原チャリのオイル補給
対象商品:
85939287

ヤマハの2スト青缶を使っていたが
高いので半額のこれに変えたけど
今の所は特に問題ない。
だがしかし
今後どんな問題が出るのかは分からない。
ので☆ 3つですーー!!

cut salon Ys 様2021-08-17
用途:
3YJジョグに使用してます。
対象商品:
85939287

カストロと比べて白煙が少ない感じです。年度は少し柔らかい感じで注ぎ易く値段も安いのでリピートしています。

1人が参考にしています
2021-07-11
用途:
混合油を作るために使用しています。
対象商品:
85939287

草刈り機が50対1の割合なので、FD規格だと安心して使用できます。

1人が参考にしています
2022-03-05
用途:
給油
対象商品:
85939287

問題なく使用出来ます。コストパフォーマンスはピカイチです。

1人が参考にしています
2021-05-08
用途:
刈払機の混合用オイルとして使用
対象商品:
85939287

FD規格なのに、混合の場合は25:1でとあります。そう書くからには理由があると思うので素直に従っています。
半分ほど使いましたが、今のところ問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2021-07-13
用途:
草刈り機の混合ガソリンの精製時
対象商品:
85939287

使用時に液漏れが少なく、色がついているので見やすい。エンジンの掛かりも問題なく、良好です。

2022-04-12
用途:
ベスパPX200
対象商品:
85939287

特に問題なく使えています。
この値段で購入できるのはありがたいです。

1人が参考にしています
2022-01-25
用途:
2サイクルバイクに使ってます。全然調子良いですよ。
対象商品:
85939287

値段も性能も良いと思います。古いバイクに乗ってますけど、問題無く使用してます。

1人が参考にしています
2021-05-13
用途:
エンジンオイル補充
対象商品:
85939287

自己責任でnsr250(ほぼノーマル)に入れて使いました。
高回転まで回しても焼き付くこともなく使えています。
AZのオイルと比較してオイル垂れが見られるので、少し燃えにくいのかな?と思います(乗り方の問題もあるかも)

4人が参考にしています
2021-05-12
用途:
草刈り機に使用

コスパの良さに使用しました。色違いがあっても良かったかなと思います。

1人が参考にしています
2021-10-15
用途:
バイクの補充
対象商品:
85939287

オイルグレードは真中、価格はまあまあ、品質はふつう

2021-04-15
用途:
スクーター用
対象商品:
85939287

BW'S100 に使用しましたが、白煙も少なく嫌なにおいもしないのでまた購入したいです。

1人が参考にしています
2020-12-08
用途:
スペイシー100 のオイル交換に使用

オヤジスクーターのド定番スペイシー100を通勤で使用しております。
これまではホンダ純正のG1かG2を使用しておりましたが今までオイルに金をかけてきたのは無駄だったということが分かり非常に虚しくなりました(__)
そう思うくらいこのオイルはコスパが良いです!
スクーターはそこらの単車に比べ全開にしている時間が長くレース車両と変わらないくらいエンジンに負担をかけている!と思っていたので純正オイルに拘っていましたが、モノタロウオイルに変えてみても全く何も変わらないどころかむしろエンジンの回りが前よりも良くなったような気がします。
ホンダ純正オイルに比べてシャバシャバしているのでプラシーボではないと思います。
耐久性については分かりません。
私は約3000km走ったところで交換しておりますので。
それにしてもこのモノタロウオイルは今まで使用していた純正オイルの約半額くらいなので超お得です!
もっと早くに気付けば良かったと悔やまれますが、それでもこのオイルに出会えた事を感謝しております(^^♪
今後は更にオイル交換のサイクルを早めてエンジンを労っていきたいと思います(^^)/

4人が参考にしています
2021-04-09
用途:
2ストスクーター
対象商品:
85939287

ヤマハ純正品と同等かと思います、コスパは最高です。

1人が参考にしています
2021-04-06
用途:
2ストオイル 給油
対象商品:
85939287

さすがFD。エンジンが軽く回ります。
白煙も少なく、スムーズに回転します。
お勧めですよ。

1人が参考にしています
2021-03-14
用途:
2ストのスクーターへの補充用。
対象商品:
85939287

アルト、ジムニー用の4リットル缶がカーショップから無くなり、割高な1リットル缶ばかりなのて助かります。

1人が参考にしています
2021-03-16
用途:
2スト(100cc)スクーター用
対象商品:
85939287

ヤマハの青缶(FD)やスズキの緑缶(FC)を使用していたが、安かったので使用してみた。
他の方も言われているようにオイルの色はヤマハのように青い。粘度が低めでサラサラしているのが気になったが、200kmほど問題なく走っている。

2021-01-24
用途:
2サイクル原付バイクに使用
対象商品:
85939287

今まで購入していたヤマハのオートルーブオイルがやたら高くなったので切り替えました。同じFD規格で問題なく走行できています。

1人が参考にしています