液栓タイプメンテナンスフリーバッテリーのレビュー

平均満足度 4.48 (191件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。 【用途】乗用車用
191件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-28
用途:
軽自動車の整備
対象商品:
85939664

走行距離は約5万kmながら、寿命は2014年5月から2024年6月まで約10年間持ちました。これだけ持ったのなら耐久性は十分だったと言えるでしょう。

2017-09-13
用途:
EK ワゴン
対象商品:
85939664

二年以上使っていますが調子良く使えてます。MonotaROブランドでハイブリットようバッテリーがあれば購入したいです

Works20 様2017-09-03
用途:
クルマのバッテリー交換
対象商品:
85939707

クルマのバッテリーはディーラーでは高いし、ホームセンターも見ましたがよくわからないのでモノタロウさんで買いました。
順調に使えています。

有限会社 ガレージトップ 様2017-07-04
用途:
整備
対象商品:
85939725

すごく安かったので購入しました、実はレビュー投稿がおくれまして、2年くらい前に、1年持てば(元が取れる)と思いましたが、今も現役です。

2016-11-20
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
85939655

購入後11ヶ月経過、冬から夏を越しましたがエンジンの始動性も良くて電装品を結構使用していますが何の不安も無く良好に使っています。

2016-08-05
用途:
マイカーのバッテリーとして使用
対象商品:
85939682

1年間、問題無く快適に使っています。

2016-05-04
用途:
軽トラのバッテリー
対象商品:
85939664

古くなったものと交換したところ、抜群のエンジン始動。買って良かった。

2016-06-07
用途:
電気柵の交換用として使用。
対象商品:
85939664

猿、猪、鹿等との戦いでちょっとのスキもご法度です。

2016-02-13
用途:
バッテリー交換
対象商品:
85939664

海外製品ですが、なんら問題なし。
耐久性は、まだ分かりませんが安いので問題なし。

2016-03-06
用途:
バッテリー交換
対象商品:
85939664

安くて良いのでは無いでしょうか。
前は輸送中に液漏れしていてクレームを出しましたが、その後は問題ありません。
梱包も少し変わってたので、改善されているのではないでしょうか。

2016-02-01
用途:
自動車整備
対象商品:
85939664

しっかり使えます。
メンテナンスフリーでありながら、最終的にはキャップを開けて中を点検出来るのは便利で、心強いですね。

新井事務所 様2015-12-18
用途:
自家用車
対象商品:
85939707

大変助かりました。(15時すぎの注文にもかかわらず、即日発送していただき)
古い車で、暫く乗らないで、居たところ
3日前に、バッテリー上がりを確認、バッテリーは、5年ほど前のものだったので、交換を決め、貴社のホームページから、一昨日、午後16時頃、購入したところ、昨日の午後、到着、早速、交換して、お蔭で、本日は、順調に走行しております。
配達の速さに驚いていると共に、感謝です。その上、近くの、車部品の販売店に行ってみたところ、半値近くの価格なので又、驚きました、交換を手伝ってくれた友人も、「此れは安いと」そのときは、教えて欲しいといってました。お礼に、友達に宣伝しておきます。
関東の方では、ネットを利用しない人は、知らない人も多いいです。

2015-12-21
用途:
何時も使うので
対象商品:
85939655

何時も使うので、とても便利に使用出来ます、ホームセンターと同じ金額なら、此処で購入したほうが便利です。又車が多いのでコストが安いので便利です、コノショプより安く入りますが今回は御社で購入しました。

2016-02-29
用途:
車、トラクター兼用
対象商品:
85939664

当方のミスでバッテリーをあがらせましたが、
問題なく使えてます。
安いので安心料として 車検ごとの交換してもいいかも?

廣瀬電機 様2015-12-12
用途:
ジーゼル車に搭載
対象商品:
85939743

すごいパワーで一発でエンジンがかかります。LとRを間違えて購入しました。 どちらか確認してから注文をすればよかった
しかし、なんとか設置できました。

2015-10-26
用途:
バッテリー交換
対象商品:
85939664

モノタローブランドのバッテリーは良心的で価格も安く安心できます。それはどこのメーカーも極板にカルシウム合金が使用されるバッテリーが標準となりCCA値がカタログにきちんと表示してあるからです。アメリカやヨーロッパ製のバッテリーはCCA値を表示して販売しているので、この数字を見れば同じサイズ(38B20L)高性能かスタンダードなのかすぐわかります。日本製はいまだに表示しようとしません。スタンダードのバッテリーも高性能・高性能と表示されて販売されているのが現状です。選ぶときはCCA値が高く価格が安く液を補充できるタイプがベストです。比重・電圧・CCAの三つの値は比例しますので、充電して比重が上がれば電圧も上がりCCAも上がります。CCA値は1年に1割ずつ下がってきます。そのバッテリーのJIS値より3割下がってきて両サイドの側面がふくれてきたらサルフェーションの粉が溜まってきて電気を保留できなくなり寿命がきます。1年毎にパルスをかけ側面がふくれないようにサルフェーションを分解していけば今までより延命使用できます。くれぐれもCCA値が高く安いバッテリー選びが賢い買い方です。

5人が参考にしています
大伸化学 業務課 様2015-12-21
用途:
交換作業
対象商品:
85939655

無印商品ですがパワーはなかなかのものです。今までパナソニックを使用していましたが3年でだめになっていました。今回は期待できそうです。

2016-02-01
用途:
在庫部品
対象商品:
85939655

在庫仕入れ、Lタイプも有ったら良いのに!?

2015-10-24
用途:
魚釣りの道具の必需品として
対象商品:
85939655

電動リィールので電源に最高 コンパクトで、持ち手が丈夫で、使いやすい、だから釣りにお勧め。

有限会社アズワン 様2016-01-30
用途:
車検時
対象商品:
85939655

現在国産バッテリーがとても安くなってきて、長持ちするほうを選ぶ。