液栓タイプメンテナンスフリーバッテリーのレビュー

平均満足度 4.48 (191件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。 【用途】乗用車用
191件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-22
用途:
軽自動車のバッテリー交換
対象商品:
85939664

値段が安く 二年保障付きで安心
電圧確認のゲージもついているからバッテリー状態がわかりやすい

2015-11-19
用途:
自家用車に取り付けてます。
対象商品:
85939691

取り付けて2ヵ月程経ちますが、今の所問題なく使用出来てます。

ガレージ560 様2015-10-13
用途:
車に使用
対象商品:
85939655

状態確認の穴がついてのこの価格は満足です。何年位使用出来るのか様子見てみます。

2019-11-18
用途:
車のメンテンナンス
対象商品:
85939707

安く買えました。純正品と比べても、性能は全く問題ありません。

2016-06-15
用途:
予備として
対象商品:
85939655

そろそろ交換時期かと注文。
しっかりした造りです。使用感も問題無し。

2015-07-28
用途:
ゴルフカートにつかっています。
対象商品:
85939707

ハンドルもついて充電レベルの窓もついてこのタイプではコスパは一番いいと思います。
まだ、使って1ッ月ですので耐久性はわかりませんがよければ次もこれを購入します。

2015-10-25
用途:
マイカー用
対象商品:
85939725

梱包、配送手扱いは問題なし。到着1週間後に交換作業。満充電に対し75パーセントであった為、充電器にて充電して使用した。満充電にて出荷して欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらは特記事項にもありますとおり、放電する場合がある商品になります。

2015-11-01
用途:
バッテリー交換に
対象商品:
85939673

いま使用していた物が3年を過ぎ、交換しました。問題なく使用できています。

山崎商店 様2016-05-30
用途:
お客様用
対象商品:
85939664

値段が安くて良い

有限会社KHz-NET 様2016-01-28
用途:
自動車の交換用
対象商品:
85939707

安価で性能も問題なかったのに終売は残念です。

2015-10-28
用途:
土木工事
対象商品:
85939725

ホームセンターで高かったので、モノタロウで購入しました。
2tユニック車に使ってますが、問題ありません。

2015-08-28
用途:
軽自動車のバッテリ-交換
対象商品:
85939664

なかなか 力強く スタ-タ-が回るのがとても 気持ちが
良かったです。

2015-08-22
用途:
2L car
対象商品:
85939655

40B19とモノタロウCCAバッテリーテスター 新品未使用。
充電したのち少し置いて落ち着いたあたり?
12.65V 8.84mΩ CCA値309 (JIS規格 CCA値 305)

1人が参考にしています
2015-07-31
用途:
軽トラのバッテリー交換
対象商品:
85939664

価格は、大変満足です。使い済バッテリーの回収(リサイクル)があれば、もっと良いと思います。

2015-11-11
用途:
定期交換
対象商品:
85939734

寿命はわかりませんが、現時点問題なし

2016-05-09
用途:
自動車バッテリーとして
対象商品:
85939664

価格が安かったので購入、今のところ問題なく使用できています。

2015-07-27
用途:
自家用車に使用
対象商品:
85939707

可も無く不可も無く、何の問題も無く使用できます。
取っ手がついていて、取扱がしやすいです。

2016-05-02
用途:
車のバッテリー
対象商品:
85939664

自家用車の交換用。特に問題なく使用できる。

2016-03-11
用途:
軽トラ
対象商品:
85939664

全く問題なく使用出来ました。

2016-04-07
用途:
自動車バッテリーの交換用
対象商品:
85939664

低価格でよい。あとは寿命がどれほどあるかですね。