液栓タイプメンテナンスフリーバッテリーのレビュー

平均満足度 4.48 (191件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。 【用途】乗用車用
191件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コンフォートトランセ ゆい 様2014-09-23
用途:
営業車のバッテリー
対象商品:
85939725

購入時に付いてきたバッテリーが寿命の為、交換用です。
価格の割には始動性も良く満足です。

株式会社 クラウン 様2015-06-17
用途:
フィット ハイブリッド GP1
対象商品:
85939664

2年半で新車搭載バッテリーの容量が減ってきたので交換しました。到着時に充電器(ACデルコ AD-0007)と繋いだら、充電容量が70%でしたが満充電しました。

もうやん 様2014-09-19
用途:
日常
対象商品:
85939691

これまで、違う物を6年間使用してました。電圧が低くなっていたので、充電せずにこれを購入。この金額ならば3年保ってくれたら、良いのでは。ちなみに液漏れ等はありませんでした。これまでもそうですが、使用環境により異なり、当たり外れがでてくるので、良さは長期間使ってみないと解りません。

株式会社恵水園 様2014-08-09
用途:
重機のバッテリー
対象商品:
85939716

重機のバッテリーが弱っていたので、手頃なのを探していたら
メンテナンスフリーで価格も安いのが見つかり、交換したら何の問題もなく使用できて良かったです。

創映建築設計一級建築士事務所 様2015-05-04
用途:
軽自動車のバッテリー
対象商品:
85939664

大変快適です。

2014-08-25
用途:
自動車のバッテリーに使用
対象商品:
85939716

バッテリー容量に対する安さと純水補充が出来るので購入しました。
使用に関して問題ありません。後は寿命が長ければベストです。

2015-04-27
用途:
自動車バッテリーのの交換用
対象商品:
85939664

納期も早く満足しています。

2014-06-29
用途:
軽自動車の整備
対象商品:
85939664

始動性などは特に問題なし。価格も安く満足です。
ただ・・・1点だけちょっと気になったのが、同規格の08年ごろのACデルコ製のバッテリーに比べて、持ち上げた時の重さが明らかに軽い事。もう車載してしまったので正確に計測してはいませんが、感覚的には300g位軽いかも・・・。最近の極板は同性能でもより軽くなってるんだろうな・・・と好意的に解釈するか、もしかして鉛けちってない?と思うかはその人次第といった処です。

3人が参考にしています
株式会社位田友禅 様2015-10-07
用途:
毎日
対象商品:
85939664

あまり変わらない。

ドリーム・オート 様2015-10-05
用途:
対象商品:
85939664

他店より安く購入しました、2年経過しますが、いまだに使用中。

2014-12-12
用途:
車載
対象商品:
85939655

取っ手が収納されるため交換時狭い場所への収納勝手が良い

2014-08-25
用途:
作動不良による交換
対象商品:
85939664

この価格で持ち手も付いておりメンテフリーということで大変満足しています

2014-06-06
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
85939664

充電済で出荷されたので直ぐ装着できました。インジケーター付で使い易いですね。有名メーカーとはYUASAでしょうか?ケースの外観が、とても良く似ていますね。商品はmade in korea ですが。
ところでモノタロウさんにぜひ検討して欲しいのは、不要バッテリーの回収サービスです。回収チケット付で送料はユーザー負担というビジネスを並行して実施して欲しいですね。
バッテリーは、その部品が再生可能ですし、資源の保護と環境汚染(電解液は希硫酸で危険ですから)が必要なものです。
不法廃棄処分を避けるためにも、ぜひご検討下さい。宜しくご検討をお願い致します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
バッテリーにつきまして、ご購入いただきました商品は弊社でも回収させていただきますが、通信販売という形態上、送料をご負担いただいて発送していただく形となります。

2014-11-15
用途:
乗用自動車の運行
対象商品:
85939664

作用状態は良好です。

2014-08-28
用途:
寿命による交換
対象商品:
85939725

このバッテリーは安い。一般の半値レベルであった。新車購入後、9年でバッテリーの寿命を感じる変化があったので購入した。
バッテリー交換後、当然のことながら電気系の力強さが戻った。あと2年ほどもてば、つぎの車に乗り替えるであろうからこれで十分満足である。
この冬、突然のバッテリー故障があるかもしれなかった。今回の安いバッテリー交換は正しい判断と思っている。

2人が参考にしています
2014-11-12
用途:
軽自動車
対象商品:
85939664

軽自動車用に購入。交換し使用してますが始動性にも問題ありません。あとは耐久性ですね。

2014-07-27
用途:
バッテリー交換
対象商品:
85939664

問題なく快適に使ってます。
大手カーショップより安くて満足してますが、
数年後になりますが…これから耐久性的に良かったらリピートすると思います。

2014-08-15
用途:
軽トラック用バッテリー
対象商品:
85939664

ハンドルは脱着時の持ち運びに便利です。充電状態のインジケーターも便利そうな気がしますが、これからの事ですね。今のところ問題なく使用しています。

2015-01-03
用途:
ワゴンR のバッテリー交換
対象商品:
85939664

セルが全く回らないことがここ二週間に2回あり、回る時もパワー不足を感じたので交換しまいた。
以前ホームセンターで某メーカーのバッテリを購入し失敗(性能が駄目)した事があり躊躇しましたが、Monotaroを信じてPB商品を購入しまいた。
交換後のエンジン始動はとても軽くバッチリです。
レビューにあった液漏れなどもありませんでした。(これは商品ではなく配達員の問題でしょう!)
安いので2年もてばいいかと思いますが、気持ちとしては4年は使えて欲しいです。

4人が参考にしています
2014-11-08
用途:
対象商品:
85939664

取り付けたばかりで性能は判断できかねますが価格が安いのが魅力