ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.72 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウ
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
68件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-18
用途:
通勤用ロード(ルック車)に仕様しています。
対象商品:
86969653

安価ロードの購入後直ぐにこちらのワイヤーに交換しました。
必要にして十分な性能です。
交換後4年程度使用してますが、問題なく使用できてます。
今回キャリパーOHの為にリピートで購入しました。

2020-07-05
用途:
ブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969653

補修用として購入。
ステンレスでこの値段はコスパ高し。
タイコが少し小さいが、ブレーキレバーにしっかり引っかかっているので、
問題はないだろう。
ワイヤーの動きが渋くなったら迷わず交換。
快適に乗れるようになります。

2021-02-01
用途:
自転車整備
対象商品:
86969662

この値段でステンレス製、使ってみても品質的に不満はありません。ちょくちょくリピートしています。

2020-09-22
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969662

この値段でこの品質なら無条件に買いです。二年使用したが錆も出たことはありません。

2020-09-18
用途:
ロードバイクのメンテナンス
対象商品:
86969662

通勤用ロードバイクに使用。問題なく使えている。安いので助る。

2020-07-06
用途:
定期交換
対象商品:
86969662

ロードバイクのブレーキライン変更に使用。問題なく使えます。値段も安いので助かります。

2020-02-18
用途:
定期整備用
対象商品:
86969662

シマノよりやや細い気がしますが、誤差としても問題ない範囲かと思われます。
この価格でステンレスです。シマノの最廉価ワイヤーはスチールなので錆を気にするならこちらのほうがいいでしょう。
高いワイヤーを長く使うよりも安いものをこまめに交換した方が性能を維持しやすいので、おすすめです。
強いて言えば150cmのラインナップも欲しいですね。200cmは割と持て余します。

2020-11-19
用途:
中古車リフレッシュ時
対象商品:
86969653

消耗品なので安価なのは助かります。品質も必要十分です。

2020-05-16
用途:
自転車ロードレーサーのブレーキケーブルとして使用
対象商品:
86969653

特に問題なく使えています。値段を考えると良い買い物だと思います。

2019-07-28
用途:
約30年前のロードマンのワイヤーの交換
対象商品:
86969653

ブレーキのケーブルは長いものがほとんどですが、これは前輪用に短く、切ってしまう部分が少ないのが良いです。ロードマンのブレーキにはこの品質で充分です。

2019-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969662

200cm(タイコ部分除く) 23g、日本製。
リアブレーキケーブルをフルアウター化する際に使用しました。
「SRAM AVID SPEED DIAL 7 BRAKE LEVER」+「Lee Chi TX-120」の組合せに装着。特に問題なく使用できています。

2019-05-18
用途:
安いから応用が利く
対象商品:
86969653

マファックレーサーのアーチワイヤー用に購入しました。多少、ブレーキ側を改造必要でしたか、これで安心してアーチワイヤー交換が出来るようになりました。

2019-05-07
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969653

100cm(タイコ部分除く) 12g、日本製。
「SHIMANO BL-T610S」+「Lee Chi TX-120」の組合せに装着。特に問題なく使用できています。

2019-03-01
用途:
自転車補修
対象商品:
86969662

ケーブルは消耗品なので普段は価格の安い鉄製のものを購入しておりましたが錆などが気になっておりました。こちらの商品はこの価格にもかかわらずステンレス製なので耐久性がありそうです。一か月ほどロードバイクで使用しておりますが問題はありませんでした。

2019-03-01
用途:
ロードの補修
対象商品:
86969662

シンプルな包装で、価格も良心的。モノタロウブランド全般に言えることですが、品質的にもなんら問題ありません。ブランド品の同価格帯でステンレスのよりよい品質が得られます。特にこだわりがなければ、補修部品については、まずオリジナルの有無を確認してますね。

2019-02-06
用途:
自転車メンテ
対象商品:
86969662

安心の国産品。ステンレス製で錆にも強く泥汚れでもガンガン洗えます。

2018-12-21
用途:
自転車ブレーキワイヤー
対象商品:
86969653

品質がいいです
フロント用に短いサイズで価格を下げているところも良心的です
今後もこの価格でお願いします

2019-05-26
用途:
愛車(ロードバイク)用の交換部品
対象商品:
86969653

全く問題なく取り付けられて、コストパフォーマンスが最高

2018-07-25
用途:
自転車の整備
対象商品:
86969662

怪しげなステンレス製なら中国で送料無料の\150など在るが、
国産品でステンレス製ワイヤーでは安いと思います。
シマノ製ワイヤーが径1.6mmに対して本品は1.5mm、使った感じでは特に弱い事もなく
普通に使えます。
むしろ高いワイヤーを後生大事に長期間使うより安くても新しいワイヤーを
短期間で交換したほうが信頼性は上がると思います。

2018-06-22
用途:
ワイヤー交換時、車両のドロップ化に
対象商品:
86969662

必要にして十分、使用に関してはグリスアップ後に使えば特に問題ありません。初期伸びをしっかりとっておくのは基本ですが特にこの商品は気を付けてきちんとしてあげた方が良いと思います。

1人が参考にしています