ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー

平均満足度 4.63 (236件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
236件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-09
用途:
交換
対象商品:
86969671

思った以上に簡単にできました.タイコの長さが後0.5~1mm長いよかった.シマノのMTです.

2023-05-04
用途:
ハンドル交換によるケーブル長さ変更のため
対象商品:
86969687

以前購入のモノタロウブランドのアウターケーシングとセットで交換、問題なく使えて安価でGood

2023-04-05
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
86969671

自転車の一般利用には必要充分な強度があり、コストパフォーマンスが良いです。ワイヤーエンドキャップも付属しています。

cozycycle 様2023-03-30
用途:
自転車整備
対象商品:
86969687

電動自転車等のブレーキワイヤーはステンレス製なので、交換時は同等品を選択して使用しています。
比較的安価ですが、品質に問題有りません。
リピートしています。

2023-03-27
用途:
自転車の補修
対象商品:
86969671

とても安価で重宝していますがやはり耐久性が著しく低いです一年で一回ほどの交換が必要になる場合があります使う場合は自分で交換ができる+スペアを持っていくをお勧めしますコスパは抜群です

2023-06-27
用途:
自転車
対象商品:
86969687

使用致しましたが、安くて良かったです。
又、悪くなったら購入したいと思います。

2022-10-13
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
86969687

家族の自転車、自分のMTBの消耗品は、MonotaROブランドで修理しています。タイヤ、チューブ、ブレーキ、ワイヤーなど安くて助かります。品質も問題ないです。すべての消耗品を2セット在庫して使用してます。

1人が参考にしています
2022-12-22
用途:
シルバーカーのブレーキ部品
対象商品:
86969671

いままで、業者さんにお願いしていたがお試しで購入。比較しても遜色ないように思います。
耐久性等は、これから確認してみたいです。

2022-11-06
用途:
フロントブレーキの交換で使用。
対象商品:
86969671

艶のあるワイヤーで、滑りもよく、錆びにくい材質だなぁと感じました。 ビアンキのクロスバイクのフロントに問題なく使用中です。 ちなみに リアも同じ 2mを使用してます、、問題無しです!

2022-12-20
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969671

リピート購入。
形、強度とも問題なく、シマノ純正と比べても遜色ない。
コスパは最高。

2022-10-11
用途:
スプレーガンに利用
対象商品:
86969687

自転車ではなく、スプレーガンに利用しています。レバーと噴射口が離れているので、動力を伝えるために利用しました。アウターケーブルの中を詰まることなく入れることができたので、作成もはかどりました。

2022-09-07
用途:
クロスバイクのブレーキメンテナンス
対象商品:
86969671

今時機械式のブレーキを使用しているMTB、クロスバイクで極限まで引きを軽くする必要を感じませんし、これで十分でしょう。
耐久性も問題を感じません。

2022-11-19
用途:
ブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969671

ブレーキワイヤーがほつれてきたので交換。
可もなく不可もなく使えています。

2022-04-20
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
86969687

交換は簡単ですが、問題はワイヤーカットでした。ワイヤーカッターを買うまでもないと思いながらもいろいろと古ワイヤーで試すが、とうしてもワイヤーがほどけてしまいうまくいきませんでした。しかし、ワイヤーに556などの潤滑油などを塗布し、身の厚めのニッパでエイヤーと切るときれいにカットすることができました。

2人が参考にしています
2022-07-14
用途:
補修作業
対象商品:
86969671

電動アシスト自転車のブレーキインナーワイヤー交換で使用しました。 必要十分な性能です。ステンレスなので腐食にも強く表面がツルツルしてますので引きも軽くなり全体的に良いです。

2022-04-18
用途:
自転車整備
対象商品:
86969687

ブランド品は高いしかと言って、あまり安いのは信用できないですし、モノタロウ品質を頼りにしております。なかなか切れることもなくやっていけてるので、十分だと思います。逆にこれ以上のものを買うのはカッコいいとか、ブランドだからとかしかないのではないでしょうか?

1人が参考にしています
2022-06-22
用途:
劣化したブレーキワイヤーの交換
対象商品:
86969671

クロスバイクの劣化した前輪のブレーキワイヤーの交換に使用しました。価格が安いのでどうかなと思いましたが、全く問題なく機能しております。

2022-05-10
用途:
自転車のメンテ修理
対象商品:
86969671

インナーだけなので安価で助かります。
私の場合は、約6km/日でフロントが約1年弱で切れます。
引っ掛けの玉の付根で抜けるのでは無く切れます。
安価なのであまり気にしませんが、ワイヤーアウターの先端のパーツが
飛んで無くなったりするので、このパーツもセット販売なら良いのに、、、

2026-01-23
用途:
ママチャリのフロントブレーキワイヤー交換

フロントブレーキの効きが悪くなっていた。
見るとワイヤーが素線切れをおこしていた。
スチール製で動きが悪くなっていた。
モノタロウのこのワイヤーステンレス製で良さげなので交換。
スムーズに動く様になりブレーキシューも同時交換したこともあり
ブレーキ復活しました。
ワイヤーの余分な長さニッパーで切断したこともありほつれました。
戻してエンドキャップをつけて
ブレーキが復活
した。

2022-11-21
用途:
車いすのブレーキケーブル交換時
対象商品:
86969671

何度か使っていますが問題ありません。これからも使います。