ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付のレビュー
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
ボルドーナ音楽研究所 様2019-01-10
- 用途:
- MTB規格の自転車の前輪メカニカルディスクブレーキのワイヤーとして
- 対象商品:
- 86969671
長さもバッチリ。品質もいうことありません。次回も購入します!
2020-10-06
- 用途:
- ママチャリ整備
- 対象商品:
- 86969671
以前は別のメーカーのブレーキインナーケーブルを使用していましたが、複数台の自転車をまとめて整備するために、より安価なモノタロウブランドのブレーキケーブルを初めて使用しました。ワイヤーカッターで切断した際に、端部のワイヤーが1~2本100mm程度ほつれてしまいまい、1本無駄にしてしまいました。今まで使っていたインナーケーブルで端部がほつれた事がなかったので、ちょっとビックリしました。切り方が悪かった可能性もありますが、残りのケーブルは注意して切断したいと思います。
2018-03-11
- 用途:
- 農機具の修理に使います。
- 対象商品:
- 86969687
農機具は10年を経過しており、スロットルワイヤーケーブルが錆びて
動きが悪いため取替えました。錆びる心配もないので満足しています。
2017-02-09
- 用途:
- ベスパに使用
- 対象商品:
- 86969687
ベスパのシフトワイヤー及びクラッチワイヤーに使用しています。少々加工が必要ですが、問題なく使用できています。
1人が参考にしています
2017-04-02
- 用途:
- MTBの錆びたワイヤーを交換
- 対象商品:
- 86969687
MTBなのでフレームに沿ってワイヤーむき出しの部分があります。鉄製ですとその部分が錆びて見栄えが悪くなりますがステンレスなので安心です。値段もあまり変わらずとても満足です。
2017-05-24
- 用途:
- 20インチ子供用自転車に使用
- 対象商品:
- 86969687
10年物の子供用自転車で、初めての交換。100均のケーブルの倍の値段でSUS製、エンドキャップ2個付きなら納得の値段と品質。
2017-02-26
- 用途:
- 自転車の修理に
- 対象商品:
- 86969687
オウターがPEライナー入り なので他のセットケーブルよりすべりがいいです。
次回もインナーとアウター別に購入しようと思います。
2016-10-15
- 用途:
- 自転車の補修に使用
- 対象商品:
- 86969687
モノタロウブランドは低価格で品物的にも有名ブランド品にも引けを取らない良品なので、とても満足できると思います。この品物も低価格でも、ちゃんとインナーキャップまで付属していて満足できました。