ブレーキアウターケーブル 自転車用のレビュー
- 用途:
- ミニサイクルの補修に
- 対象商品:
- 86969714
アウターケーブルは硬化してくるので、定期的な交換が必要だ。
車歳39年のママチャリの2度目のアウターケーブル交換に使った。
長さがもう少し長いと、ミニサイクルなら前後取れるに、この長さだと、後ブレーキにしか使えないのがとても残念。
室内保管であれば、耐久性も十分である。
- 用途:
- 快走車のブレーキ交換
- 対象商品:
- 86969705
PEライナーが入っているので、ワイヤーもスムーズで耐久性も良いかと思います。
ステンレスのケーブルとセットで交換しました。
- 用途:
- ブレーキアウターケーブル交換
- 対象商品:
- 86969714
古くなったロードバイクのブレーキアウターケーブルは硬くなってしまい、ブレーキをかける際、抵抗になっていました。交換後は滑らかになり、安心して乗れています。
- 用途:
- 固着したブレーキワイヤーの交換
- 対象商品:
- 86969696
スニーカーライト標準品に比べると、柔らかくて取り回しが軽いです。
発色が良くおしゃれになりとてもいい感じです。
シフト用もあると色が揃うので、ぜひお願いします。
- 用途:
- 自分の自転車に使いました。
- 対象商品:
- 86969705
カラーのアウターがある事をモノタロウで知りました。色々調べてモノタロウが最安値でした。商品には満足しています。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス作業
- 対象商品:
- 86969723
今回はブレーキ用のアウターとしてではなく、ハンドルロック用ワイヤーのアウター用として購入させて頂きました。既存のアウターの長さに合わせてカットして使用できてとても便利でした。品質は問題なくアウターだけ購入できてとても助かりました。
- 用途:
- ママチャリ整備
- 対象商品:
- 86969705
赤を購入。ママチャリ整備に際し、ワイヤー類を全て交換しました。MTBの整備の際に、アリゲーターの赤アウターケーブルを使用したことがありますが、ぱっと見は同じです。ママチャリの場合、黒やグレーのアウターケーブルが一般的で、最初は妻が恥ずかしがっていましたが、スーパーの駐輪場などで目立つため、すぐに自分の自転車が判別できると、ある意味、副産物的な効果を発揮しています。
- 用途:
- 後付けフロントディレイラーのエンドに使用
- 対象商品:
- 86969723
ブレーキ用にも使用できますが、今回は後付けの3Sフロントディレーラーアウターケーブルに使用しました。安価ですが、問題なく使用できています。アウターケーブルは新品にするとブレーキやシフトのフィーリングが良くなるので、定期的な交換をお勧めします。この製品がもっと長い単位(単価が低いとよりベター)で販売されていると自転車複数持ちには無駄も少なく、ありがたいです。