シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用のレビュー

平均満足度 4.71 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
186件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
こばやし塗装店 様2018-04-11
用途:
ロードシフト交換
対象商品:
86969732

ロードリアシフトに使いましたが問題なく満足です。シマノブランドにこだわる理由がなくなりコスパ的にも良いです。耐久性を考えていましたがこの価格でしたらシーズン初めのメンテ交換でもと思います。

2018-09-13
用途:
サイクリング車の再生。
対象商品:
86969732

オーバーホールなら当然すべて交換でしょう。安全第一

2018-12-21
用途:
シティサイクルのシフトワイヤー交換
対象商品:
86969732

価格のわりに品質がとてもいいです。
このままの価格で売り続けてください

株式会社吉野商事 様2018-04-16
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969732

値段も安くて品質も良い。ワイヤーの滑りがいいのでシフトが軽い。

2019-02-14
用途:
自転車のパーツ交換
対象商品:
86969732

価格以上のクオリティで、大変満足しました。
次も購入したいと思い。

2018-04-30
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
86969732

カット面がほつれやすいように思いますが、
それ以外は特に問題なく使えています。
アウターも欲しいですね。

2018-03-31
用途:
交換
対象商品:
86969732

ぜひ、モノタロウでシフトアウターも出してください。お願いします。

2018-01-27
用途:
ST-5700のシフトケーブル
対象商品:
86969732

ST-5700の右シフター(後ろシフト)は、内部での曲りがキツイせいか、当方のシフト頻度が高すぎるせいか、年間3-4回程度は確実に交換が必要になるため、安価なステンケーブルの存在は有難い。使い始めたところなので、耐久性等の評価は今後に行いたい。

2018-04-18
用途:
自転車のシフトケーブル交換
対象商品:
86969732

自転車のシフトケーブルを交換しました。安くて良いです。

2018-12-20
用途:
自転車の補修
対象商品:
86969732

アウターケーブルも購入し、同時に交換しましたが、簡単にできました。
ありがとうございました。

2017-12-08
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
86969732

実測200cm(タイコ部分除く)、15g。
「SHIMANO SL-EF50 EZ-Fire」のワイヤー交換に使いました。
雨の日も自転車に乗るので、メンテし易いようにエンドキャップは使用せず、末端をハンダ処理しました。
気軽にアウターチューブを洗浄&グリスアップできるようになりました。
※ヤスリ掛け&「太陽電機産業 goot ステンレス用フラックス(はんだ付け促進剤) 25ml BS-45 日本製 4975205320061」で前処理した後に、40Wハンダゴテで「太陽電機産業 goot ステンレス用はんだ ヤニなし スズ63%/鉛37% φ1.6mm 2m 34g 183-184℃ SD-69 日本製 4975205333207」を付けることができました。

2018-10-23
用途:
切れたケーブルの交換
対象商品:
86969732

使用感は特に問題なし。安価なのでストック用に再度購入しました。

久保鮨 様2017-09-11
用途:
シフトケーブル入れ替え
対象商品:
86969732

以前シマノの物を使っていたが、普段乗りクロスバイクではそこまでシビアではないので
男前モノタロウで十分かな?商品はステンで耐久性はあります。使用前にグリスを塗布したり、アウターチューブに軟らかいチェーンルブなどを吹いておくと更に滑らかです。

2017-10-06
用途:
軽快車、MTBのメンテナンスに
対象商品:
86969732

自転車レースにでも出場しない限り、これで必要十分です。
100均の鉄製のワイヤーを買うよりは、断然こちらがおすすめです。

2017-07-16
用途:
11Sでも引けます。
対象商品:
86969732

ロードバイクのシフト調整でワイヤーの張り直しを
何度か行うとワイヤーを止めているネジで撚ったワイヤーの
細い線が切れて危険なので交換しています。
シマノ純正ケーブルは高価で頻繁に交換する事は無理ですが
本品の不具合が出た時に躊躇なく交換できる価格は魅力です。
安価なので11Sのディレイラーを正しく引くことが出来るか
不安が在りましたが問題無く使えます。

2021-08-13
用途:
シフトインナーケーブル交換
対象商品:
86969732

ロードバイクのケーブルは定期的に交換するようにしています。特にシフトチェンジ時の指への負担は軽くしておきたいです。

2018-06-20
用途:
消耗した為交換
対象商品:
86969732

コストパフォーマンスは最高だと思います。
いつも購入させてもらっています。

2017-06-16
用途:
ワイヤーが切れたので交換
対象商品:
86969732

今回はアウターケーブルと同時に交換したので 非常にスムーズな動きになり 快適です。
自転車に取り付け後 ワイヤーが少し長かったのでニッパーで切りました。
ニッパーがない人は 用意しておくと作業がスムーズに終わりますよ

2017-05-08
用途:
ロードバイクのシフトケーブル
対象商品:
86969732

ロードバイクに使用。規格通りの商品で、実用上問題点は見当たりません。よく滑ってくれますよ。この値段でステンレスがうれしいですね。

2020-11-28
用途:
ママチャリやロードバイクの補修パーツとして

長さが2000mmでわずかに短く、外装6段のママチャリには長さが足りず使えなかった。
もとより安いのだから若干値が上がっても、シマノの汎用品と同様に2100mmにしてほしい。