NL-S耐油ホースのレビュー

平均満足度 4.50 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NL-S耐油ホース 弘進ゴム
弘進ゴム
1,398 / 税込 1,538
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。 【用途】一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
125件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-27
用途:
ボイラーと灯油タンクの接続
対象商品:
88187206

ボイラーに付属の8φ銅管では取り回しがしにくいため、このゴムホースを使用しています。

1人が参考にしています
2020-04-23
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
88187364

オイル汲み上げ用のハンドポンプの出口側ホースとして使用
透明である必要性はあまり感じないので、取り替えて満足
柔軟性も用途には十分です

2人が参考にしています
2022-05-07
用途:
自宅の灯油タンクのホース
対象商品:
88187486

まだ使用したばかりで耐久性、扱いやすさなどよく分かりませんが、サイズが色々あり注文時に注意が必要です

2020-07-06
用途:
機械のオイルライン
対象商品:
88187547

細かい太さの設定があると、選択肢が広がって良いと思います。
内径20~22位が本当は欲しかった。

2020-05-23
用途:
古い車両のホース
対象商品:
88187181

かなり肉厚なので、8の外径に使おうと思うと一昼夜さして広げる作業が必要です。(径のあったものなら問題はないと思います

1人が参考にしています
2020-01-11
用途:
灯油缶に接続し、給油に使う
対象商品:
88187364

調子良く使用しています。本当は1mあれば十分だと思っていたので、3mを購入し切断して使用するつもりでしたが、つなげてみたら3m必要でした。良い買い物でした。

デンノーストラクチャリング 様2020-03-03
用途:
インジェクション送油チューブ交換
対象商品:
88187242

耐圧、耐熱、ゆるやかな曲げ配管ともに問題なく使用できました。

田村森林組合 様2019-12-05
用途:
重機への燃料補給
対象商品:
88187617

屋外での使用につき、耐候性のあるホースがほしかったのでこの商品を選びました。透明なホースに比べ中の状態が見えない以外は、肉厚で車で踏んでも大丈夫だと思われます。

1人が参考にしています
2019-12-17
用途:
給油ホ-ス
対象商品:
88187556

長さもよくしなやかさもあり支障なく使用しています。感謝です。

2019-07-02
用途:
軽油のホームタンク用ホースの交換
対象商品:
88187486

長年使用してきた軽油のホームタンクホースが劣化して漏れ出したのでいろいろな店舗やネットで探していたところモノタロウでいい商品に巡り合えてラッキーでした。リーズナブルでとても助かりました。

1人が参考にしています
2020-02-21
用途:
車のオイルキャッチ用ホースに使用
対象商品:
88187425

内径25㎜なので結構ゴツイ感じでしたが、それほど重たくも固くも無く扱い易かったです。切断も大きめカッターナイフなら簡単に綺麗に切れました。
エンジンルーム内なので、耐熱性能がどうか今後様子見になります。

2019-10-12
用途:
強度が必要な水配管のホースに使用

強度、耐熱性が必要な温水配管のホースに使用しました。
目的のサイズの水用ホースで要求性能を満たすものが無く使用しました。
本来の用途とは違いますが、水に耐えられない耐油ホースなど無いでしょうから安心して使っています。
飲料水でなければ使えると思います。
当然問題ありません。

2019-06-13
用途:
40年前のトラクターのレストア
対象商品:
88187181

想像していたよりも柔らかく、非常に取り回しが楽です。少しきつめの継ぎ手にもよく伸びて装着も楽でした。長さ的な面は他の方も書かれていますが、3mでは長い感じを受けます。自分の場合は、たまたま燃料以外の部分に使えたので、3mでピッタリでした。

2人が参考にしています
2019-07-29
用途:
RECS施工時
対象商品:
88187303

ホースの硬さも程よく内壁と外壁も綺麗で使用後も劣化もなく次回施工時も使えそうです。

2019-05-29
用途:
機械の、燃料タンク移設改造に使用し、大変うまく進みました。
対象商品:
88187197

思ったよりも柔らかく曲がりもスムーズに行き、見た目もきれいに仕上がり、エンドユーザー様にも大変喜ばれました。

2019-07-09
用途:
オイル配管に使用
対象商品:
88187443

10m購入です。細身で柔らかく取り回しが良かったです。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
88187181

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2019-07-22
用途:
バイクのインジェクターへの接続
対象商品:
88187242

モノは良いものです。ただ、非常に化学製品クサイです。クローゼットに入れておいたところ、クローゼットにその匂いが充満するほどです。CCIのメタルラバーをふいてペーパーで拭き取ったら少し改善されました。(ペーパーは真っ黒でした)

1人が参考にしています
2021-03-11
用途:
油もの使うとき
対象商品:
88187337

耐油のホースの製品自体は問題ないけど、もう少し安くなればなおいいです。

Hiro コーポレーション 様2019-06-27
用途:
廃油ストーブ
対象商品:
88187251

肉厚ですが以外に柔軟です、さすが弘進ゴムです耐久性も良さそう