リレー 各種電装品切替用 ミニサイズのレビュー

平均満足度 4.29 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。 【用途】DC12V車専用です。
65件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-26
用途:
電子機器切り替え
対象商品:
88635057

とてもしっかりした作りです。逆流防止ダイオードもついていて安心して使えます。

2018-11-04
用途:
軽トラックのバックカメラで使用
対象商品:
88635057

コンパクトで良いが、等価回路が表示されていないので、事前確認が必要。

2人が参考にしています
2022-07-31
用途:
乗用車の電装品に
対象商品:
88635057

プラスコントロールの電装品をマイナスコントロールに変換する必要があり使用。
コンパクトで良いと思いますが、今回「5極」は必要ではなく、「4極」も発売していただければありがたい。

1人が参考にしています
ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 様2018-06-25
用途:
バイクのUSB電源加工
対象商品:
88635057

コスパ、サイズ感がとてもよく大変満足です。バイクの電源を取るために使用しています。IG ONで電源が来るところに繋ぐのは、やや不安なため、スイッチングに使用して、メインはバッテリーに接続すれば不安も解消できますね。今後も用立てが必要な時は是非利用したいと思います。

OKU-TEC 様2022-01-30
用途:
オートバイのアクセサリー電源用
対象商品:
88635057

初めて使わせてもらったのですが、まず扱いにくかったのが変な接続説明。
これは全くダメ。A接点、B接点は標準的な表記で問題ないですが「スイッチ」は意外過ぎて変に誤解を招くのでだめでしょう。ACCから取る人もいるので変に言葉で書くのではなく、普通に回路図を書いてください。
コイル側の電線と接点側の電線が同じ太さがなのも余計に分かりにくくしています。
レビューで多くのユーザーさんからコメント書かれているのですから早めにパッケージの表記を改めてもらえませんでしょうか。
サイトに回路図を書いてたってだめです。

5人が参考にしています
2016-05-05
用途:
車のイルミ等電装品の安定電源ように。
対象商品:
88635057

リピートで購入
コンパクトでとても使いやすいです。
配線も確りしたのを使っているので、きれにくいです。

1人が参考にしています
2015-12-14
用途:
電装品補助リレーとして使用
対象商品:
88635057

リピーターですが、汎用リレーとして、使用時の半田付け等も必要なく、小型なので自由度が大きく、使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-05-21
用途:
車の電装品切替配線
対象商品:
88635057

品物に貼ってあるシールの説明も入っている説明もプラスコントロールが前提の説明です。
マイナスコントロールでは信号が黒線に来るのですが、購入画面の配線図を品物の説明図に記載するべきだと思います。
製品には満足ですが、説明書でマイナス☆一つ。

3人が参考にしています
2020-01-31
用途:
車用品
対象商品:
88635057

問題なく使用できてます。他社より価格も安く必要な際はまた利用します。

2015-05-05
用途:
電装の増設作業
対象商品:
88635057

小型なのでオートバイなどのスペースがない車両でも使いやすいのがよい。自動車でも2連装でリレーを使わなければならない状況で、スペースの節約に役立つ。

2人が参考にしています
2021-04-24
用途:
オートバイのライト制御
対象商品:
88635057

他の方もコメントしていますが、説明書がわかりずらいです。
説明書には黄線:バッテリー、青線:A接点、緑線:B接点、白線:スイッチ、黒線:アースとありますが必ずしもこのような接続で使うわけでなく、どちらがNOなのかNCなのかの記載もありません。
説明書に商品ページ2枚目の回路図示してもらう方が親切です。

7人が参考にしています
2019-05-31
用途:
自動車
対象商品:
88635057

配線の色ですが、電源赤、他の色も、有名メーカー様と共通に出来ないでしょうか?配線色の使い方に違和感があります

1人が参考にしています
2015-02-09
用途:
内装アクセサリー回路からのスイッチ回路増設
対象商品:
88635057

車内のスモール回路からのフォグランプスイッチを増設する場合、個体が小さいので車内でも便利に使用出来ました。耐久性は、これからの判断です。

2021-02-16
用途:
車の電装用
対象商品:
88635057

他の方も指摘しているように、製品背面の記載だけでは各々の線に何を繋げるのか少々分かりづらいです。別添で配線図を追加して欲しかったです。

2人が参考にしています
2020-07-12
用途:
車両電装品の切替用
対象商品:
88635057

非常にコンパクトで車内に設置するには良いと思います。
但し、配線色は入れ替わりが有りましたので要注意です。
説明書き通りに配線した所不具合があり、確認するとa接点とb接点の線色が逆でした。
取り付け前にテスター等で一度確認する事をお勧め致します。

4人が参考にしています
アイカワモータース 様2018-10-20
用途:
ヘッドライトブースター用
対象商品:
88635057

2個注文して、A接点青、B接点緑、1個青が2本でした・・・2個の線が基盤のどこから出てるか確認したら、2個の線の配置が全然違いました・・・半笑いで導通確認して、B接点と黄色の位置は分かったので、何とか使えそうだけど・・・右から白・黄色・黒・青・青でした・・・青2本が隣り合わせって(笑) 気づけよ!(笑)

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-07-10
用途:
自家用車
対象商品:
88635057

部品に貼付されたステッカーの表示が、A接点・B接点共にMAX20Aとあり20Aまで使用可能かと勘違いしそうになりました。紛らわしいので改善すべきかと感じます。

4人が参考にしています
2019-03-29
用途:
車内電装品取付に回路として利用
対象商品:
88635057

何もメーカー品でなくても、しっかり動作するし、コスパの面でも非常に満足してます

2018-03-05
用途:
車の電装品敷設
対象商品:
88635057

小さい容量のものならこれで十分ですね。
軽く、小さく、安いので。

1人が参考にしています
2017-10-26
用途:
もう少し安くても!
対象商品:
88635057

モノタロウさんは外税なのでもう少し安くないとメリットが小さい。
この形で防水型があるといい。コーキング処理しないとボンネット内には使用できない。

1人が参考にしています