リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度 4.39 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
モノタロウ
579 / 税込 637
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。 【用途】DC12V車専用です。
237件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
恩沢自転車店 様2023-10-05
用途:
車両ライト系
対象商品:
88635066

数年前から複数購入して永年使用していますがまったく問題ありません。安くて助かります。

2023-10-28
用途:
ホーン用に
対象商品:
88635066

ホーンの取り付け時に使用。他社のリレーとそん色ない商品です。

2023-09-30
用途:
ジムニーJA11リレーアッシ交換
対象商品:
88635066

互換性あり。カプラーそのままで取り付け可能。純正品と比較し半額以下で取り替え可能。あとは耐久性がどれだけか。

2023-07-11
用途:
バイクのETCとスマホ充電の電源

防水じゃないので水のかからないとこに設置する必要があり、安価ですが普通に使えてます

有限会社佐藤新聞舗 様2023-07-29
用途:
GSX250R
対象商品:
88635066

OEMぽいけど問題なく使えます。
ちょっと安いのが良いですね。

2023-06-27
用途:
自動車のリレー交換
対象商品:
88635066

耐久性はわかりませんが 私の30年前の車に2個交換しました。問題ありません。

2023-05-31
用途:
後つけフォグランプのスイッチリレー用
対象商品:
88635066

モノタロウオリジナル商品は安くて品質も問題ないのでよく利用しています。万一不具合があっても返品を受付けてくれるので安心です。

2023-03-12
用途:
コンパクトホーンに。
対象商品:
88635066

アドレス110CE47Aにコンパクトホーン付けたので。
今のところバッチリです。

1人が参考にしています
熊谷商店 様2023-03-13
用途:
電装品取付
対象商品:
88635075

取付例の説明書通りに接続出来れば簡単に取付できます。

2023-05-30
用途:
エーモンの
対象商品:
88635066

リレー3235とフルコンパチで少し安い
リレー部分がもう少し小さく防水だったら言うことなしです

1人が参考にしています
2023-02-08
用途:
ホーンの制御に
対象商品:
88635066

社外ホーン取り付けの制御用に購入、コスパもいいしつくりもしっかりしております。

2023-05-27
用途:
古いオーディ配線の引き直し
対象商品:
88635075

ACC電源用に購入。許容量も希望値のものなので問題ありません。

2023-01-10
用途:
車の電装系DIY
対象商品:
88635066

某メーカー品と変わらず問題なく使えます。価格も満足ですが、配線のギボシ端子は不要なので、その分ももっと安くできれば100点満点ですね。

1人が参考にしています
2022-10-15
用途:
旧車の整備に使用
対象商品:
88635075

良い商品です。 昭和の時代の軽トラックのメインハーネスの電線が古くなり電圧降下が発生しているようで、ヘッドライトスイッチ接点が熱を持ち、時々接触不良を起こすようになったので接点保護として使用。 足元からライトを点灯・切り替え・消灯する度に作動音がしますが、かえって確実に作動している証に感じられて良い感じです。 今後はリレー出力側からライト迄のコードをできるだけ太い線で新調すれば完璧。

2023-10-14
用途:
自動車の修理
対象商品:
88635075

安価で安定して使用して問題がありません安心して使用出来るので良いですね

株式会社アバ 様2022-10-21
用途:
リレーキットに組み込んでいます。
対象商品:
88635066

価格も安く、不良も少なく良いです。リレーとカプラも組まれている為、作業時間が短縮できます。

ジャパンオリジナルサービス 様2022-10-18
用途:
ヘッドライトの制御
対象商品:
88635066

配線などの発熱保護に使用です。性能などにも大変満足しています。

1人が参考にしています
久保 様2022-04-26
用途:
車両の電気設備追加
対象商品:
88635066

一流メーカー品と同等以上の品質でモノタロウお値打ち価格となっており、他での購入は考えられません。

2022-04-12
用途:
リバース・ランプ電源回路
対象商品:
88635075

適度な大きさで取付け場所を選ばないですが、ブラケットメント本体部に数㎜のオフセットが有ればなお良かったです。

2022-05-29
用途:
ホーン電源に使用
対象商品:
88635066

車のホーン電源に使用しました。過電流が防ぐことができ配線にも負担が少なくなります。損傷防止に一役買っています。接点で動作しているため常時電圧をかけることなく安全です。