フリーズ&リリースのレビュー

平均満足度 3.85 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フリーズ&リリース LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798 / 税込 1,978
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。 【用途】外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-11
用途:
ショベルローダー油圧シリンダー固着ピン取り外し
対象商品:
89642314

夕方の電話での出張作業でしたので早く作業を終わらせたく、使用要領を読んで作業したのですが、かなり苦労してなんとか抜けましたが、どれ位の効果があったのかよくわからなかった

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
固着したネジを外す
対象商品:
89642314

類似商品はありますが、これが一番効果がある為に定期的に買ってます。いつでも買えるので、余分な在庫も不要なので、モノタロウは助かります。

1人が参考にしています
2018-09-11
用途:
外れにくいネジに。
対象商品:
89642314

従業員にはすこぶる評判が良い。
が、価格的には少し高いとおもう。

2020-07-20
用途:
錆びついて固着したねじの取外し
対象商品:
89642314

自動車の足回り、排気系などで錆びついたり固着したところで何度か使ってみましたが、これのおかげで外れたことは一度も有りませんでした。結局バーナーで加熱したり、ドリルなどで破壊することになりました。原理的には緩むことも有るのかもしれませんが、今の所この製品のおかげで助かったことは有りません。まだ残りが有るので、更に試してみようと思ってはいますが。

2020-06-08
用途:
ねじロック(ロックタイト)付のねじの取外し
対象商品:
89642314

ねじロックが付いているねじを緩める際に、周りが熱に弱いものだったので、熱することができず、冷やすことで緩みやすくしようと考えました。初めてこれを使ってみましたが、特に緩みやすくなったとは思えませんでした。結局ねじは緩まず、ドリルでねじを破壊することになりました。

1人が参考にしています
2017-03-02
用途:
普段の物より機能してるように思う。機械類のメンテ
対象商品:
89642314

量の多いい物が有っても、作業場所、箇所によってまちまちなので機能を向上させたもので、持ち運びの良いタイプも有れば、ベター。

2019-06-19
用途:
リーフスプリング固定ボルト緩め
対象商品:
89642314

2缶購入。固着した19mmナットに使用。緩みませんでした。1箇所に1缶使いましたが、ダメ。
しかし、12mm程度の軽い固着には良いのかもしれません。

大塚農園 様2017-01-05
用途:
さび付いたり固くて回らないボルトゆるめ
対象商品:
89642314

固くて回らなかったトップリンクのネジが何とか緩める事が出来た。
満足です。

2016-01-13
用途:
高熱にさらされたネジの取り外し
対象商品:
89642314

いやあ驚きました こんなはずしかたもあるんですね 他の人のブログで見つけました。重宝してます。

2018-01-11
用途:
ベーシン下の水栓の固着解除
対象商品:
89642314

とっても良いのですが、この石油の様な臭いどうにかなりませんか。客室では使用できません。無臭タイプも用意して欲しい。

1人が参考にしています
2015-11-16
用途:
固着したボルトの取外しに使用
対象商品:
89642314

固着して取れなかったM6ボルトがとれました。
効果は確かにあります。
お勧めです。

自由業 様2016-04-07
用途:
ナットが固着
対象商品:
89642314

ボルトに数秒吹きかけて、直ぐに工具で廻せばナットが外れました。素晴らしい!

有限会社佐々木機工 様2015-10-30
用途:
機械分解、カップリング、プーリー脱着
対象商品:
89642314

使い方を間違わなければかなり効率的に効きます、価格がもっと安くて内容量が多ければ日常的に使いたい

2016-05-11
用途:
自動車整備
対象商品:
89642314

期待したようにはゆるみません

1人が参考にしています
マルヒコ商店 様2017-01-18
用途:
機械のメンテナンスに
対象商品:
89642314

塩化カルシウム撒布機のネジに使用しましたが、思うように緩まず 結局1本も緩まなかった。

2人が参考にしています
有限会社 八甲 様2015-03-06
用途:
マフラー交換に
対象商品:
89642314

過去の作業では、固着して外すのにかなり苦労しました。グラインダでカットしたことも・・・ これを使用したら割と楽に外れました。効果は結構ありそうです。ボルトをバカにしてしまうリスクを考えれば、DIY車いじりには必須アイテムかもしれません。

二葉モータース 様2015-05-10
用途:
さび付いたネジ外し
対象商品:
89642314

瞬間冷却がどれくらい聞いているのかわからないが2回使用して錆びてボルトが折れそうになっていたナットは外すことができた。
いままでの浸透潤滑剤よりさらさらしてるので外したあとの清掃が楽。
基本はボルトにだけにかけて収縮させるのだろうけど噴射に勢いがあるのでボルトにもナットにも同時にかかってしまう。

2015-08-09
用途:
まだ使ってない
対象商品:
89642314

評判が良かった

2015-08-09
用途:
まだ使ってない
対象商品:
89642314

評判がとても良い

2014-07-09
用途:
ポンプの主軸のベアリングを抜く時に使用しました。
対象商品:
89642314

ケーシングをバーナーで加熱しても外れなかったベアリングがこれを使ったら簡単に外れました。