ジンクスプレーのレビュー
- 用途:
- 鋼材の塗装
鋼材の塗装に使用しましたがシルバーではなくグレーでした。
粉を噴いたようになりました。
塗装面を触った感じも粉っぽくザラザラしてます。
- 用途:
- トタン屋根の防錆とトラックの冬用ホイールに使用
- 対象商品:
- 56281234
安価で錆止め効果は充分と思います。冬用ホイールにはその後安い上塗りも施します。
- 用途:
- ドブメッキ材の溶接部に使用している。
- 対象商品:
- 89767614
値段が安いわりには、他メーカーの物と変わらないと思う。満足しています。
逆さまにして使用出来れば最高
内部圧をもう少し高くして欲しいです。
- 用途:
- 農業草刈機の錆止めメンテナンス
- 対象商品:
- 89767614
トラクターのロータリー。ハンマーヘッドモアのボックスの中など、泥の付きやすいところに塗布する。メンテナンスに。
- 用途:
- 鈑金塗装の下地処理
亜鉛粉末の割合が多く錆止めの効果は期待できそうですが、樹脂含有率が少ないためか塗膜に柔軟性がないようです。硬化した後、上から多めに塗料を乗せると高確率でひび割れが発生します。つまり上塗りの溶剤に対応できず塗膜が伸びずに割れてしまいます。こうなると下地を全部剥がさないといけないので、仕事が何倍にも増えてしまいます。当商品を塗装後、乾いたら時間を置かずに上塗りすれば大丈夫なようですが、様々な状況で問題が起きないような商品でないとプロの現場では使えないと思います。
グレーのジンクスプレーは上塗り可能ですが、特にアルキド樹脂との相性が良くありません。また上塗り塗料の商品によっては付着しずらい場合がございますので、別の板などで、ジンクスプレーと上塗りする塗料付着性を確かめてから塗装して頂きますようお願い致します。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 89767614
他のメーカーに比べると、防錆効果は少し弱いです。気持ち上塗りすると良いが、その分コストパフォーマンス的には他のメーカーと変わらない。
- 用途:
- 鋼材のさび止め兼用塗装
- 対象商品:
- 89767614
刷毛塗り缶入り使用したが塗装面積計算でこちらの方が安上がりでした、ただスプレーなので風に左右されるのが少し難点か、ボルト等固定したところに吹くには便利か。
- 用途:
- 亜鉛メッキ材料の溶接後の表面処理
- 対象商品:
- 89767614
スプレーなのでタッチアップし易い。乾燥も早いので下地塗り用でも良いかも知れません。
リピート中な商品です。
- 用途:
- 車両の下回り
- 対象商品:
- 89767614
車両の下回り防錆処理に使ったが、ガス圧、量ともに満足のいくものだった。使用方法はPOR15を塗ったあと半乾きの上からジンクスプレーを使いその上にシャーシークリアを吹きつけ、フレーム内部はノックスドールで仕上げてみた。あとは一年後ど~なっているか?のりはいいので、追加注文してみた。
- 用途:
- 40年前のトラクターのレストア
- 対象商品:
- 89767614
容量もたっぷり、乾燥も早く、また、スプレーボタンも耳付きで非常に扱いやすいです。あとは錆止め効果に期待するのみ!!
- 用途:
- サビ進行防止塗装に
- 対象商品:
- 89767614
過去にローバルの亜鉛粉末スプレーを使ったことがありますが、塗布の作業性は大差ないと思います。年数経過後の錆止め効果は今後に期待します。
- 用途:
- 錨の溶接部に
- 対象商品:
- 89767614
唐人錨の笄(こうがい)をガス管にして溶接。
溶接部に塗装しました。
唐人錨・ガス管共に亜鉛メッキされているので溶接すると亜鉛が剥がれてしまい錆びてきます。
以前は普通の塗料で対応していましたが、今回ジンクスプレーを使用してみました。錆も出ていなくてとても良いと思います。