ジンクスプレーのレビュー

平均満足度 4.51 (455件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジンクスプレー モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。 【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
455件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-29
用途:
屋外設置の鉄製設備のカラーリング及び防錆
対象商品:
56281234

今回購入のきっかけは鉄製の機材を簡易的な塗装を兼ねて防錆目的に購入しました。
使用した感じは、軽く吹き付けるだけで滑らかな塗膜が出来、仕上がりも上々でした。防錆の効果はまだ作業したばかりですので不明です。
コスパの高い商品だと思います。

斉藤自動車 様2022-08-08
用途:
金属の保護
対象商品:
56281234

使用方法が悪いのかも知れませんが、塗装後乾燥すると粉末が残り、拭き取り作業か必要で手間がかかりました。

MonotaROからの回答

可能性としましては、被塗物とスプレーの距離が離れすぎている、または作業時の温度が高い事が考えられます。その為、被塗物とスプレーの距離は20~30センチぐらいの距離で、高温での作業を避けて頂く事で改善出来ます。

2017-12-12
用途:
車体下になど
対象商品:
89767614

扱いやすく重宝しています。なくなったらまたリピします。

2017-11-25
用途:
塗装の下地処理
対象商品:
89767614

他社のジンクスプレーと比較しても遜色のない乾燥時間でした。
あとは錆止め効果がどのくらい長続きするか楽しみです。

2018-12-18
用途:
さび止め
対象商品:
56281234

Znの量の問題なのか塗りムラができます。
まぁ~さび止めなので,関係ないですけどね。

2018-01-15
用途:
溶接部の塗装
対象商品:
89767614

速乾タイプですぐ乾き使いやすい。安くてオススメです。

2021-09-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
89767614

さび止めをかねて塗装しています.思ったより乾きが悪く(遅く)思います.塗装の仕方に依るのかもしれませんが,かなり時間的な余裕を持って使用する必要があるように思いました.

2018-08-15
用途:
ジュラルミンの表面保護用に
対象商品:
89767614

2000番のジュラでパーツを自作しましたので、表面の保護目的で使用してます。
艶消しのグレーがすこし汚れると渋い色合いになり気に入ってます。

2017-10-29
用途:
自家用車
対象商品:
89767614

さび止めの下地として とても使いやすく 良い商品です。

1人が参考にしています
2017-09-07
用途:
自動車のメンテナンス、機械工具のメンテナンス。
対象商品:
89767614

簡単にさび止め塗装ができるので、手放せません。塗装後も十分な防錆効果が望めるし、何よりコスパが良いので大変助かっています。またリピートします。

2018-07-02
用途:
外装のメンテナンス
対象商品:
56281234

サビの浮いた鉄部を、ヤスリと除錆剤でサビを落とし、上から塗布。スプレーしたはしから硬化する感じで、タレもせず塗りやすい。シルバーの金属色も悪くはない。あとは今後の耐久性がどうか。サビも完全に落とせたわけでもないので、外から守り内側をどう抑え込むか?

1人が参考にしています
2017-08-24
用途:
電気工事
対象商品:
89767614

シンナー含有量がやや少ないせいか
メーカーのものより、若干乾きが遅い
安価なので、気にいりました

1人が参考にしています
2017-06-16
用途:
車の底の錆止め
対象商品:
89767614

比べれば とにかく安い!と思えます。身近にあるホームセンターだと この量が この金額では買えなかったです。

2017-07-27
用途:
サビ止め
対象商品:
89767614

サビの進行防止に吹き付け、安くて良い。アパート階段や手摺、再塗装するまでのつなぎに吹き付けしています。

2017-06-09
用途:
錆び対策
対象商品:
89767614

ヒッチメンバーの錆びた部分の補修用として使用しました。

2021-10-25
用途:
単管パイプの切断面の錆止めに使用
対象商品:
89767614

乾燥に少し時間がかかる様に感じる。また、塗膜の高度も少し低い様に感じた。

医療法人西病院 様2018-04-25
用途:
自動車の塗装剥がれ補修
対象商品:
56281234

シルバー色の車体の衝突による塗装ひび割れを補修しました。しっかりスプレーを押さないと金属の細粒が出てこず上澄みだけになります。厚塗りになってしまいますが、塗膜は柔らかくコンパウンドで容易に削れます。その上からクリアをかけました。金属細粒のせいで色はムラができますから車体では下地にとどめて上塗りした方がよいです。

2017-04-29
用途:
スプレー
対象商品:
89767614

亜鉛めっき塗装ができるとの事で購入しました。ありがとうございました。

2021-09-07
用途:
防錆目的
対象商品:
56281234

以前と出が違う!2020年頃の商品は綺麗な霧状で出てたが、2021年春頃購入の商品からツブやダマがかなり出やすくなった、何かコストカットされてる様な仕様になったと感じる。明らかに使いづらい。

2人が参考にしています
2021-10-14
用途:
鉄製品の錆止め
対象商品:
56281234

塗装は簡単にできるのですが、塗膜が爪で簡単に剥げてしまいます。
もう少し密着度が良ければいいと思います。

1人が参考にしています