ジンクスプレーのレビュー

平均満足度 4.51 (455件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジンクスプレー モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。 【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
455件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-01
用途:
メインテナンス
対象商品:
89767614

車の足回りを分解、ブッシュ交換の際金属部をペイントに使用する予定
先回交換時にも、他社製品を塗布。
まだ、作業してませんがどんな仕上がりになるか期待してます。

あげはり農園 様2022-12-10
用途:
バイクの防錆塗装
対象商品:
89767614

乾燥が早く塗装面の硬さもラッカーよりだいぶ強いです。
艶消しグレーの色合いが良い感じなのでこれを塗るだけという選択もありです。

1人が参考にしています
2023-01-15
用途:
トラック塗装作業の下塗り
対象商品:
89767614

価格が安く、防錆効果も良くて結構リピートで使用しています。

2人が参考にしています
コスモソリューション 様2022-12-22
用途:
サビ止め
対象商品:
89767614

サビ止め用に使用します。効果は他の同等品と変わらないように思います。価格的にも満足です。

2023-02-13
用途:
溶接部の錆止め
対象商品:
89767614

昨年溶接した屋外のハイデッキに塗りそのままですが錆も発生せずに耐えています。まぁまだ1年なので当然と言えば…ですが。自動車の錆部分にもブラシをかけ使用し同色の上塗りをして使用してます。

1人が参考にしています
2022-11-21
用途:
溶接部分の防錆対策に

車の板金、溶接部分の防錆対策に使用。
92%の物を使用しましたがキメが細かく密着性も良いと思います。
安価で使い易いのでまた購入したいと思います。

有限会社ニノミヤ金属 様2022-09-02
用途:
金物加工時
対象商品:
89767614

自身は使用しないので分かりませんが、加工専門の社員が使用していて問題ないようなので、引き続き使用したいと思っています。

1人が参考にしています
2022-11-11
用途:
メッキの補修
対象商品:
89767614

とても使いやすく乾燥も早くお値段もお手ごろ満足致しました。

2023-11-01
用途:
部品塗装
対象商品:
89767614

横向きやちょっと斜め下向き作業が多く、使いはじめは問題ないのですがラスト1/3から使い切りにかけて塗料よりガスが多く出るようになります。やや斜め上に向けると塗料がきちんと出るためもったいないと感じます。毎回同様なので個体差ではなさそう。塗料自体の品質は満足です。

1人が参考にしています
2023-05-12
用途:
亜鉛メッキ面の塗装
対象商品:
56281234

亜鉛メッキ部材にさびが浮いてきたために使用。耐久性もあるようです。

2022-07-25
用途:
単管パイプの切断部の錆止め
対象商品:
89767614

単管パイプを切断・脱脂して、ジンクスプレーを塗布しました。
安価なジンクスプレーですが、乾燥も早く作業性は良いですね。

2人が参考にしています
2023-02-11
用途:
さび面の塗装
対象商品:
49706975

大変コスパもよく、乾きも早いです。ただにおいがきついので室内での使用はおすすめしません。業務用としては、容量がもう少し大きいとありがたいです。満足しております。

2022-11-02
用途:
鉄塗装のさび止め用
対象商品:
89767614

亜鉛メッキされたものに使用、まだつかって間もないので現状は好印象

2023-04-20
用途:
さび止めとしては優秀
対象商品:
56281234

ただ、塗膜が薄く擦過すると剥げやすい。早めに塗装などの表面処理が必要。物が触れない場所はそのままでも結構いける。

1人が参考にしています
コイズミ電機 様2022-11-25
用途:
Lアングルの溶接、塗装

柔らかく吹付けし易い。
個人的には30年以上の過去の経験から錆止め塗装の中では圧倒的にジンク。
20年前に潮風の当たる現場で制御盤の固定ボルトにジンク塗装した部分が全く錆びてなかった事に驚きました。
ドブ漬けメッキと大差無いように思います。

7人が参考にしています
2022-06-01
用途:
足場パイプのさび止め
対象商品:
89767614

足場パイプの切り口を、さび止めする目的で購入しました、
早速使ってみたところ、塗った場合と、塗らない場合で雨のふった後で確認すると
効果がありそうです、あとは耐久性です

1人が参考にしています
2022-05-21
用途:
溶接後の錆止め
対象商品:
89767614

とても良い商品です。
説明文を見るにあたり、超有名メーカーのOEMと認識していますが、本家より安く営業努力の賜物かと思います。何度かリピートしてますが、今後も使わせて頂きたいと思います

S.Yガレージ 様2022-07-21
用途:
溶接後の塗装
対象商品:
56281234

乾きも早くサフと変わらない色なので使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
2022-07-28
用途:
錆防止の塗装
対象商品:
89767614

亜鉛含有量が多くしかも安いので、非常に良いです。吹いた感じもいいです。

2022-06-06
用途:
色々な金属製品のさび止めに使用しています。
対象商品:
89767614

安価ですがしっかり防錆してくれます。
欠品しないよう常に在庫を置いています。

1人が参考にしています